印度科帕尔县约有一百万人口,经常面临缺水困境。截至目前,该县依然在采用保护古井和以传统方法节水等应对措施,不过,受益于数字技术,库什塔吉和耶尔布尔加村很快就将从ABB数字水资源管理解决方案中获益——这是多村清洁饮用水项目中的一部分。 科帕尔县需要能够有效监测水资源流量和管理水资源泄露的解决方案,来减少无收益水量,并提高广泛分布的供水网络的总生产力。该项目的主承包商L&T Construction Water & Effluent Treatment IC为该项目选择了ABB Ability™ Symphony® Plus SCADA和AquaMaster 4流量计,并获得了卡纳塔克邦科帕尔县农村供水与卫生部门的批准。
ABB的参与范围包括该项目的端到端自动化和仪器仪表:从河边的水泵站到清洁饮用水的处理。该路线包括620个高架水箱和16个水库。该项目需要为偏远地区和水泵站部署RTU(远程终端单元)网络,以及安装ABB Ability™ Symphony® Plus SCADA,来监控运行。ABB AbilityTM Symphony® Plus SCADA旨在通过综合信息管理、设备集成和基于整个水资源网络数据的流程优化,来实现更加安全和强大的运营。
SCADA解决方案有助于监测和分析日常流量的消耗模式,从而识别可能发生的泄露问题,并将相关信息实时发送给中央控制室。这意味着当地将能发现并迅速处理泄露,从而有助于扭转水资源浪费困境。
ABB AquaMaster 4电磁流量计由电池供电,即便在大多机械流量计都可能失效的区域,处于低流量条件下,它也能可靠运行:测量精度低至不到0.1m/s(流速),而大多流量计在这种情况下甚至连流量都难以检测出来。由于大部分泄露都是少量而又连续的,因此AquaMaster监测流量中微小变化的能力,对应对科帕尔县的水资源短缺挑战至关重要。
AquaMaster 4是首款易于安装和使用的数字流量计。其独特的Velox Mobile App界面无需特殊电缆、工具,也无需训练有素的工程师来进行设置或读取数据,因此十分节省时间和资源。该设备的操作基本是自给自足的,它具有自动健康状态自检功能和自动校准功能。ABB Velox App使用近场通信(NFC),受到强大的密码保护,可避免被窃听或篡改。
凭借内置的防篡改数据记录功能、自我诊断功能,以及集成的智能GPRS通讯模块,AquaMaster 4简化了自动读表(AMR),并与自动记账系统连接,从而提供了透明的消耗数据、用户标签和访问控制功能。在谷歌地图和GPS的帮助下,GIS(地理信息系统)实现了预防性维护,而且还可以轻松导航至潜在的泄露站点。该流量计可以通过ABB Ability Verification™进行测量设备解决方案验证,从而延长产品的使用寿命、核实产品的精度,并根据ISO90001标准,为客户提供健康状态检查报告。因此,AquaMaster 4是先进计量基础设施(AMI)项目的理想选择。
ABB测量与分析(印度)负责人G Srinivas Rao表示:“印度正在向智能且可持续的乡村、城镇和城市迅速迈进,其中,水资源管理是一项重要挑战。这个项目表明,ABB数字水资源管理解决方案不仅适用于城市,而且还可以在对农业经济发展至关重要的乡村,提供清洁的饮用水。我们非常自豪能够在ABB印度总部所在的邦,以及对我们的农业产出贡献巨大的县,参与这个项目。”
ABB流量计还服务于印度的各个城市(包括:德里、班加罗尔、苏拉特、兰契、加尔各答、乌代浦、金奈)以及半城市化地区和农村地区(卡纳塔克邦的加达格和拉贾斯坦邦的爪哇等)。随着科帕尔县将目光投向工业和农业的下一步增长,这个重要的水资源管理项目将确保其基础设施的可用性,推动其继续发展。