ABB赢得了近3000万美元的卫星成像技术订单,帮助监测近乎实时的环境变化

ABB赢得了近3000万美元的卫星成像技术订单,帮助监测近乎实时的环境变化

• ABB将在这笔其私人航天领域最大的订单中,为加拿大数据分析公司EarthDaily Analytics提供多光谱成像系统
• 采用ABB技术的卫星将于2023年开始发射,对地球生态系统实现前所未有的每日全球覆盖
• 由ABB技术驱动的高质量图像将围绕地球的自然变化和人为变化提供近实时信息

ABB赢得了加拿大数据分析公司EarthDaily Analytics的价值近3000万美元的合同,为其10颗计划环绕地球的卫星(包括一颗轨道备份星)开发和制造新一代多光谱成像系统,该订单于2022年第一季度签署。

多光谱成像系统可在宽光谱范围内,以特定的光频采集数据,而EarthDaily Constellation卫星网络将能在22个光谱带以5米分辨率提供高质量图像。

EarthDaily Analytics首席执行官Don Osborne表示:“我们非常自豪能与ABB携手开发突破性的EarthDaily Constellation卫星网络,以科学级的超高图像质量,提供前所未有的每日全球覆盖。当前的地球观测卫星系统要么提供的是低覆盖率的高质量图像,要么是高覆盖率的低质量图像,而EarthDaily Constellation带来了高图像质量、丰富的光谱带多样性以及每日全球覆盖——这是前所未有的。ABB长期以来在太空传感器和地球观测领域所取得的成功,不仅为我们带来了首屈一指的技术,还给我们提供了与一家领先的技术公司合作所带来的信心。”

ABB技术在卫星网络上部署完毕后,将在卫星环绕地球时,持续采集地球上的陆地和海洋图像。然后,EarthDaily Analytics基于人工智能的分析系统将根据记录到的任何变化,处理从这些图像上收集到的数据,从而生成切实可行的洞见,其中包括有关地球生态系统的信息,以及气候变化的影响和进展的信息。

除了提供气候变化方面的洞见,这些测量还可以帮助科学家应对世界上最为严峻的一些挑战——从监测作物的健康状态到预测森林火灾轨迹等不一而足。收集到的这些数据将能提供宝贵的洞见,助力加大对积极的环保行动的支持力度,其中包括环境保护和可持续的资源管理。

ABB测量与分析业务单元总裁Jacques Mulbert表示:“ABB为成为EarthDaily Constellation项目的一份子而感到非常荣幸,该项目旨在改变人们对地球上自然变化和人为变化的理解。ABB先进的多光谱成像技术是我们在工业分析仪解决方案领域的丰富专业知识以及二十多年来的太空项目经验的结晶。这份合同证明了ABB的产品与服务在快速发展的私人航天领域的竞争力。我们相信,该项目将成为赋能不同领域的各个行业的关键,助力他们为其业务作出最佳决策,并实现可持续发展目标。”

ABB在这个项目上将和太空IT解决方案专家Xiphos Systems Corporation就高性能处理电子设备携手合作,并与EarthDaily Constellation的太空基础设施服务提供商Loft Orbital展开合作。

2022年,ABB所有在轨光学设备已经实现了100年的可靠运行,它们对全球航天机构的重要任务做出了核心贡献。从每日天气预报到精准监测温室气体上升或发现强排放源,ABB测量与分析业务单元的太空团队专注于提高太空测量能力。

分享文章

Facebook LinkedIn X WhatsApp