ABB高效变频器助力张家港垃圾焚烧发电厂实现节能30%

ABB高效变频器助力张家港垃圾焚烧发电厂实现节能30%

  • ABB变频器助力北京北控环境保护有限公司提高其张家港市静脉科技产业园新建垃圾焚烧发电项目的能源使用效率
  • 该垃圾焚烧发电厂使用ABB变频器后电能消耗减少了,该项目投产后,张家港市生活垃圾处理能力提升至2250吨/日
  • 该垃圾焚烧发电厂使用了23台ABB高效变频器,每年可节约标煤超过12万吨,减少二氧化碳排放超过30万吨

ABB为江苏省张家港市静脉科技产业园新建垃圾焚烧发电项目提供了23台高效变频器。该项目投产后,预计每年可实现节约标煤超过12万吨,减少二氧化碳排放超过30万吨。

该发电厂每年发电量可达3.7亿度,厂内大部分设备都由电机驱动,包括:锅炉引风机、鼓风机、循环水泵。这些电机配备变频器后,能源使用效率得到大幅提高。由于该项目为垃圾焚烧发电厂,这也大幅减少了该发电厂的二氧化碳排放量。

发电厂使用了10套ACS580MV中压变频器和13套ACS580低压变频器来调节整个工厂的电机运转速度,将能耗减少了约30%。北京北控环境保护有限公司希望通过使用变频器实现节约能源与降低碳排放,提高发电设备稳定性,兼顾机组安全运营,减少停机时间。

该项目于2022年11月底前全面建成投产,张家港市生活垃圾处理能力预计由原来的900吨/日提升至2250吨/日。较垃圾填埋而言,将垃圾用于焚烧发电可将二氧化碳排放减少40%。该项目为BOT(建设-经营-转让)项目,共分为两期,一期的许可期限为2008年至2038年,二期为2014年至2044年。

北京北控环境保护有限公司技术部电气工程师刘延峰表示:“该项目是我们公司积极践行国家‘碳达峰、碳中和’战略的重要之举。使用ABB变频器能够帮助我们在发电过程中满足不同环境下的控制需求,延长设备使用寿命。同时,ABB变频器具有高稳定性与安全性,让设备操作更加智能化。”

ABB中国运动控制事业部电力行业销售经理李世平表示:“该项目是一个很好的垃圾焚烧发电案例。变频器对提高固废处理过程的能源效率起着至关重要的作用。ABB变频器具有高可靠性,尤其适用于发电行业。变频器不仅可以减少停机时间,还可以达到节能增效作用,让垃圾焚烧发电更绿色环保。”

ABB是电气与自动化领域的技术领导企业,致力于赋能更可持续与高效发展的未来。ABB将工程经验与软件技术集成为解决方案,优化制造、交通、能源及运营。秉承130余年卓越历史,ABB全球约10.5万名员工全力以赴推动创新,加速产业转型。www.abb.com

ABB运动控制事业部驱动世界运转,促进节约能源。我们持续创新,不断拓展技术疆界,赋能客户、行业和社会实现低碳未来。通过数字化赋能的变频器、电机和服务,我们的客户和合作伙伴将获得更优的产品性能、安全性和可靠性。我们将领域专长和技术优势融为一体,为工业领域的广泛应用场景提供可靠的变频器和电机解决方案。通过遍布全球的服务渠道,我们始终为客户带来便捷的服务。基于在电力传动链领域130多年的丰富经验,我们每天都在创新前行。

分享文章

Facebook LinkedIn X WhatsApp