ABB 推出 OmniCore 下一代機器人控制平台

ABB 推出 OmniCore 下一代機器人控制平台

  • 該平台透過更快、更精確和自主的自動化來提高業務生產力和靈活性
  • 對下一代機器人控制平台進行 1.7 億美元戰略投資,加速實現更永續、更先進的自動化
  • 獨特的單一控制架構,整合了所有 ABB 機器人硬體和軟體

 ABB 機器人推出 OmniCore™,這是一個更快、更準確且可持續的智慧自動化平台,可增強您的業務,迎向未來市場。

下一代 OmniCore™ 機器人控制平台是超過 1.7 億美元的投資成果,完全整合了人工智慧、感測器、雲端和邊緣運算系統,以實現尖端的自主機器人應用,朝著未來的模組化控制架構邁出了一步。

「為迎合勞動力短缺、不確定性及永續經營等全球趨勢,客戶尋求更大的靈活性、簡單性和效率,自動化成為策略需求。」ABB 機器人與離散自動化總裁 Sami Atiya 表示。「我們開發先進的機電、人工智慧和視覺系統,使機器人變得更易用、強大,靈活且具移動性,再加上人機無縫合作,得以拓展更多任務。這是我們推出 OmniCore 的原因,也是 50 年機器人歷史的新里程碑,獨特的單一控制架構,使用一個平台和語言,整合全系列領先的軟硬體。」

OmniCore 領先的運動性能,使機器人路徑精度低於 0.6 毫米,並允許多台機器人以每秒 1,600 毫米高速運行,為弧焊、手機顯示器組裝、黏合和雷射切割等精密領域帶來新自動化機會。總體而言,與先前 ABB 控制器相比,OmniCore 使機器人運行速度提高 25%,能耗降低 20%。

OmniCore 建基於可擴展的模組化控制架構,提供廣泛功能創建各種應用,適合現有及新興領域企業(例如生物技術和建築等)。擁有逾 1,000 項硬體和軟體功能,使客戶可輕鬆設計、操作、維護和優化。這是透過 ABB 的 Absolute Accuracy、PickMaster® Twin 等軟體功能,以及從外部軸、視覺系統到現場匯流排的硬體選項來實現的。

ABB 機器人事業部總裁 Marc Segura 表示:「OmniCore 的獨特之處在於它能在單一整合系統中管理運動、感測器和應用設備。它打開了 ABB 機器人軟、硬體的大門,允許在單一控制平台下任意組合,帶來無限可能性和價值創造途徑。例如,讓汽車製造商提高生產速度,將沖壓生產量從每分鐘 12 衝程增至 15 衝程,每小時生產 900 個零件。」「在我們慶祝機器人 50 週年之際,相信 OmniCore 具有實現更多行業突破的潛力,協助各界客戶應對未來挑戰。」 Marc Segura 說。

OmniCore 是 ABB 機器人 50 年創新歷程的最新里程碑,自 1974 年發表世界首款由微處理器控制機器人以來,歷經 1998 年推出 RobotStudio® 離線模擬與編程軟體,及至 2024 年收購 Sevensense,為移動機器人引入業界領先的人工智能導航技術。

欲了解 ABB 機器人 50 週年最新資訊,請前往 LinkedIn、X、Facebook 和 Instagram 或 ABB 機器人頁面:https://new.abb.com/products/robotics/events/50-years-of-robotic-innovation

Omnicore 是 ABB IRC5 控制器的後繼產品,該控制器將於 2026 年 6 月停產。ABB 將繼續為 IRC5 客戶提供備件和服務支援,直到機器人使用壽命結束。

ABB 是電氣與自動化領域的技術領導企業,致力於打造更永續與高效發展的未來。ABB 將工程經驗與軟體技術整合為解決方案,優化製造、運輸、能源及營運。秉承 140 餘年卓越歷史,ABB 全球約 10.5 萬名員工全力以赴推動創新,加速產業轉型。www.abb.com

ABB 機器人與離散自動化事業部 作為世界領先的機器人和機器自動化供應商之一,是唯一一家擁有涵蓋機器人、自主移動機器人和機器自動化解決方案的全面整合產品組合的公司,這些產品由我們的價值創造軟體所設計。我們協助各種規模和行業的公司,從汽車到電子和物流,變得更有彈性、靈活和高效。ABB 在全球擁有約 11,000 名員工,服務網絡遍布 53 個國家和 100 多個地點。 go.abb/robotics

連絡我們

下載

分享文章

Facebook LinkedIn X WhatsApp