- 機器人能源效率服務可降低高達 30%1 的能源消耗,有效節省成本並提升永續發展
- 各項工具與分析方案為機器人能源效率的測量與優化提供簡便途徑
- 全球能源效率行動調查2顯示,工業企業將節能降本與永續發展視為提升競爭力的關鍵
ABB 機器人推出能源效率服務方案,整合諮詢服務、分析工具與解決方案,協助製造商提升機器人能源使用效率。根據最新能源效率行動報告2指出,高達 58% 的受訪全球製造商面臨能源成本影響競爭力的挑戰,而此方案可有效降低 30%1 的能源支出。
「降低能源消耗是製造商的當務之急。調查顯示,超過 93% 的製造商表示,將在未來三年內投資提升能源效率,以降低成本並邁向更永續的營運模式。」ABB 機器人客戶服務事業部總經理 Michael Hose 表示:「我們的新服務將透過優化機器人能源效率來實現這些目標,包括調校運作效能以及導入最新機器人科技。」
評估工業機器人的能源效率向來是項複雜的任務,需要測量多個電氣組件。同時,要評估設置不當、組件規格、過載運轉,以及應用變更等因素對機器人初始性能的影響,也一直存在挑戰。
ABB 機器人能源效率服務將結合我們在工業機器人領域 50 年的經驗及專業能源測量工具,提供簡便的評估方案,優化機器人能源效率,有效解決上述挑戰。
此套件包含三項主要工具:待機能源優化、程式優化及能源監控與基準比對。
待機能源優化工具是一套外部測量裝置,可協助客戶評估機器人與控制器的實際能源消耗。工具收集的數據將用於產生分析報告,提供節能對策及後續效能優化建議。
程式優化工具會分析機器人的運作程式,找出可節省能源的優化環。透過分析機器人的備份資料,該工具能識別如調整程式速度或運動路徑等措施,以提升效能並降低能耗。
能源監控與基準比對工具能持續監控並比較機器人的能源消耗。系統會提供能耗數據、效能優化建議,以及與類似應用機器人的效能比較。
這項服務也能分析升級至新世代節能技術所帶來的效益。以 ABB 新世代 OmniCore 機器人控制器為例,除了提供同級最佳的動作控制外,更能透過電能再生及煞車能量回收等技術,達成 20% 的節能成效。
這項能源效率服務是 ABB 最新的策略發展,透過運用自動化技術來優化製程及減少浪費,協助企業邁向永續發展。
ABB 機器人與離散自動化事業部 作為全球領先的機器人和機器自動化供應商之一,是唯一一家提供全面且整合的產品組合的公司,涵蓋機器人、自主移動機器人和機器自動化解決方案,這些都由我們的價值創造軟體設計。我們幫助從汽車到電子和物流等各種規模和行業的公司提高彈性和效率。ABB 機器人支持客戶過渡到未來的互聯和協作工廠。我們在 53 個國家的 100 多個地點擁有約 11,000 名員工。go.abb/robotics
參考資料:
1. 來源: ABB 先導研究,基於已安裝設備的狀況和遵循所有 ABB 建議後的最佳性能改善
2. 來源: ABB 能源效率運動(2024) - 從洞察到實施: 企業對能源效率投資的觀點 (From Insight to Implementation: Business Perspectives on Energy Efficiency Investment)
欲了解能源效率運動報告的摘要,請參閱:「最新報告顯示投資能源效率的企業數量上升 7%」(A new report shows an increase in the number of businesses investing in energy efficiency, up 7 percent from 2022)