- 打破虛實邊界,實現 99% 極致精度: ABB機器人離線編程與模擬軟體 RobotStudio® 深度整合 NVIDIA Omniverse 函式庫,為工業界引入物理AI,以高達 99% 的精度跨越了虛擬訓練到現實部署的巨大鴻溝
- 「超現實」技術顛覆擴產邏輯: 計劃於 2026 年下半年推出的全新 RobotStudio® HyperReality 技術,將為製造商的擴產方式帶來根本性變革,可降低成本高達 40%,並將產品上市週期縮短 50%
- 富士康率先試點,實戰能力獲驗證: 該方案已在富士康消費性電子產品組裝線成功導入試點,加速覆蓋廣泛工業應用場景
- 亮相 NVIDIA GTC,破解「人力短缺」難題: 機器人勞動力公司 WORKR 將在 NVIDIA GTC 大會上展示其如何運用該方案,協助美國製造商應對勞動力短缺的嚴峻挑戰
ABB 機器人今日宣布,將 NVIDIA Omniverse 函式庫整合至其離線編程與模擬軟體 RobotStudio® 中,旨在協助製造商在現實世界的機器人應用中部署物理 AI。
「今天,藉助 NVIDIA 的加速運算與模擬技術,我們真正跨越了模擬到現實(sim-to-real)的鴻溝,成功補足了工業級物理 AI 在全球範圍內規模化應用的最後一哩路。」ABB 機器人業務部全球總裁馬思康表示,「半個多世紀以來,ABB 機器人始終引領著工業智慧自動化的演進之路——從率先推出第一代全電動工業機器人,到透過 RobotStudio® 推動數位孿生模擬技術迭代,再到開創自主多功能移動機器人新時代。今天我們與 NVIDIA 的聯合發布,將物理 AI 大規模帶入工業領域。」
此次合作的核心在於,將 ABB 機器人的軟體編程、設計與模擬套件 RobotStudio 與 NVIDIA Omniverse 函式庫的物理級精確仿真能力深度融合,一舉攻克長期存在的「模擬到現實」技術鴻溝。開發者能夠在數位孿生環境中對機器人進行模擬,並生成合成資料用於訓練物理 AI 模型,協助不同類型和規模的企業將 AI 驅動的機器人技術部署於各類工業工作流程。
RobotStudio HyperReality 所構建的物理級精準仿真與基礎模型,可透過現實世界的資料回饋持續改進系統,實現自我優化。這些模型可部署於全球任意地點、任意數量的 ABB 機器人進行訓練,使其滿足工業領域對可靠性和精度的嚴苛要求。
「工業領域需要物理級精準的仿真能力,以彌合虛擬訓練與 AI 驅動的機器人規模化部署之間的鴻溝。」NVIDIA 機器人與邊緣 AI 副總裁 Deepu Talla 表示,「將 NVIDIA Omniverse 函式庫整合至 RobotStudio,為 ABB 機器人獨有的虛擬控制器技術注入了先進的模擬和加速運算能力,將有力推動不同規模的製造商加速複雜產品的上市進程。」
跨越「模擬到現實」的鴻溝
長期以來,模擬環境與現實世界在光照、材質和環境等方面的精度差異,構成了「模擬到現實」的落差。數十年來,這一落差始終是製造商在虛擬世界中設計和開發先進製造工藝時難以逾越的障礙。
透過將 NVIDIA Omniverse 函式庫整合至 RobotStudio,ABB 機器人將具備前所未有的機器人仿真與合成資料生成能力,讓智慧機器人以高達 99% 的精度真正跨越這一鴻溝。ABB 機器人是唯一一家提供運行與硬體相同韌體的虛擬控制器的機器人製造商,確保了模擬性能與現實表現之間高度一致。結合 ABB 機器人的絕對精度技術(可將定位誤差從8至15毫米縮小至約0.5毫米),ABB 機器人在虛擬與現實環境中均能提供出色的精度,勝任各類高精度工業級應用場景。
這一創新使製造商能夠在虛擬環境中完成整條生產線的設計、測試和優化,將建置與試車時間縮短高達 80%,同時省去實體原型製作環節,降低成本高達 40%,並將消費性電子等複雜產品的上市週期加快 50%¹。
ABB 機器人亦積極探索將 NVIDIA Jetson 邊緣運算平台與 OmniCore 控制器整合的可能性,以在其廣泛的機器人產品線實現即時邊緣 AI 推論。此次發布離不開 ABB 機器人與 NVIDIA 的長期合作,包括此前在 NVIDIA Jetson 整合至 ABB 機器人的 VSLAM 自主移動機器人,以及千兆瓦級 AI 資料中心開發等領域展開的深入合作。

(From left to right) ABB Robotics RobotStudio® simulation compared to new RobotStudio® HyperReality, and a real world image of the same robotic cell in a factory. By incorporating NVIDIA's accelerated computing and simulation power ABB Robotics' RobotStudio® HyperReality can create huge volumes of hyper-realistic, industrial-grade simulations on which robots can be trained. These simulations take into account different lighting, textures, materials, colours, angles — everything a robot would encounter on a real factory floor. 
ABB Robotics Autonomous Mobile Manipulator Robot working in a factory, simulated in RobotStudio® HyperReality. By incorporating NVIDIA's accelerated computing and simulation power ABB Robotics' RobotStudio® HyperReality can create huge volumes of hyper-realistic, industrial-grade simulations on which robots can be trained. These simulations take into account different lighting, textures, materials, colours, angles — everything a robot would encounter on a real factory floor. 
New ABB Robotics RobotStudio® HyperReality verses a real world image of the same robot cell in a factory. By incorporating NVIDIA's accelerated computing and simulation power ABB Robotics' RobotStudio® HyperReality can create huge volumes of hyper-realistic, industrial-grade simulations on which robots can be trained. These simulations take into account different lighting, textures, materials, colours, angles — everything a robot would encounter on a real factory floor. 
ABB Robotics RobotStudio® simulation (top left) compared to new RobotStudio® HyperReality (center). By incorporating NVIDIA's accelerated computing and simulation power ABB Robotics' RobotStudio® HyperReality can create huge volumes of hyper-realistic, industrial-grade simulations on which robots can be trained. These simulations take into account different lighting, textures, materials, colours, angles — everything a robot would encounter on a real factory floor. 
New ABB Robotics RobotStudio® HyperReality (left) verses a real world image of the same robotic cell. By incorporating NVIDIA's accelerated computing and simulation power ABB Robotics' RobotStudio® HyperReality can create huge volumes of hyper-realistic, industrial-grade simulations on which robots can be trained. These simulations take into account different lighting, textures, materials, colours, angles — everything a robot would encounter on a real factory floor. 
ABB Robotics RobotStudio® simulation (left) compared to new RobotStudio® HyperReality (right). By incorporating NVIDIA's accelerated computing and simulation power ABB Robotics' RobotStudio® HyperReality can create huge volumes of hyper-realistic, industrial-grade simulations on which robots can be trained. These simulations take into account different lighting, textures, materials, colours, angles — everything a robot would encounter on a real factory floor. 
Built on ABB Robotics' technology, California-based robotic workforce company, WORKR, trains its robots with synthetic data using NVIDIA Omniverse libraries, which are deployed without operators needing to know any programming. Real world image (bottom right) vs simulation.
現實應用,已見真章
RobotStudio HyperReality 將面向工業領域不同行業和應用、不同規模的客戶。它已在部分客戶的生產線進入測試階段,將於 2026 年下半年向 ABB 機器人全球六萬名 RobotStudio 用戶全面發布。
全球最大的電子代工製造商富士康科技集團,正率先將此技術試點應用於消費性電子產品組裝。消費性電子產品中微小元件的自動化組裝極具挑戰,因為多種設備型號需要不同的生產方式,加上精密金屬結構對取放與組裝控制的精度要求極高,還需要精細調校,往往需要投入額外的除錯時間和工程資源。透過 RobotStudio HyperReality,富士康的組裝機器人先在虛擬環境中進行訓練,利用合成資料反覆優化各類現實場景下的多種生產流程,再以 99% 的精度遷移至真實生產線。透過虛擬優化生產線,富士康得以省去實體訓練與測試環節,有效縮短建置時間並降低成本,從而加速消費性電子產品的上市進程。
「在消費性電子製造領域,精度關乎成敗。在此之前,模擬和數位孿生從未達到如此高的精度和保真度。」富士康科技集團數位長史喆博士表示,「ABB 機器人與 NVIDIA 此次合作為我們開啟了無限想像,我們感到非常振奮。這意味著憑藉先進的 AI 推論與理解能力,我們將真正實現並行工程——在設計端優化產品設計,在生產端加速量產導入,在產品端持續迭代。」
總部位於美國加利福尼亞州的機器人勞動力公司 WORKR,致力於為工業領域提供機器人製造解決方案,正將這一技術推廣至美國本土的中小型製造商。在 NVIDIA GTC 2026 大會(3月16日至19日,加州聖荷西)上,WORKR 將展示其 AI 驅動的機器人系統,該系統基於 ABB 技術構建,依托 NVIDIA Omniverse 函式庫生成合成訓練資料進行訓練,操作者無需具備任何程式設計知識即可完成部署。透過將 ABB 工業級機器人與其自有的 WorkrCore™ AI 平台相結合,WORKR讓機器人能在數分鐘內學會新任務,真正做到「人人可操作、快速可上手」,從而協助製造商應對勞動力短缺的嚴峻挑戰。
「這次合作的重點,在於讓工業 AI 真正實現即刻落地部署。」 WORKR 創辦人兼執行長 Ken Macken 表示,「攜手 ABB 機器人和 NVIDIA,我們正在向業界證明,先進自動化技術適用於任何規模的製造商。」
註釋: 1.根據ABB機器人分析
ABB 機器人 作為全球領先的機器人供應商之一,專注於提供工業機器人、協作機器人、自主移動機器人等AI賦能的全套產品組合,透過 ABB 自主軟體設計與整合,為客戶創造更高價值。我們致力於協助汽車、電子、物流等不同領域、不同規模的企業增強發展韌性、提升營運效率、提高生產彈性,從而成就卓越典範。ABB 機器人始終站在新一代自主多功能機器人(AVR)開發與商業化應用的前沿,攜手全球合作夥伴構建創新生態系統,推進高效硬體與智慧軟體的協同發展,為工業應用釋放更大潛能。目前公司在全球擁有約 7,000 名員工。 go.abb/robotics