應用案例
位於史密斯堡的Baldor電機西南壓鑄工廠(Southwestern Die),面臨勞動缺口,利用機器人將其產線及產品製造留在美國,更貼近顧客及當地市場。
關鍵挑戰
傳統鑄造工作環境高溫、較髒和危險,面對招工不易、緊張的勞動市場,以及逐漸上升的成本,急需研究自動化的可能性。
解決方案
自1920年以來,Baldor1一直致力於設計,製造和銷售節能電機,其領先行業的產品銷售範圍之廣,涵蓋至食品飲料、石油和天然氣、製藥及空氣處理等產業,廣泛應用於各種行業和領域。對於Baldor來說,透過機器人將其產線及產品製造留在美國,更貼近顧客及當地市場;使用機器人執行危險性高的任務,以留住優秀的員工,是其經營戰略的一部分。
ABB機器人在西南壓鑄工廠(Southwestern Die)工作,該工廠負責生產Baldor馬達上的所有鋁鑄件,包括鐵鑄造和鋁製外殼,因鑄造工作環境高溫、既髒又危險,很適合導入機器人自動化生產,並藉此來提高生產效率。
Baldor從2000年開始使用ABB機器人,訪問當時共有9台機器人在廠內,其中一台更是從最初就運行至今。使用大型機器人的好處是,可以處理操作員無法勝任的笨重部件,也免除人員因執行不符合人體工學的作業,造成操身體上的負擔。
此外,就在史密斯堡西南壓鑄工廠附近,Baldor最新的繞線設備廠(winding facility),依然看的到ABB機器人的身影;機器人參與複雜的銅線纏繞製程,協在繞線過程中轉移零部件,此作業需要精確的運動控制,以最有效率、精簡的作動操作和移動產品。
「有些人可能會認為,因為現在ABB和Baldor是同一家公司,所以享有特殊待遇。」西南壓鑄廠工程和維護經理Jed Reinhard說。「但事實是,在被收購以前很長一段時間,我們就已經在使用ABB機器人;而現在,我們甚至購買更多ABB機器人產品,原因從來只有一個,那就是ABB機器人相當可靠且提供出色的客戶服務,而Baldor也將其視為核心使命。」
1 Baldor Electric Company (link) Baldor Electric Company於2010併入ABB集團,並在2018年更名整合至全球ABB品牌中,開始以ABB的形式進入市場。作為ABB,該組織將繼續在美國15個生產基地製造,設計和銷售Baldor-Reliance®電機和Dodge®機械動力傳動等產品。