永續發展革新,機器人也來參一腳

ABB機器人近期在一項教育專案扮演關鍵角色,協助研究利用自動化科技,減少商品生命周期結束時對生態環境造成的衝擊。機器人拆卸自動化作為學術研究中極具潛力的一環,可望利用這項創新概念,改變未來產品的設計、製造和回收方式。

客製獨特且多樣化的選擇對消費者來說是一件好事,但對於環境的影響並非如此正面。一般製造商多專注以價格、品質和客製化的產品差異來吸引客戶,然而產品的生命週期往往卻會被忽視。 

依照目前商品設計及生產的過程,在材料再利用以及回收方面可能衍生一些問題。絕大多數的產品是由多種材料組成,在處置時通常難以分離和回收;結果不僅造成可復原高值材料的浪費,也導致需要額外使用原物料來生產新產品。 

隨著技術發展,各種以永續環境為發展方向的方案開始出現,這些解決方案能夠將零件碎片的分類自動化,並提高準確性與速度。然而,由於這樣的技術仍處於驗證階段,在進入主流市場之前還有一段路要走。 

邁向永續未來 

解決這個問題的方法之一,是在產品的設計基礎上做調整,設計出在產品生命週期結束時,能夠輕鬆回收的產品,使拆卸更加容易,並簡化零件的分類過程,以易於回收。 這項概念來自洛桑設計學院(ECAL)的英國學生Max Ashford,該大學位於瑞士勒南 (Renens),而其研究名為RUEI_01或“Robotic Unmanufacturing Embedded Information”。研究中使用一款訓練鞋,並由機器人進行鞋體的拆卸,將其組成的元素分類,以進行回收。 

「 多數回收處理流程的問題來自缺乏對於產品以及使用材料的了解。」、「雖然部分組件已經回收處理,但還是有許多難以識別或分離的高值材料被浪費。如果能有效地回收再利用這些材料,將有助於減少對原始材料的需求,並降低由此產生的經濟和環境成本。」Max 說。

RUEI_01專案計畫旨在挑戰傳統的產品設計方法,並展示如何應用機器人自動化協助產品的拆卸和回收。  

「為了強調產品從設計時就採用可回收材料能有甚麼不同,我使用傳統上難以回收的材料與物件。」、「訓練鞋是理想的選擇。它們通常由一系列不同的材料組成,包括織布、塑料和膠水,並且多在磨損後就被丟棄,因此產生無法回收的大量廢棄物。」Max解釋道。 

機器人實現再製工程 

在專案研究階段,Max與ABB產品經理Benoit Gerber接洽,獲得ABB機器人團隊的支持,協助實現這項再製技術的概念。ABB在全球參與多所教育單位的育才計畫,並提供機器人自動化的教學設備和專業知識,基於這樣的理念,ABB提供Max一台單臂協作YuMi®機器人,以及編程軟體作為研究用途。 

「我們樂於向大眾展示,機器人技術如何顛覆傳統製造業觀念,並傳授職場所需的技能和專業知識。」、「對永續發展的重視,讓ABB與Max有一致的目標,利用彼此的技術與專業,協助製造商使產品與製程更符合永續價值。」Benoit Gerber說。 

RUEI_01專案成功實證產品若能在設計時就考慮到如何回收利用,透過減少浪費和回收高值材料用於未來的生產,能為製造商帶來新的機會,並大幅地減少對環境的影響。 

「在RUEI-01專案中所使用的訓練鞋,在基礎上即為可自動回收的設計概念,組成鞋子的材料訊息也皆以數位方式嵌入系統。」、「運用這樣的技術,機器人可以透過拆卸和分離,準確地將訓練鞋”復原”,並輕鬆有效率地執行回收。這樣的方式對高值材料的回收有正向幫助。」Max說。 

Max開發了一款概念鞋,特點是其可拆卸的鞋面,透過交錯的鞋繩與3D列印鞋底連接。鞋舌上的QRcode含有該鞋款的資訊,包括拆卸時所需的說明。 

從掃描QRcode開始,機器人依序將鞋子拆解,首先使用切割工具將固定鞋子的繩索切斷;繩索一經拆卸,YuMi機器人會取下鞋面和其他部分,直到只剩下鞋底。在所有拆卸步驟完成後,這些材料會被放入專用盒中,等待下一次再利用。 

為了執行拆鞋作業,單臂YuMi配備了各種工具,包括掃描QRcode和提鞋的夾具,以及用來切斷繩索的切割工具。其緊湊的設計,非常適合處理這樣的輕質材料,而關鍵的安全功能,例如覆有軟性材料的手臂,以及可在微秒內停止的緊急停止功能,免除安裝圍籬的優勢,促使YuMi成為部屬於教學環境的理想機器人。 

使用單臂YuMi的另一個好處是它的易用性,這使得它特別適合初次使用的使用者。除了利用引導式編程技術,透過拖拉手臂到所需位置對機器人進行編程之外,YuMi同時支援ABB新的Wizard Easy Programming軟體功能,讓尚無編程經驗的未受過專業訓練的使用者,也能使用簡單的圖形模組對機器人下指令。 

「ABB的Wizard Easy Programming軟體功能非常適合像我這樣從未接觸過機器人編程的使用者。」 「不必學習編程代碼,我能透過拖曳模組指令,來對機器人進行編程。」Max說。 

為測試解決方案的可行性,Max還使用ABB的RobotStudio離線編程軟體。被廣為應用於各行業的RobotStudio,能在虛擬環境中創建、測試和改善,係完整機器人部屬的虛擬模型,確保機器人在真實的生產場景中同樣運行無礙。 

「ABB的RobotStudio軟體在程式架構的編寫上有很大的幫助。」、「透過ABB專家的協助,以及觀看YuMi和RobotStudio的YouTube教程,我深刻瞭解如何利用軟體來提高機器人的性能,使其精準地執行任務。」Max補充道。 

循環鞋履計畫的下一步 

激勵人心的RUEI_01概念已獲得認可。除了贏得ECAL的BCV獎和Eyes on Talent獎外,RUEI_01還在著名的詹姆斯戴森獎(James Dyson Award)中獲得全國亞軍,這是一項為表揚和激勵年輕一代設計師的國際設計競賽。此外,Max還受邀在2021年荷蘭設計週上發表演講,解釋RUEI_01概念如何協助塑料製造業的未來。 

長遠來看,Max希望他的想法能被採納於世界領先運動鞋品牌的製造過程中。 

「全球每年生產230億雙鞋,於此同時,約有3億雙鞋被丟棄。」「RUEI_01這樣的概念,可以為減少廢棄物總量做出巨大的貢獻,協助製造商提高永續發展績效,並保留其高值材料,重複利用於未來的產品製造。」Max 總結道。 

RUEI_01 是ABB機器人協助學生了解機器人自動化帶來的潛力的幾個專案案例之一,其應用範圍從工程和製造到建築和產品設計,透過為年輕人提供操作機器人所需的技能和經驗,ABB亦創造未來的就業機會,同時帶來更高水平的效率和生產力,並大大地減少對環境的影響。 如需更多訊息,請造訪ABB機器人網站 new.abb.com/products/robotics/zh-tw/

連結

連絡我們

下載

分享文章

Facebook LinkedIn X WhatsApp