感測器製造商使用 ABB 協作機器人提高品質並將生產率提高至 97%

汽車工業感測器製造商使用 ABB 協作機器人滿足客戶的高品質標準

方案說明

應用案例:
空調感測器組裝

關鍵挑戰:
使用機器人組裝感測器元件,同時提高品質和機台稼動率。

解決方案:
兩台 ABB GoFa 協作機器人用於組件取放和組裝,再將成品送到最終站進行測試。

意大利中小型壓力和溫度感測器製造商使用 ABB GoFa 機器人,改善其中一條生產線的生產率,提升品質並將報廢率降低到近乎於零。 

Brimind 是工業和汽車用壓力和溫度感測器的製造商。作為汽車行業的一級供應商,該公司已通過 IATF 16949 汽車質量標準認證,這項認證有助保持產品和服務品質的一致性,減少產品差異、耗損並防止瑕疵。

為了滿足汽車行業客戶的高期望,Brimind 在其中一條生產線中實現自動化,生產用於汽車空調系統的組合式壓力和溫度感測器。Brimind 驗證機器人可執行兩項產線上的任務,第一項任務是取出感測器的電子元件並將其插入鋁製主體中,第二項任務是將組裝好的感測器送到洩漏測試站。

這些站點以前由作業員負責,但由於可能的人為失誤,品質沒有達到我們期待的標準,此外,作業員的生產力也難維持穩定。透過導入自動化,我們的目標是提升和維持穩定的品質,並提高生產線的生產率。—總經理Angelo Leo說。

協作機器人的理想選擇

Brimind 之前有使用過機器人的經驗,在此應用上選擇使用ABB 協作機器人。該產品的生產線非常適合導入協作機器人。「這條模組化的裝配線由各個工站進入到子流程」Leo 說。「透過導入協作機器人自動化,我們更容易維護此模組化系統,因為不需要圍籬分隔現有工站,也不會干擾這三個工站和其他的產線。

因感測器的體積小、重量輕,使用協作機器人來執行製造流程再理想不過。

2021 年 12 月,三個工站安裝並有兩台 ABB Gofa 機器人運行。第一站的機器人組裝兩個組件,電子元件和本體,並將它們移載到第二站。在第二站的 GoFa 機器人固定並完成最終組裝,然後將完成的產品移載到測試工站,測試是否有洩漏。

優於預期的生產力

使用協作機器人生產力優於預期。最初的人工作業 OEE 接近 90%,而 Brimind 的目標是將數字提高到 95% 左右——實際結果顯示,裝配站現在的生產率已達到 97%。

GoFa 協作機器人為生產線帶來了很大的靈活性。可用於處理各式各樣的工件,並提供生產少量樣品也保有與大規模量產品相同的品質。—Brimind 的製程工程師 Daniele Bini 說。

GoFa 協作機器人也易於編程。只需按一個按鈕,就能將機器人移動到新位置或更改其配置,不須用控制器移動它。這意味著我們可以在需要對機器人重新編程時減少停工時間。—Bini 說。

編程的簡便性使我們能進行多次不同的試驗,以了解最適合這項工作的配置。

為了協助建置可配置的生產線並減少未來生產線安裝的時間,Brimind 在 ABB 的密切支持下導入協作機器人。「他們非常迅速地提供我需要的信息,例如,一些電路圖表,或者是與機器人動作相關的程式指令的資訊。」Bini 補充道。

當想要查詢資訊的時候,RobotStudio 的功能指引頁面很有用。

作業員的角色也改變了,產線經理從現場工作轉換到線下,負責監督設備的運作,不需要再執行組裝相關的任務。因為人力需求降低,現在員工可以轉而勝任更有價值的工作。

展望未來,Brimind 樂於導入機器人至其他生產線。「我們可以將自動化導入該產線的其他工站,以及另外兩條生產感測器跟閥門的產線。」Leo 窩

連結

連絡我們

下載

分享文章

Facebook LinkedIn X WhatsApp