在“ABB电力与自动化世界”活动即将在厦门拉开帷幕之际,位于ABB厦门工业中心内的高压产品研发制造和服务基地于今日正式启用。新的基地业务涵盖研发、试验、制造、培训和服务,拥有世界一流的研发、试验与制造能力。

厦门ABB高压开关有限公司已在厦门成功运营近20年,此次也将迁至新的基地,生产气体绝缘封闭式组合电器(GIS)、气体绝缘金属封闭线路(GIL)和GIS组件,电压等级最高可达1200千伏,创造了世界记录。基地的特高压实验室具备对1200千伏电压等级的高压产品进行试验的能力。

ABB电网事业部总裁方秦表示:“ABB厦门工业中心高压产品研发制造和服务基地的投入运营再次彰显了我们在中国市场的长期承诺,进一步巩固了ABB作为更坚强、更智能、更绿色电网伙伴之选的地位。“

GIS是一种紧凑的、金属封闭的开关设备,通过使用压缩的绝缘气体,实现在密闭空间内的安全运营并大幅缩减设备尺寸。在电力系统中,GIS能够最大限度保护电网免受断电影响,实现可靠的电力供应。与敞开式高压开关相比,GIS设计更加紧凑,占地仅为前者的10%,非常适用于人口稠密的城市。
ABB于50年前率先应用了GIS技术,并不断进行技术创新。ABB的GIS涵盖从72.5千伏到1200千伏的电压等级,全球安装总量达到3万间隔,最新的GIS还集成了多项环保和数字化技术。ABB一直致力于支持中国提高电力系统安全性和可靠性。2017年,ABB为全球首个特高压过江隧道工程提供了1000千伏GIL解决方案,增强了输电能力并减少了对环境的影响。