ABB 出资与清洁能源初创企业建立战略伙伴关系,提供端到端风能产品组合

  •  ABB 运动控制事业部收购了分析软件提供商 WindESCo 的部分股权,助力提高风电机组的性能和可靠性
  •  这项风险投资为 ABB 风电产品组合补充了数字化功能,助力 ABB在现有风电变流器和服务的业务基础之上,进一步拓展市场范围

ABB 运动控制事业部与 WindESCo 签署了战略合作协议。根据该协议,ABB 通过其风险投资部门 ——ABB 技术风险投资(ATV)收购了 WindESCo 的部分股权。WindESCo 是一家总部位于美国的分析软件提供商,致力于提高风电机组的性能和可靠性。ABB 此次投资引入的 WindESCo 解决方案将加强ABB作为低碳社会重要推动者和可再生能源发电倡导者的关键地位,还可帮助ABB 持续提升风电机组的性能和可靠性,为风电客户提供端到端解决方案,开拓数字化产品新市场渠道。此次投资的财务细节尚未披露。

ABB 是一家为风电机组提供中低压风电变流器的独立供应商。WindESCo 开发了一款不依赖于OEM厂家性能表现的监测软件,用于检测风电机组中的异常情况,提出纠正措施并衡量最终效果。此外,WindESCo 还开发了一个尾流优化解决方案,利用数据来优化风力发电场的输出。ABB 与 WindESCo 合作后,双方将携手为客户提供完整解决方案。WindESCo 可利用 ABB 在电气领域的专业知识来进一步增强其软件产品,而 ABB 则可通过为已经实现数字化的风电变流器提供数字化服务,以填补其风电产品组合中的空白。

ABB 运动控制事业部系统传动业务单元全球总裁 Chris Poynter 表示:“借助这项战略性风险投资,我们得以深化能源转型,并继续朝着可再生和脱碳的方向升级ABB的客户解决方案产品组合。WindESCo 强大的数字化产品和服务可进一步丰富 ABB 的风电产品组合,使两家公司都能在不断增长的风电市场中发挥各自所长,实现双赢。这让我们可为客户提供全面的解决方案,也扩大了ABB 运动控制事业部的服务范围。我们期待与WindESCo 的优秀团队擦出更多新的火花。”

WindESCo创始人兼首席执行官 Mo Dua 称:“风电机组变流器的数据具有很高的价值。市场上的大部分解决方案都集中在机械系统上,但暂时没有能对电气系统产生切实影响的解决方案。得益于 ABB 的股权投资以及我们双方的技术合作,WindESCo 有望开拓与风电机组电气系统相关的产品与服务,以期成为风电行业出色的综合设备性能监控解决方案提供商。WindESCo对能成为ABB的数字化合作伙伴深感荣幸。”

此次合作有助于扩大ABB的创新合作伙伴生态系统,助力开发支持脱碳和节能增效的解决方案。自2009年以来,ABB已从其风险投资部门进行了约4亿美元的投资,这些投资与其电气、机器人、自动化和运动控制业务的产品与服务组合相一致。

ABB是电气与自动化领域的技术领导企业,致力于赋能更可持续与高效发展的未来。ABB将工程经验与软件技术集成为解决方案,优化制造、交通、能源及运营。秉承130余年卓越历史,ABB全球约10.5万名员工全力以赴推动创新,加速产业转型。www.abb.com

WindESCo 致力于通过提高性能、可靠性与场级控制,全力提升单台风电机组的发电。WindESCo 深耕风能领域多年,一直在积极解决行业技术痛点,努力提高行业利润率。该公司正在通过平台大力优化风力发电场。目前,该平台已应用在 18 个国家的 21 个风机 OEM厂家的 74 个风机型号上。

链接

联系我们

下载

分享文章

Facebook LinkedIn X WhatsApp