望之如白鹭凌空展翼,又形似开放的大门,在上海自贸区临港新片区国际创新协同区内,滴水湖畔,一座未来感十足的建筑耸然而立,犹如一颗璀璨的明珠,引人驻足,这便是世界顶尖科学家论坛永久会场(临港中心)(简称“顶科永久会址”)。2023年11月,第六届世界顶尖科学家论坛(The 6th WLA Forum,以下简称“顶科论坛”)在此召开,来自25个国家和地区,包括27位诺奖得主在内的300余位全球科学家齐聚于此,顶科永久会址见证着智慧的碰撞与科学思想的交锋。
定位为“世界级的新时代重大前沿科学策源地”、上海市重大工程、临港新片区001号工程,顶科永久会址的建立为上海建设成为具有全球影响力的科技创新中心注入策源动力。该会址总建筑面积为22.8万平方米,由主建筑会议中心和东、西两栋塔楼组成,集合了主会场、多功能厅、圆桌峰会厅、剧场、数字图书馆等多种功能。作为顶科论坛的会议举办地,该会址还充分展现了建筑的绿色美学,是目前“全国最大的超低能耗公共建筑项目”。

超低能耗建筑的供配电系统往往需要智能化、数字化和高效化的管理模式。顶科永久会址作为“上海首个超低能耗公共建筑项目”,其配电系统需要高性能、高智能化、全系列超低能耗的配电设备来取代传统的配电运维管理模式。针对于此,ABB为顶科永久会址规划了智能化的配电管理解决方案,包括ABB ABILITY EAM能效与资产健康管理解决方案,TruOne®旁路自动转换开关,MDmax系列低压配电柜等解决方案,保障其安全、可靠、稳定运行。
顶科永久会址总面积为22.8万平方米,此前该会址的输配电设备较多且分布散乱,难以集中管理。ABB ABILITY EAM能效与资产健康管理解决方案可提供资产和电气系统运行状态的完整远程可见性及分析能力,其即插即用、就地上云的特性更使得科学家会议中心、宴会厅及其它重要行政区域的配电监测与管理实现更快速、便捷的全面打通,并快速上云,高效缩短了项目竣工时间。同时ABB ABILITY EAM能效与资产健康管理解决方案的预测性维护和资产管理功能还可更好地避免意外停电事故发生,让会址安全运行无忧。

断路器是保障电气系统安全稳定运转的重要装置。ABB为顶科永久会址提供了包括Emax 2系列空气断路器、Tmax XT系列塑壳断路器、S200微型断路器等多项断路器产品。Emax 2智能空气断路器有着“ABB全电能管理者”的美誉,可在保护会址电力系统的同时根据实际需求实现节能控制。Tmax XT塑壳断路器设计精巧、结构紧凑,在有限的配电柜内安装了更多的配电回路,为后续的电力扩容预留了充足空间。Emax 2,Tmax XT 通信模块安装简便、用户界面清晰, ABB ABILITY Marketplace 和相对应的软件包, 可以在整个生命周期中根据应用的需求随时升级相应的功能。
双电源自动转换开关是供电连续性的重要保障。TruOne®旁路自动转换开关采用自动转换开关和手动旁路开关相结合的一体化设计,实现安全可靠、持续稳定的电力供应。当自动转换开关因维修或保养原因需要断电检修且项目现场不允许长时间断电检修时,旁路型ATS可允许先将负载手动切换至旁路开关进行供电,从而实现检修期间,会址关键负载无需停电。

顶科永久会址相关负责人表示,“作为活力迸发的智慧城市,上海正努力打造成为科学新发现、技术新发明、产业新方向、发展新理念的重要策源地。顶科永久会址的启用,将加快整合国内外顶尖高校和研究院所的资源,打造全球领先的科技高地和科学自由港。ABB作为全球技术领导企业,其安全、稳定、可靠的配电设备为临港中心注入全新的策源动力。本次合作, ABB以专业、创新的配电技术, 尽最大努力帮助缩短工期,为项目完整交付提供高效稳定的电力保障。”
作为国际创新协同区地标性建筑,随着顶尖科学家论坛永久会址落成和论坛溢出效应更加显著,将进一步助力顶尖科学家在沪集聚,打造世界级、开放性、现代化的前沿产业集群。[1]
1. 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区管理委员会 官方网站
ABB是电气与自动化领域的技术领导企业,致力于赋能更可持续与高效发展的未来。ABB将工程经验与软件技术集成为解决方案,优化制造、交通、能源及运营。秉承140余年卓越历史,ABB全球约10.5万名员工全力以赴推动创新,加速产业转型。ABB在中国拥有研发、制造、销售和工程服务等全方位的业务活动,约30家本地企业,约1.5万名员工遍布于近130个城市,线上和线下渠道覆盖全国约700个城市。
欲进一步了解ABB,请访问http://new.abb.com/cn,ABB直通车:https://mall.abb.com.cn,新浪微博:@ABB电气,官方微信:cnabblp,官方微信服务号:abbel_cn

官方微信号 
官方微信服务号