近期,ABB响应科成智算云数据中心高算力、紧凑空间以及绿色数据中心的需求,提供中低压配电解决方案,涵盖UniGear ZS1 开关柜、GOOSE通讯自动投切方案、MNS2.0低压成套设备的低压核心元件Emax 2空气断路器、Tmax XT塑壳断路器等,提升智算中心供配电可靠性,优化系统运行效率。
四川作为国家数字经济创新发展试验区,此次建成的“科成云”项目为成都再添一座大数据云计算中心。项目依托于四川中都数据科技有限公司,公司董事杨冰表示,该项目在四川新都打造高质量AI算力中心,一期规划500PFLOPS算力平台,为AI产业发展提供有力支撑,加快数字中国建设,为未来国际间AI比拼提供坚实底座。
该项目全部投产将有4万个标准机柜上架,将成为西南地区相同行业中体量最大的企业之一,年产值将达到1.5亿元至2亿元,为用户提供从数据中心咨询规划、产品方案、集成管理、工程建设、运维管理到增值服务的全生命周期服务。

科成云数据中心采用了国际先进的数据中心设计理念和技术,构建了高质量算力基础设施。ABB凭借雄厚的技术实力和专业素养,为项目提供了面向数据中心行业的配电系统创新解决方案。基于客户对节约占地面积、降低电能损耗、优化碳排放的需求,厦门ABB开关有限公司生产提供了500mm柜宽的UniGear 开关柜。其柜型占地面积相比普通柜型减少25%以上,节约配电房土建费用或为其他设备提供更多的空间。ABB在实现开关柜小型化的同时,提高主回路载流效率,能耗降低20%以上,同时减少开关室空调系统用电量、投资成本等,节能降耗,助力数据中心绿色发展。

此外,为了响应客户配电智能化的愿景,满足提升配电安全可靠性与运行不间断的需求,ABB 推出基于IEC61850标准GOOSE通讯传输机制的ATS 双电源切换控制柜,实现微机保护装置之间高性能水平通讯,用于相互传输重要的实时性信号。ATS双电源切换柜采用电气与机械双重联锁,电源切换安全可靠。同时,IEC61850数字化组网代替了传统变电站装置之间大量的硬接线方式,简化变电站二次控制电缆接线,大大减少了现场施工量,方便后续运行、维护与升级。

在项目中, ABB高智能化、相同容量断路器体积更小等技术特点亦得到充分呈现,Emax 2空气断路器、Tmax XT塑壳断路器成为低压开关柜中的核心部件,切实帮助优化和减少配电室占地。数字化赋能,实现更加方便和精准的能源管理并降低运营能耗,优化PUE。
随着数字经济的高速发展,“东数西算”战略作为拓展数据产业疆域的重要引擎,在促进数据流通、引领中国经济发展等方面,展现了磅礴力量。作为行业领先的配电设施解决方案供应商之一,ABB拥有丰富的电气方案及工程经验,积极赋能各地区新型基础设施建设,探索电力与算力的协同调度机制,为数据要素高效流通和算力资源合理布局奠定坚实基础。

ABB是电气与自动化领域的技术领导企业,致力于赋能更可持续与高效发展的未来。ABB将工程经验与软件技术集成为解决方案,优化制造、交通、能源及运营。秉承140余年卓越历史,ABB全球约10.5万名员工全力以赴推动创新,加速产业转型。ABB在中国拥有研发、制造、销售和工程服务等全方位的业务活动,约30家本地企业,约1.5万名员工遍布于近130个城市,线上和线下渠道覆盖全国约700个城市。
欲进一步了解ABB,请访问http://new.abb.com/cn,ABB直通车:https://mall.abb.com.cn,新浪微博:@ABB电气,官方微信:cnabblp,官方微信服务号:abbel_cn