ABB再获多项自动化大奖 以数智融合赋能行业升级

ABB再获多项自动化大奖 以数智融合赋能行业升级

  • 五款产品获最具竞争力创新产品和用户信赖产品奖,彰显创新竞争力和市场认可度
  • ABB融合数字化和AI技术助力用户升级改造,获评年度最具影响力工程项目奖
  • ABB中国过程自动化业务连创佳绩,蒋海波荣膺自动化领域年度人物奖

4月11日举行的2024中国自动化产业年会暨第十九届中国自动化产业世纪行颁奖盛典上,历时3个多月经过业内推荐、专家评审、网上投票等环节评出的获奖结果正式出炉。其中,ABB一举包揽2023中国自动化领域年度企业、年度人物、最具竞争力创新产品、用户信赖产品和最具影响力工程项目等五大类八个奖项,这是对近年来ABB深化数智融合创新与应用、助力行业转型升级和可持续发展的再次肯定。

自动化领域年度企业:ABB(中国)有限公司

从“数智融合”到“数实融合”,ABB继续深耕中国本土市场,携手合作伙伴把握“人工智能+”和数字化双主线机遇,以技术创新推动行业数字化和智能化融合发展,帮助中国电力、工业、交通与基础设施用户充分挖掘数据价值、有效提升质效,加快转型升级,在新一轮科技革命和产业变革中抢占先机。在本次评选中,ABB中国从业务管理、产品研发到创新应用多个维度获得全面认可。

自动化领域年度人物:ABB过程自动化事业部中国区负责人蒋海波

ABB过程自动化事业部在中国拥有1500余名员工,专注于提升流程工业、混合及海事行业客户的运营效率与安全性,助力实现更可持续、更高效的发展。作为该事业部中国区负责人,蒋海波带领团队持续提升本土研发实力,深入挖掘市场潜力,凭借ABB深厚的行业沉淀、工程经验与领先的产品与解决方案,助力客户实现价值最大化。2023年,他带领团队迎难而上,逆势增长,实现了全年业绩的历史性突破。

年度最具竞争力创新产品:Sensi+天然气质量监测分析仪

Sensi+是一款采用ABB成熟激光技术(离轴积分腔输出光谱)的壁挂式分析仪,可同时监测天然气中的硫化氢、水和二氧化碳等杂质,并提供快速响应(数秒内)以及时应对过程波动,大幅简化天然气质量监测工作。该产品具有监测精度高、响应速度快、安装简便、安全可靠、易于维护等特点,其嵌入的AnalyzerExpert™功能可直接通过该设备为用户提供专家见解、自我诊断和健康监测。

年度最具竞争力创新产品:新一代GoFa协作机器人

ABB推出的两款全新GoFaTM协作机器人:GoFa 10和GoFa 12,为更高效的协作机器人自动化增添了新的可能性。其负载分别为10kg和12kg,拥有出色的重复定位精度,可以密切配合工人完成更多任务,在应对劳动力和技能短缺问题的同时提高安全性和生产力。全新的GoFa协作机器人支持简易直观的编程方式,并能快速集成到生产环境中,降低了初次用户、教育工作者和中小企业的准入门槛。

年度用户信赖产品:MNS 3.0 Digital数字化低压开关柜

MNS 数字化开关柜传承 MNS®系统一贯出色的质量标准和制作工艺,并融合互联网技术和智能传感器,全面监测低压开关柜及负荷情况,提供详细的事件日志、故障诊断及建议解决措施,将传统的预防性维护转变为预测性前瞻维护。这款数字化产品具有安全可靠、高灵活性、易于维护管理等特点,能够帮助工业、半导体、数据中心、发电、石油石化等众多行业用户优化能源利用和减少停电时间,支持企业的绿色低碳目标,助力实现可持续的运营模式。

年度用户信赖产品:贝加莱X20系列PLC

贝加莱X20系列PLC采用英特尔X86架构,内嵌定性分时多任务操作系统。支持高级语言复杂应用开发,百微秒级时间严苛任务如运动控制、CNC与机器人应用;标配POWERLINK实时通信并可扩展主流现场总线,支持OPC UA通信及Web技术,便于IT访问及远程服务;广泛应用于塑料、印刷、包装、制药、电子及半导体、新能源领域的智能装备。自2004年推出,X20经历了数代次升级,从早期的英特尔奔腾系列到今天的酷睿系列处理器,凭借稳定的架构长期为产业客户所信赖。

年度用户信赖产品:ACS180变频器

ACS180变频器是由ABB中国研发团队设计、制造,面向全球销售、服务的新一代低压交流变频器,功率范围覆盖0.25至22kW。这款产品体积小巧,使用方便,稳定可靠,可广泛应用于食品饮料、材料加工、水处理、纺织、物流、印刷包装、塑料、制药等行业领域。其设计环境温度为重载下50℃无需降容,最高可达60℃,保障了产品在严苛条件下的可靠运行。

年度最具影响力工程项目:新疆天富供热数字化升级改造项目

在新疆天富能源股份有限公司供热分公司的数字化升级改造项目中,ABB利用AI算法、大数据、机器学习等技术帮助客户300多个换热站与2个隔压站进一步提高供热的智能化,实现对设备能耗“日清月结”的精细化管理需求,包括运行状态实时监测、设备故障预警等,大幅提高了供热设备的能源使用效率,有效避免了非计划停机,并提高供热季运维巡检效率,让供热这一民生项目更高效、更安全、更智能、更绿色,实现可观的经济和环境效益。

2024中国自动化产业年会暨第十九届中国自动化产业世纪行颁奖盛典是由中国自动化学会主办,中国仪器仪表行业协会、全国机械安全标准化技术委员会、全国工业过程测量控制和自动化标准化技术委员会协办,控制网&《自动化博览》、OICT学院承办的自动化产业年度盛会。该活动旨在总结和表彰为中国自动化产业发展做出重要贡献的个人、团队与企业,全面展示不断革新的自动化产品,透彻分析成功的行业解决方案与应用案例,展示过去一年中国自动化产业的不断进步与闪光点。

ABB是电气与自动化领域的技术领导企业,致力于赋能更可持续与高效发展的未来。ABB将工程经验与软件技术集成为解决方案,优化制造、交通、能源及运营。秉承140余年卓越历史,ABB全球超过10.5万名员工全力以赴推动创新,加速产业转型。ABB在中国拥有研发、制造、销售和工程服务等全方位的业务活动,约30家本地企业,约1.5万名员工遍布于近130个城市,线上和线下渠道覆盖全国约700个城市。

链接

联系我们

下载

分享文章

Facebook LinkedIn X WhatsApp