ABB净零目标获科学碳目标倡议核准

ABB净零目标获科学碳目标倡议核准

  • ABB 2030与2050科学净零排放目标已获科学碳目标倡议(SBTi)核准
  • ABB致力于赋能低碳社会,设定了符合SBTi净零标准的科学净零排放目标
  • 通过SBTi的认证,表明ABB的碳减排目标符合最新的气候科学标准,并与《巴黎协定》的要求相一致

ABB对科学碳目标倡议(SBTi)核准其减排目标表示赞赏。ABB致力于赋能低碳社会,并为此向SBTi提交了新的2030年和2050年范围一、二和三的碳减排目标。ABB基于科学标准的减排目标获得SBTi的认可,进一步表明ABB的减排策略符合《巴黎协定》的要求。

SBTi核准了ABB的以下目标:

短期目标(到2030年):

  • 以2019年为基准,将ABB在范围一和范围二的二氧化碳当量排放减少80%
  • 以2022年为基准,将ABB在范围三的排放量减少25%

长期目标(到2050年):

  • 以2019年为基准,将ABB在范围一和范围二的二氧化碳当量排放减少100%
  • 以2022年为基准,将ABB在范围三的排放量减少90%
  • 到2050年,实现全价值链温室气体净零排放

ABB集团可持续发展事务负责人Anke Hampel表示:“作为电气与自动化领域的技术领导企业,ABB是推动能源转型的核心力量之一。我们致力于实现ABB的减排目标,即到2030年和2050年,将ABB的范围一和范围二排放量较2019年的基准分别减少80%和100%;目前,我们已成功减少76%的碳排放。针对新设定的范围三目标,我们将继续支持客户扩大可再生能源规模、提高能效、提升电气化水平以及减少排放,与此同时,积极加强与上下游合作伙伴在脱碳领域的协同合作。ABB的新目标获得SBTi的认可,这表明了我们的目标和方法均符合最新的气候科学标准。”

了解更多关于公司战略与可持续发展相关信息,请浏览或下载ABB 2023年综合报告和可持续发展报告:go.abb/reports

科学碳目标倡议(SBTi)净零标准是企业基于气候科学设定净零目标的国际框架,为公司制定科学的净零排放目标提供了指导与工具。

ABB是电气与自动化领域的技术领导企业,致力于赋能更可持续与高效发展的未来。ABB将工程经验与软件技术集成为解决方案,优化制造、交通、能源及运营。秉承140余年卓越历史,ABB全球超过10.5万名员工全力以赴推动创新,加速产业转型。

链接

联系我们

下载

分享文章

Facebook LinkedIn X WhatsApp