- Red Range Stock Supplements 是一家优质的动物饲料生产商,业务遍及西澳大利亚北部、整个北领地以及昆士兰,还同步生产优质的牲畜营养补充剂。
- 该公司与 ABB 渠道合作伙伴 Current Engineering Solutions 和承包商共同Agtric Pty Ltd选择了 15 台 ABB ACS580 变频器,用于优化运行控制,最终有效节省了大量能源。
自 2020 年以来,Red Range 在各种现场应用中安装 ABB 变频器后,与使用 DOL 变频器相比,已节省的能源超过 230,250 kWH,减排二氧化碳 180 吨。
Red Range Stock Supplements 是西澳大利亚库努纳拉地区的一家本地家族企业,客户遍布澳大利亚西北部。Red Range 使用进口的国内和本地产品生产动物饲料,同时还可为客户提供各种混合补充剂,以满足动物的个性化饮食需求。
该公司在生产过程中会用到输送机、螺旋输送机、破碎机、搅拌机、泵以及风机等应用。 基于其产品性质,公司必须确保所生产的混合产品配比准确,从而为其尊贵的客户及动物提供优质产品。
克服设备挑战
Red Range 最初使用传统的直接启动(DOL)式变频器技术来控制加工应用中的生产设备。
原料在螺旋输送机中积聚,螺旋输送机用于将谷物存放到储料仓中,然后收集起来进行进一步加工和分配。由于螺旋输送机的功率较大,因此需要电机提供较大转矩,以便在重载情况下为其提供足够的启动动力,并防止堵转。遗憾的是,Red Range 公司的现有变频器技术无法满足要求,螺旋输送机总是堵转,导致原料堆积,生产停顿。
此外,对于这种有严苛要求的应用,其启动转矩会导致电机出现高启动电流,继而产生电压浪涌,导致断路器跳闸。
确定正确的技术
最终认定,来自 ABB 渠道合作伙伴 Current Engineering Solutions 和 Red Range 承包商 Agtric Pty Ltd 的 15 台 ACS580 兼容变频器(VSD)能够有效解决 Red Range 面临的挑战。Agtric 引进了带现场总线通信功能的变频器,以简化生产过程并实现生产过程自动化。
在饲料厂应用中,利用 ABB 变频器以及 Agrtic 对加工要求的充分了解,可在饲料生产的特定阶段可靠降低输送机的速度,从而减少能源消耗,降低输送机磨损和维修频率,从根本上延长输送机的使用寿命。这项改进仅可通过变频器实现。
Agtric Pty Ltd 总监 Tom Beresford 称:“与 Red Range 建立信任关系对我们来说非常重要,不仅有利于增加他们对使用 ABB 变频器等现代改进技术来控制生产工艺的信心,还能让他们愿意升级问题频发的传统加工工艺。”
变频器可优化电机的启动和运行控制。降低启动电流有助于保护电机免受电应力影响,从而延长电机的使用寿命。由于启动电流很容易根据负载和应用情况进行优化,因此可确保运行设备的安全,免受网络异常的影响。通过转矩控制,Red Range 得以充分发挥其工艺潜能,提高生产效率。
在安装 ABB 变频器后的第一年,Red Range 的饲料产量就增加了 2,500 吨
现在的电机运行效率更高,不仅帮助 Red Range 降低了能源成本,还减少了碳排放。
在安装 ABB 变频器后的第一年,Red Range 的饲料产量就增加了 2,500 吨。 现在是该公司使用 ABB 变频器和改进工艺的第二年,其饲料产量还在大幅增加,年产量已达数万吨,创下历史记录。
- 除尘器:节能超过 17,727 kWh,或二氧化碳减排超过9 公吨
- 液体泵:节能超过 2,071 kWh,或二氧化碳减排超过 1 公吨
- 所有三台输送机:节能超过 17,518 kWh,或二氧化碳减排超过3 公吨
- 搅拌机:节能超过 96,652 kWh,或二氧化碳减排超过3 公吨
总计减排 59.5 公吨二氧化碳,相当于 13.2 辆汽油车一年的碳排放量。
这些 ABB 变频器具有 IP55 防护等级,适合在炎热潮湿、气候恶劣的西澳大利亚州长期运行。
升级后的基础设施让 Red Range 非常安心,该公司很清楚,即使在尘土飞扬的恶劣条件下,其运营也能得到可靠保障。Tom 称:“这些 ABB 变频器具有 IP55 防护等级,适合在炎热潮湿、气候恶劣的西澳大利亚州长期运行。”所有 ACS580 变频器均通过了最高温度和额定负载测试,确保持久耐用。
Current Engineering Solutions Pty Ltd 高级电气工程师 Paul Smith 称:“ABB 变频器系列产品的菜单直观,编程简单,并内置了应用宏,在项目中使用这些兼容型产品,与 Agrtic 等承包商的合作也变得非常轻松。利用这些产品,承包商和最终用户也能无缝了解应用能源的使用情况和关键参数测量,以获得理想结果。”
Red Range Stock Supplements 公司负责人 Russell Cooke 称:“我们在饲料生产厂引入 ABB 变频器技术后,不仅节省了大量能源,还能提供更多优质的产品。 我们的年产量显著提高,人员培训减少,设备磨损和停机时间降低。真诚期待未来还能与 ABB、Current Engineering Solutions 和 Agtric Pty Ltd 继续合作。”