数据中心是数字经济繁忙的神经中枢。在日益互联和电气化的世界中,这些枢纽为搜索引擎、电子商务平台以及信用卡处理等一切提供动力。
得益于云服务提供商(CSPs)的稳定增长和人工智能(AI)的革命性发展,数据中心市场正经历着前所未有的繁荣。这些数据中心的规模、范围和处理能力正以指数级的速度扩张,以满足日益增长的需求。
人工智能需要的算力远胜于传统云计算功能,这对服务器和地方电网带来了巨大的压力。以处理一个普通的ChatGPT查询为例,其所需的电力是进行一次谷歌搜索的10倍以上。1
"十年前,一座30兆瓦的数据中心被视为庞然大物。如今,当一家公司宣布要建造一座300兆瓦的数据中心时,人们已习以为常,"ABB美国数据部门领导Harry Handlin表示。"而在人工智能的推动下,1吉瓦的数据中心已成为常态"。
全球最大的几个头部科技企业预计将在未来五年内对新建数据中心投入高达1万亿美元。这一迅猛的扩张势头正引发对电力需求的前所未有的激增。
数据中心目前占全球电力消耗仅略高于1%2,预计到2030年,数字化进程将使这一数字翻一番。一个50兆瓦的数据中心的能源消耗可以与一个小型城镇相媲美3。确保能够可靠地获取高质量的电力,保障数据中心全天候不间断运行至关重要。
这意味着数据中心的运营商需要升级他们的基础设施,以确保能够提供持续、可靠且具有弹性的电力供应,来应对激增的数据需求。
"我们看到的人工智能现象与太空竞赛相似," Handlin补充说。"这是一场冲刺和争夺,尽快启动最多的电力资产以树立标准。"
ABB电气化行业领先的解决方案组合,帮助世界各地的数据中心客户应对当前和未来的能源挑战:包括持续运行和能源效率。
“我们的ABB整体解决方案组合能够协助处理所有关键的电力要素——从变电站到电力保护再到布线——确保数据中心以绿色可持续发展的方式实现24/7不间断运行,”ABB数据中心解决方案组合经理Danel Turk说道。
例如,ABB的HiPerGuard中压不间断电源(UPS)解决方案,确保了电力供应的连续性和可靠性。AI数据中心是这项首次推向市场的电力保护技术的先行者,它可以用作电池储能解决方案,通过利用未被使用的电力储备来稳定和保障网络的运行。
数据中心对可持续发展和效率的日益重视也成为ABB电气化支持客户不断变化需求的关键因素。微电网解决方案为数据中心提供了利用太阳能板和电池储能系统等现场发电的机会,作为他们能源组合的一部分。
数字化赋能配电系统,智能控制提升多场景智慧管理。
ABB配电系统推出配合原厂柜市场的DASS解决方案与配合非原厂柜市场的PSG600全模块化解决方案,为数据中心用户提供基于IEC61850 GOOSE的综合电源投切管理、基于共济共享优化调控模式的源荷匹配、与基于老化机理算法的预测性维护、也可根据客户需求提供预制化模块,以实现多场景的电源快速投切管理,提高全周期的电源管理可靠性与高效性,以及资产的轻量化与灵活交付。
ABB ABILITY 数据中心自动化平台使运营商能够通过冷却系统自动化来优化能源使用并减少成本——冷却系统大约占数据中心电力消耗的40%4。
凭借遍布全球的业务和超过一个世纪的电气化经验,ABB电气化能够迅速且大规模地交付解决方案。
“从英国到中国,再到美国,我们拥有本地团队,建立了长期伙伴关系,并且深知应对这个快速变化的环境需要什么。”Turk表示。
参考来源:
1.ChatGPT所需的能源是传统网页搜索的15倍(qz.com)
2. 数据中心与网络 - 国际能源署(IEA)
3. 对2023年数据中心能效的预测 | 数据中心杂志
4. 数据中心消耗了多少能源?- Dataspan
欲了解更多数据中心相关资讯,欢迎关注: