ABB正在积极支持人工智能(AI)的引入,通过在北美、欧洲和亚太地区的数据中心快速部署先进的电力分配和电力保护解决方案。高密度的人工智能(AI)数据中心正在采用ABB创新的HiPerGuard中压不间断电源(UPS)系统,以增强电力供应的可靠性和能效的提升。
人工智能(AI)的电力需求是传统服务器的4到8倍。数据中心需要升级其关键电力基础设施,以确保人工智能能够可靠且大规模地运行。ABB及其行业内的合作伙伴正在推出新的中压电力保护架构,最大程度地增强电力系统的韧性和连续性。
ABB电气电力保护部门的负责人Sebastien Surply表示:“我们正与数据中心的顾问和运营商紧密合作,协助他们应对挑战并快速实施解决方案。在这个要求严格的行业中保持领先地位,创新和伙伴关系至关重要。我们在北美、欧洲和亚太地区安装的HiPerGuard中压不间断电源(MV UPS)解决方案的基数正在强劲增长,客户正在利用优化电力基础设施的机会,以最大限度地增加服务器的可用空间。”

采用中压电力保护使数据中心能够提升人工智能(AI)的能源效率和韧性,这有助于消除备用发电机组,并提供更好的负载浪涌管理。在中压条件下,由于电流较小,所需电缆尺寸也相应减小——有可能实现高达90%的铜材料节省——从而降低了能量损耗。将不间断电源(UPS)设置在变电站层面,也简化了低压基础设施,有助于减少冷却需求,并且由于保护的负载块更大、转换级别更少,其固有的可靠性也得到了提升。
HiPerGuard是一款为超大规模数据中心和其他关键任务设施设计的中压不间断电源(UPS),这些设施需要高功率密度和替代性电网电源。ABB的静态转换器系统为低压UPS结构提供了一种替代选择。HiPerGuard不仅提供了与经典动态旋转式UPS系统相同的低总体拥有成本(TCO)、高性能和弹性,还增加了更大的灵活性和可扩展性。
中压不间断电源(MV UPS)系统提供更可靠的电网连接,最大程度地减少了成本高昂的停机时间和电力中断。HiPerGuard在高达24千伏的电压下效率高达98%,同时也有助于降低碳排放,在标准的15年使用寿命期间,有可能减少1,245吨的二氧化碳排放。1
数据来源: ABB launches industry-first medium voltage UPS that delivers 98 percent efficiency¹
欲了解更多数据中心相关资讯,欢迎关注:

ABB是电气与自动化领域的技术领导企业,致力于赋能更可持续与高效发展的未来。ABB将工程经验与软件技术集成为解决方案,优化制造、交通、能源及运营。秉承140余年卓越历史,ABB全球约10.5万名员工全力以赴推动创新,加速产业转型。ABB在中国拥有研发、制造、销售和工程服务等全方位的业务活动,约30家本地企业,约1.5万名员工遍布于近130个城市,线上和线下渠道覆盖全国约700个城市。
欲进一步了解ABB,请访问http://new.abb.com/cn,ABB直通车:https://mall.abb.com.cn,新浪微博:@ABB电气,官方微信:cnabblp,官方微信服务号:abbel_cn