11月5日-10日,第七届中国国际进口博览会在上海国家会展中心拉开帷幕。ABB电气以“让净零未来成为现实”为主题,通过实物展品和多媒体形式集中展示如何接入更多可再生能源、提高能源效率以及推动脱碳化,用创新产品和解决方案解决客户和合作伙伴在能源转型中面临的电气问题。
随着全球对净零未来、能源成本降低及安全性的日益关注,能源领域的变革显得尤为迫切。这不仅指向了更高的能源效率、更大规模的可再生能源应用,还意味着构建更具韧性的电网系统。中国目前是世界上最大的能源生产国和消费国,中国的能源转型是新时代发展的必由之路,而电气化、自动化和数字化技术则是引领未来能源发展的核心驱动力。
ABB作为能源转型变革的技术先行者,从发电端到用电端,提供创新的电气与能源管理解决方案,全方位赋能客户和合作伙伴,实现能源的清洁化、用能的低碳化,赋能各行各业向净零排放的未来发展。
接入更多可再生能源
近日,国际能源署发布2024年《可再生能源报告》预测,全球可再生能源蓬勃发展离不开中国“动力”,预计到2030年,中国可再生能源累计装机量将占全球的约50%,全球约有60%的可再生能源装机增长都来自于中国1。
ABB致力于用创新技术提升消纳力,加速推进清洁能源发展,为光伏发电、风力发电和储能电站提供全面的解决方案,并深度融合数字化技术,从根本上重塑能源生产、分配及消耗的方式,将曾经的不可能变为可能。
中国风光资源最丰富的地方主要集中在中西部地区,特别是西藏、青海等高海拔区域, 随着容易开发的风光资源越来越少,中西部高海拔地区将建设越来越多的大型风电光伏基地。ABB高海拔新能源并网方案,是结合ABB全球多年的高海拔矿业、机场、铁路等项目经验优化而来。ABB可以提供满足海拔高达5500米的中压解决方案,海拔4000米的低压解决方案,以及全套数字智能解决方案,已成功应用于海拔4800米的西藏光伏项目,海拔4060米的阿根廷光伏项目等众多国内外高海拔新能源项目。
ABB 建筑光储直柔解决方案是绿色建筑能源管理与配电的综合方案,包括提供分布式和集中式光伏发电方案,将太阳能转化为电能,降低能源成本与碳排放。配备高效的储能系统,存储多余电能,平抑供需波动。采用ABB领先的建筑直流配电技术,避免多次交直流转换损失,提高能源效率,降低设备成本和维护难度。实现柔性用电管理,与外部电网及电动汽车互动,根据需求调整策略,参与电网服务。依托ABB Ability能源综合管理平台,实现智能动态柔性调节与管理。ABB 还提供直流专用电气产品,涵盖多种类型,适用于建筑等领域。该方案整合多项技术,为建筑提供高效、智能、绿色的能源管理方式,推动建筑可持续发展,迈向零碳排放目标。
提高能源效率
在智慧建筑领域,ABB正在引领着数字建筑应用场景的革新,通过集成先进的能源管理系统与楼宇智能控制技术,实现对能源的精准分配与终端设备的优化利用,为用户提供一个绿色、高效、安全、舒适的智慧建筑环境。
ABB智慧建筑数字化分配电解决方案, 基于InSite数字化系统组成的MDrail-E智慧分配电柜,实现监测负载负荷、开关状态及温度,能耗统计与分析,防雷状态监测等,轻松实现节能减排和数字运维; ABB智慧楼宇系统解决方案, 构建完整、开放,从设备层到应用层整体的数字化解决方案,实现从楼控系统到有线,无线智能控制系统更广泛的设备和生态集成。
推动脱碳化
ABB基于产品全生命周期管理环保减排理念,贯穿设计、制造、使用、回收阶段,通过产品EPD环境声明及碳足迹符合声明、产品不断技术创新(如:高比例可回收材料、突破性小型化产品、环保气体替代等),帮助客户提升用电安全可靠性的同时节约资源、减少碳排放、降低能耗。ABB将产品碳足迹作为长期战略的组成部分,并以此推动与市场上同类产品形成区别,从而提高产品和企业的竞争力。
绿色产品设计是可持续发展全链中重要的组成部分,创新的生态设计能够让产品全生命周期过程中产生的70%的环境污染、资源消耗在设计环节得到解决。ABB积极在产品结构、功能设计方面深入探索,选择绿色环保的原材料,优化各个环节的资源环境问题。例如:VD4真空断路器,减少40%的CO2e排放(含原材料、生产及运输),85%材料可回收再利用;气体绝缘开关柜(GIS)采用干燥空气替代强效温室气体六氟化硫(SF6),大幅减少全球变暖潜能值;采用创新的一体成型的SmarTube管型母线技术,能耗降低 25%,采用电子式电流传感器,能耗降低95%,减少运行过程中的能源消耗。
ABB在全球发起“ABB EcoSolutions™”项目,目前已有部分Emax 2空气断路器、Tmax XT塑壳断路器及MCB微型断路器通过评估,通过扫描产品或产品包装上的二维码,即可获得产品碳足迹信息及EPD证书,以及产品在生命周期中提高资源利用率及资源循环信息,预计到2030年ABB EcoSolutions™产品和解决方案将贡献销售收入的80%。
部分ABB中压及低压开关成套设备通过III型环境产品认证EPD认证,提供了国际认可、公开透明、可量化的全寿命周期环境影响数据/评价,帮助客户进行产品碳核算、减少碳排放量认定值,降低碳税,同时也为未来回收提供依据。例如:MNS 3.0低压开关柜,达到回收潜力约90%。
在中国,ABB积极开展绿色转型,响应企业可持续发展的内在需求,部署可持续发展举措,为实现ABB 2030和2050科学净零目标而努力。在ABB自有设施,通过采用可再生能源电力、使用能效和楼宇自动化管理系统、升级设备和改造生产流程、推动废弃物零填埋等举措,减少企业碳排放,旗下多家企业成为“国家级绿色工厂”、国家级和省级“绿色供应链企业”、“废弃物零填埋铂金级或金级认证”称号。
ABB厦门工业中心是ABB全球供应链中的重要一环,它是制造中心、创新中心也是出口中心,同时,也是ABB作为能源挑战应对专家的旗舰方案展示中心。该中心展示了工业级绿色微电网的实际应用,以及如何实现清洁能源的更大化本地消纳。通过屋顶光伏和“源网荷储”精准调控,每年可减少碳排放13,400吨,清洁能源利用率高达50%。该示范案例被国务院8月29日发布的《中国的能源转型》白皮书收录。
通过数字化手段预知电力的潜在风险避免突发事故、降低能耗以及能源的使用费用,简化运维工作提高运维效率已经成为行业共识。ABB Ability EAM能效与资产健康管理解决方案功能精悍、布置精巧,轻量化、即插即用的方式可以让用户以较低的成本获得一套适合自己的能效与资产健康管理系统。目前该方案已经成功应用于河南省博物馆、山东国舜集团、小松机械、飞鹤乳业、中国海外大厦、国妇婴上海奉贤院区等场所。
用100、25、1来记录ABB百年创新之路
ABB是电力系统的开拓者和行业先锋,发明、创造、更新了众多产品和技术,赋能能源变革。
今年,由ABB 发明的现代微型断路器 (MCB) 迎来百年发展的里程碑。100年来,它通过保护电路安全拯救无数生命,并与时俱进,不断演进来满足未来的可持续发展需求。据统计,近四分之一的火灾发生在住宅建筑中,现代微型断路器不仅通过保障住宅安全改变了人们的生活方式,还将电气安全带到了从商业建筑、工厂、铁路基础设施到数据中心的社会各个领域。
UniGear系列中压开关设备,25 年不间断的卓越性能表现。自 1999 年以来,用户一直非常信赖 UniGear,源源不断的的电力通过UniGear系列开关柜被安全、可靠、可持续、不间断地输送到需要的地方。从单个组件到整体安装,UniGear 在各个层面都具有卓越的性能,为工业企业和公用事业提供了不间断的电力供应。
今年初,ABB在厦门发布了ABB全球首款符合 IEC 60947-2 标准的SACE Infinitus固态断路器,赋能安全、节能的直流电力系统。其通过半导体电力电子器件实现供电回路的接通和断开。和传统断路器相比,ABB固态断路器检测和响应短路故障的时间快100倍,使用寿命长100倍。在分断过程中无能量释放,发生危险电弧的机会几乎减少为零,保护人员和设备的安全。
除了展示一系列能源转型所需的创新技术与解决方案,ABB还将利用进博会这一重要纽带和平台,扩大和深化与新老客户的合作关系,并签署战略合作协议,进一步加强创新合作和互利共赢,共享中国发展机遇。欢迎莅临上海国家会展中心ABB 展台4.1B3-03,现场还有AI拍照互动体验。
ABB是电气与自动化领域的全球技术领导企业,致力于赋能更可持续与高效发展的未来。 通过融合工程经验与数字化技术,ABB帮助各行业高效运营,提升能源效率与生产效率,促进可持续发展,从而领先制胜——即‘Engineered to Outrun’。公司拥有140余年历史,全球员工超过10.5万名。 ABB在瑞士证券交易所(SIX Swiss Exchange: ABBN)和纳斯达克斯德哥尔摩证券交易所(Nasdaq Stockholm: ABB)上市。 www.abb.com
ABB在中国拥有研发、制造、销售和工程服务等全方位的业务活动,约30家本地企业,约1.5万名员工遍布于近130个城市,线上和线下渠道覆盖全国约700个城市。欲进一步了解ABB,请访问http://new.abb.com/cn,ABB直通车:https://mall.abb.com.cn,新浪微博:@ABB电气,官方微信:cnabblp,官方微信服务号:abbel_cn