ABB基于设备状态的维护方案助力冀衡药业将停机时间减少50%,维护成本降低40%

ABB基于设备状态的维护方案助力冀衡药业将停机时间减少50%,维护成本降低40%

河北冀衡药业股份有限公司(下方简称“冀衡药业”)与ABB签订Motion OneCare无忧服务协议,通过ABB远程状态监测和故障恢复服务,提高了废水处理的效率与质量,并延长了污水泵的正常运行时间,进而助力整个制药厂可在更大产能下顺利运行。

冀衡药业位于中国北京以南约250公里的河北省衡水市,主要产品包括止痛药、维生素补充剂和医药中间体。

此前,冀衡药业想要提高由十台电机驱动的废水泵应用中机械蒸汽再压缩(MVR)的可靠性,以提高生产线的稳定性。MVR工艺能够回收并再利用蒸发过程中损失的能量,从而提高效率、节约能源。但近年来,由于控制MVR的中压变频器电路板腐蚀,导致出现非计划停机。

冀衡药业找到ABB,希望能帮其解决这一问题。为了更大限度地延长正常运行时间,ABB提出了一套改进维护的解决方案,包括通过Motion OneCare无忧服务协议提供的一系列服务,如为2台变频器和10台电机提供故障恢复与远程监测服务。根据服务协议,所有问题都在第一时间得以及时发现,随后确保了持续可靠的运行。

快速便捷地获得有效服务

冀衡药业已经从传统的定期维护变更为基于设备状态的维护方式,即通过对设备状态的监测来确定维修内容及时间,这一转变让冀衡药业无需再支付意外维护费用,并将每年的设备维护费用降低了 40%。

依托定制化的服务解决方案,ABB为冀衡药业提供基于设备状态的维护方案。根据Motion OneCare无忧服务协议,ABB工程师可提供远程和现场支持,响应时间大幅缩短,正常运行时间从80%左右提高到90%以上。运行更加稳定后,废水处理效率和质量均有10%的提升。这意味着整个工厂现在可以满负荷运转,更大限度地提高了冀衡药业的收益。

河北冀衡药业股份有限公司电气主任刘晓薇表示:“ABB为我们提供了所需的服务和专家支持,让我们的设备得以可靠、高效地运行。这对于我们工厂顺利生产至关重要。在这个项目上,我们与ABB的合作非常愉快,期待未来能有进一步的合作。”

ABB运动控制事业部服务业务单元中国区负责人邓志鑫表示:“本案例展示了数字化解决方案如何帮助客户减少计划外停产,延长正常运行时间。我们的Motion OneCare协议可以让客户根据实际情况定制所需服务,在提高正常运行时间的同时降低维护成本。”

链接

分享文章

Facebook LinkedIn X WhatsApp