电力系统作为驱动全球经济发展与推动社会进步的强大引擎,在现代社会中具有不可替代的作用。而高性能中压开关设备则是确保中压配电网稳定运行的关键所在。其中,ABB UniGear系列中压开关设备凭借其卓越的性能和极高的可靠性,在全球电力系统中占据了一席之地,成为如今保障电力供应稳定的重要一环。
1992年,ABB集团在中国成立了首家合资企业—厦门ABB开关有限公司,该公司作为UniGear系列中压开关设备和VD4中压真空断路器的关键生产基地,凭借先进的智能制造工厂和精湛的生产工艺,成为UniGear系列中压开关设备技术创新与品质保证的基石。今年,UniGear系列中压开关设备迎来了其上市的第25个年头,25年来,历经从模块化设计到智能化、机器人智能制造的迭代升级,UniGear系列中压开关设备不仅见证了电力技术的飞速发展,更积极融入智能化、数字化趋势,为电力系统的稳定运行提供坚实保障。
UniGear 中压开关设备由核心元件真空断路器和电流/电压互感器、避雷器、综合保护继电器等组成,核心元件配置ABB领先行业的VD4系列真空断路器,基于出众的绝缘性能,不仅能够在电路出现过载或短路时及时切断电流,还具有灵活的安装形式、长寿命、高防护等级等特点,其高性能和可靠性为UniGear开关设备的安全运行提供了有力保障。
25年来,ABB UniGear系列产品及其核心VD4真空断路器,一直是中国中压开关设备领域的行业标杆,不仅应用于国内外多项重点工程,显著提升了中压开关设备的技术层次,更作为行业龙头引领和带动了上下游产业链互联互通、协同创新,促进了电气行业和当地经济的繁荣与高质量发展。


迭代引领,传统向数字飞跃
UniGear系列中压开关设备广泛应用于电力系统中,确保电网的安全、稳定和高效运行。依托ABB集团全球资源,在过去的25年里,UniGear系列产品经历了多个阶段的迭代,每一次迭代都代表着ABB在配电领域的最新技术和理念,凝聚了ABB对技术创新的执着追求和对客户需求的深刻理解。
1999年, ABB全球技术统一平台UniGear ZS1正式诞生,标志着中压开关设备领域的一次重大革新。这一时期,ABB将模块化设计理念引入UniGear系列产品,将复杂的开关设备拆解为若干易于设计、组装、维护和升级的模块。这一创新简化了设计流程,标准化了安装流程,降低了运维成本,为后续的智能化、自动化升级奠定了坚实基础。
进入21世纪,随着电力系统对设备性能要求的不断提高,ABB积极研发智能化、数字化产品及解决方案,UniGear系列中压开关设备也迎来了性能提升的关键时期。2005年,ABB率先推出了柜宽仅有550mm的UniGear 550,进一步提高了设备的紧凑性和可靠性。随后,ABB不断优化产品设计,提升设备性能,如优化电场分布和散热设计,提高耐受内部燃弧能力等,确保设备在恶劣环境下也能稳定运行。2010年,ABB率先采用创新的环保型绝缘材料(PT极柱)用于VD4真空断路器,告别三废污染(废水、废气和固体废弃物),实现断路器极柱绝缘材料的回收降解再利用,提升UniGear系列产品的循环属性。
2011年,ABB发布iUniGear中压开关设备智能化解决方案,标志着其在数字化方向上迈出了坚实的一步。该解决方案集成了先进的传感器技术和智能监控单元,可以实时监测中压开关设备运行状态。通过嵌入式传感器采集一次主回路上连接点的温升和断路器机械特性等关键参数,及时发现开关设备潜在故障风险并提前预防,以减少因设备故障导致的非计划性停电事故发生,实现了对设备状态的实时监测和远程监控,为后续的智能化运维奠定了基础。
2016年发布的《电力发展“十三五”规划》文件中明确提出了建设智能电网,促进智能互联,全面提升电力系统的智能化水平,同时伴随着信息技术的飞速发展,UniGear系列中压开关设备也迎来了其智能化转型的关键时期。2019年,ABB推出了500mm柜宽的UniGear ZS1中压开关设备,更紧凑可靠的同时集成了基于物联网技术的全面状态感知功能,实现了智能高效的状态检修。
同期,ABB对UniGear全系列中压开关设备也进行了性能全面提升,采用以智能管型母线为代表的一二次深度融合的物联网技术,实现了设备温升、位置、动作与环境的全面状态感知,配合全新设计的SMiS智能监控单元,实现UniGear开关设备的运行周期智能化管理,提高开关设备的安全可靠性、提高电力系统运行的稳定可靠性,同时提高运维效率,提升了客户使用体验。

全域布局,在创新中突破
UniGear系列中压开关设备充分考虑不同气候条件下的使用需求,能够在极端温度、湿度和污染环境中保持稳定性能。这种强大的环境适应性,让开关柜能够广泛应用于能源、工业、建筑和基础设施等多个领域。无论是繁华都市的商业大楼,还是偏远地区的电力系统,UniGear系列中压开关设备都能提供安全可靠的电力分配与保护,为人们的生产生活保驾护航。
在数字化转型浪潮中,UniGear系列中压开关设备同样走在了前列。ABB将人工智能算法和大数据技术应用于中压开关设备的运维和管理中,实现了对设备的实时监控和智能分析。UniGear系列产品可接入ABB智慧能碳管理平台,该平台基于物联网技术,实现了能碳管理、能源调优、虚拟电厂、设备管理等多种功能。通过部署边缘计算设备,实现了对关键参数的实时监测和初步分析,大大提高了设备安全和生产效率。同时,利用先进的算法分析预测设备故障,实现预测性维护,降低了停机时间和维护成本。这些数字化布局,使UniGear系列中压开关设备在智能化管理和绿色可持续方面都成效显著。
此外,ABB致力于通过优秀的产品设计、环境友好的选材、绿色高效的生产工艺,帮助客户在全生命周期节省碳排放。UniGear系列中压开关设备采用环保材料、模块化和节能设计,减少设备的能耗和排放。同时通过智能化管理和预测性维护,降低能耗和排放。
25年来,UniGear系列中压开关设备在创新中突破、全方位布局,以其高度模块化和标准化设计、卓越的安全性能、强大的环境适应性、智能化高效管理、绿色可持续等优势,始终为全球用户提供优质、可靠的产品和服务,并推动电力行业创新发展。UniGear系列中压开关设备在全球范围内得到了广泛应用,案例遍布欧洲、美洲、亚洲等100多个国家和地区,全球装机量超70万台,赢得了广泛赞誉。

多元赋能,拓宽应用边界
从大型工业项目到现代化数据中心,从轨道交通到商业楼宇,UniGear系列中压开关设备凭借其卓越的性能与灵活的适应性,正不断拓宽应用边界,赋能各行各业。
在与万华化学集团股份有限公司的合作项目中,针对万华对供电可靠性和安全性的高要求,ABB实现了UniGear ZS1产品的智能化全面升级,并已应用于万华烟台生产基地乙烯一期、东区和眉山生产基地等项目中。新一代UniGear ZS1配VD4真空断路器采用物联网技术,实现了温升、位置、动作与环境的全面状态感知。基于对ABB配电数字化解决方案的高度认可,万华化学特别授予ABB联合创新奖。
与此同时,随着时代发展和技术的进步,ABB UniGear系列中压开关设备的客户群体也逐渐呈现出多元赋能,全面开花的发展态势。从助力大型国企、能源巨头到辐射中小型企业、新兴科技企业。从石油、火电、输配电领域向数据中心、半导体、智慧建筑等领域不断延伸。
以和林格尔“金融云谷”中的某银行大型数据中心项目为例,该项目对电力供应的要求极高,需要确保7x24小时不间断供电,同时满足高能效、低排放的绿色数据中心标准。UniGear ZS1在此项目中凭借出色的短路故障保护能力和内部燃弧故障防护设计,确保了数据中心在面临突发故障时能够迅速切断电路,为数据中心提供了坚实的电力保障。此外,在上海某碳化硅半导体材料项目中,UniGear系列中压开关设备面对半导体材料生产过程中的特殊需求,不仅提供了稳定可靠的电力供应,还通过智能化管理系统,实现了对电力设备的实时监测和预警,有效降低了设备故障率和维护成本。
除了上述应用案例,UniGear系列中压开关设备以其高度的可靠性和稳定性,为地铁、轻轨等交通工具的电力供应提供坚实保障;以其出色的环境适应性和高效节能特点,成功满足了新能源发电站的特殊需求。


卓越不止,下一个25年
在回望辉煌灿烂的25年发展历程之际,我们为UniGear所取得的非凡成就感到自豪,更对其下一个25年的发展前景满怀期待与信心。这不仅仅是一个产品的生命周期延续,更是一个行业传奇的续写,是技术创新与市场需求深度融合的新篇章。我们庆祝UniGear系列中压开关设备成立25周年,不仅回望其辉煌历程,更展望其创新未来。
过去的四分之一世纪里,UniGear系列中压开关设备及VD4真空断路器以卓越的性能、高度的可靠性和智能化的管理,赢得了全球客户的信赖与好评。从最初的电力分配与保护,到深度融入物联网、大数据、人工智能等前沿技术,再到如今成为推动能源转型、应对气候变化、支撑全球电力系统稳定运行的重要力量。每一次迭代升级都见证了电力行业的飞速发展,也体现了ABB对技术创新的不懈追求。
UniGear系列中压开关设备将持续深耕智能化,推动配电设备向更高层次数字化、网络化、自动化发展,通过技术创新提升智能化水平,保障电力系统稳定运行。拓展新兴和环保技术,紧密跟踪市场动态,创新产品和服务,满足多样化需求。积极推广绿色、低碳配电解决方案,为应对气候变化和能源转型做出更大贡献,推动实现净零未来。