近日,北京ABB开关有限公司通过UL 2799废弃物零填埋认证,并获得最高等级“铂金级”证书,这是ABB配电系统业务在华首个荣获UL 2799废弃物零填埋最高等级的工厂,也是ABB在华获得的第五张UL2799证书。
北京ABB开关有限公司是ABB在华重要的二次开关柜制造中心,主要从事3.6kV - 40.5kV中压二次开关设备的设计、制造和服务。该公司积极践行“ABB 2030与2050科学净零排放目标”,力争到2050年实现全价值链温室气体净零排放,此次获得废弃物零填埋“铂金级”认证就是其在可持续发展道路上的关键一步。
随着现代工业的进一步发展,废弃物产生的数量与日俱增,导致环境与生态的破坏。如何以安全、环保的方式对废弃物进行处理,对制造领域至关重要。UL 2799废弃物零填埋环境声明验证程序(ECVP)是第一个完整提出废弃物转换方案以及计算方法的标准。同时,也是目前最严苛的标准之一,其要求企业至少达到 90%的废弃物通过非废弃物发电的方法转化,即转化率大于90%,才有资格获得废弃物零填埋(Zero Waste to Landfill)认证。而获得铂金级认证,意味着企业在生产过程中不能有任何废弃物送往填埋场并且焚烧处置不超过10%。

2023年6月,公司启动UL2799废物零填埋认证项目,并对公司废弃物产生、转运和处置全过程进行深入分析,在运营各环节寻找废弃物减量和循环使用的机会。为了满足填埋和焚烧处置不超过10%的基本要求,废水成为不得不解决的问题。北京ABB开关有限公司生产中压开关产品,产品工艺过程涵盖钣金折弯、焊接、清洗、装配和电气试验。清洗过程是将焊接好的气箱,放入清洗机水槽中,水槽内添加适量的清洗剂,将水加热并保持在60度进行清洗,完成清洗后,烘干,转到内部装配工位。该过程平均每年产生废水25吨,耗电3万度。产生的废水不能直接排放,必须按照危险废物进行焚烧处理,清洗废水一直是公司危险废物的主要来源。
北京ABB开关明确了必须将废水消除或减量的目标。深挖为什么要清洗,找到产生污渍的原因,优化了焊接工艺和管控措施,并通过试验验证了优化的清洁方式。该项改进不但消除了废水,而且节省了生产工时、电和水的消耗、以及废水处理、设备维护和清洗剂的成本。
同时,公司从采购、制造、日常运营的各个方面,努力构建一个标准化、透明化的废弃物处理体系。在可回收废弃物方面,现场实现了废弃物分区管理并增加了标识,开始对废木材进行称重。在废不锈钢方面细化了生产下脚料和报废物料的量化管理。协调叉车供应商对废铅酸电池进行回收,减少了危险废物产生。重新对厨余垃圾称重并确认了处理方式。增加了可循环利用托盘比例,降低物流环节包装物使用。并且,对全体废弃物处置供应商进行培训和审核,提升废弃物处置阶段的高效转化,落实可持续发展,实现了工厂自身运营过程产生的所有废弃物转化率达100%,其中焚烧转能不超过6.5%。
历时一年零六个月的时间,经过识别和实施各改进项目,资料收集和整理,多轮文件澄清及现场审核几个阶段后,北京ABB开关有限公司于2024年12 月19日收到了UL 2799废弃物零填埋铂金级的认证证书,实现了在可持续发展路上的又一里程碑。

ABB以身作则加速自身企业的绿色转型和可持续发展,同时致力于成为客户和合作伙伴实现可持续发展的理想伙伴。在中国,ABB通过提供创新的电气解决方案支持各行各业加大可再生能源利用、推进电气化进程、提高能源管理能力,以及减少排放和保护资源。例如,北京ABB开关有限公司成功开发出环保型和数字化新一代开关柜,引领环网柜向绿色环保和智能化方向发展,降低碳足迹。
ABB是电气与自动化领域的技术领导企业,致力于赋能更可持续与高效发展的未来。ABB将工程经验与软件技术集成为解决方案,优化制造、交通、能源及运营。秉承140余年卓越历史,ABB全球约10.5万名员工全力以赴推动创新,加速产业转型。ABB在中国拥有研发、制造、销售和工程服务等全方位的业务活动,约30家本地企业,约1.5万名员工遍布于近130个城市,线上和线下渠道覆盖全国约700个城市。
欲进一步了解ABB,请访问http://new.abb.com/cn,ABB直通车:https://mall.abb.com.cn,新浪微博:@ABB电气,官方微信:cnabblp,官方微信服务号:abbel_cn