当前全球正面临着经济不确定性、气候变化加剧以及能源转型的多重挑战,在新的竞争格局下,越来越多的企业认识到可持续发展不仅是应对诸多难题的有效策略,更是保障企业基业长青的关键所在。
可持续发展是一个长期而复杂的过程。2015年联合国通过的《2030年可持续发展议程》中提出了17项可持续发展目标,覆盖从人类福祉到环境发展的多个方面。在可持续发展的宏大命题下,如何让可持续真正融入企业基因,实现商业价值和社会价值的共生,也成为企业思考的问题。
作为电气问题解决专家,ABB以接入更多可再生能源、提高能源效率、推动脱碳化为三大抓手,助力各行各业客户向净零未来迈进,并通过启动ABB EcoSolutionsTM,从产品维度为可持续发展写下资源节约、减少碳排放、降低能耗的注解。
可持续发展的行动派
ABB很早就参与到可持续的行动中。1980年,自然保护国际联盟(IUCN)首次提出可持续发展概念,1994年ABB就启动了可持续发展与负责任商业行为的报告,彰显企业推进绿色可持续发展的责任与担当。为实现全价值链温室气体净零排放,ABB制定了清晰的可持续发展战略,并设定2030与2050科学净零排放目标,明确到2030年和2050年,将范围1和范围2排放量较2019年的基准分别减少80%和100%,将范围3的排放量较2022年的基准分别减少25%和90%。
2024年6月,ABB 2030与2050科学净零排放目标获得了科学碳目标倡议(SBTi)的核准,而ABB可持续发展的实践成果也被一组组数字充分印证:2023年,ABB已售产品在其生命周期内预计将避免7400万吨温室气体排放;在自身运营中,2023年公司总体能耗较2019年降低了21%,64%的能源消耗和94%的电力来自可再生能源,同时,废弃物填埋量降至6.3%,自2019年以来已减少40%。
绿色低碳产品是ABB践行可持续发展的关键锚点。创新的生态设计能够让产品全生命周期过程中产生的70%的环境污染、资源消耗在设计环节得到解决。ABB除了在产品结构、功能设计方面积极探索,还基于产品全生命周期管理环保减排理念,通过高比例可回收材料、突破性小型化产品、环保气体替代为代表的技术创新,不断提高产品的环保性能和用户体验,实现人与自然的和谐共生。
为推动脱碳化进程加速,ABB在全球发起“ABB EcoSolutionsTM”项目,透明并量化产品的循环价值和环境影响,给绿色发展提供决策支撑。预计到2030年,ABB EcoSolutionsTM产品组合将贡献公司销售收入的80%。
以产品之名开辟脱碳新路径
拥有ABB EcoSolutionTM标签的产品需要符合ABB循环性框架中定义的一系列关键性能指标,并获得第三方认证的环境产品声明(EPD)。其中,环境产品声明(EPD)也称III型环境声明,通过对某一产品或服务的生命周期评价(LCA),定量地展现对环境的影响。EPD遵循ISO 14025标准,确保了EPD报告的透明度、可靠性以及不同产品间的可比性。ABB循环性框架则是对产品全生命周期4个阶段进行评估,即产品设计和采购阶段增加可循环性,制造阶段提升资源效率,使用过程延长产品寿命,报废处置阶段材料或组件可再生、可回收或可生物降解。而回收的材料经过处理成为满足性能要求的原材料再次进入设计环节,形成产品生命周期“从摇篮到再现”的完整闭环。
据研究显示,全球70%的温室气体直接与材料的提取、处理和消耗有关。发展以“减量化、再利用、资源化”为特征的循环经济是当前推进可持续发展、提升生态环境质量的重要途径。2024年中共中央、国务院印发的《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》中进一步提出要大力发展循环经济,并且到2030年大宗固体废弃物年利用量达到45亿吨左右。多年来,ABB在循环经济领域进行了很多突破性的实践,ABB EcoSolutionTM进一步将循环经济的理念应用到产品设计、制造、使用与回收过程。
ABB EcoSolutionsTM产品在整个生命周期的循环价值和环境影响是完全透明的,用户只需扫描产品或产品包装上的产品二维码,就可以获得产品碳足迹以及资源循环利用的信息,帮助各行业用户做出更可持续的决策。欧盟在《电池和废电池法规》《可持续产品生态设计法规》提案等法规文件中就产品数字护照(DPP)提出了强制性要求。随着中国企业出海步伐加快,ABB EcoSolutionsTM关注资源效率、环境影响、可回收性和可持续发展认证奠定了产品数字护照(DPP)基础,为行业绿色出海探索出一条可行之路。
绿色加码照进净零未来
截至2023年底,ABB已经对其31%的产品组合进行了评估,以产品力为支撑赋能客户及合作伙伴长期的可持续发展。
S300 P是首款根据ABB循环产品框架进行评估并贴上公司ABB EcoSolutionsTM标签的微型断路器,基于可持续产品设计,其可回收率高达63.8%,并且在整个产品生命周期中对环境的影响完全透明。
ABB Emax 2系列低压空气断路器是一款既能保护电气回路,又能根据用户需求降低能耗、大大降低能源浪费的明星产品,根据EN 45555进行产品分析和评价,其材料可循环利用率高达82%,并且生产环节实现废弃物零填埋。

ABB采用快速插接技术和柔性端的FlexLine保护产品,灵活、省时的设计使安装更便捷,有助于解决当前电气行业的使用痛点。其中DSX301C–1P+N带过电流保护的剩余电流动作断路器,与标准设备相比使用材料减少了45%,包装由78%的再生纸制成,所有无害废弃物均被回收。
ABB MNS3.0已将ABB Ability™集成到低压成套开关设备的运营中,实现实时电力管理和持续状态监测。MNS3.0能够帮助用户优化运营,跟踪可持续性指标,并降低能源和维护成本。MNS3.0已获得独立验证的环境产品声明(EPD),其可回收率高达89.6%,绿色制造工艺提供了透明度和可持续性,预计将于2025年上半年加入ABB EcoSolutionsTM大家庭。

2024年4月,ABB智慧电力业务正式在中国市场发布ABB EcoSolutionsTM产品,对于在中国生产、销售的产品进行评估,以产品力为核心,推进可持续发展及脱碳进程走深入实。作为ABB可持续发展战略的重要组成,ABB EcoSolutionsTM不仅将循环经济理念和环境透明度嵌入产品组合,并通过标准指引和需求反馈,驱动产品的持续迭代升级和创新。
随着能源转型和行业脱碳进程不断加速,如何以电气化、自动化和数字化技术、创新产品和解决方案破解转型难题变得更为迫切,在技术与社会的互动中,ABB EcoSolutionsTM从产品角度为可持续发展议题提供了一种“标准化”答案。