ABB推出GMD Copilot应用以优化无齿轮磨机驱动系统运营

ABB推出GMD Copilot应用以优化无齿轮磨机驱动系统运营

  • GMD Copilot利用AI技术为无齿轮磨机驱动系统(GMD)的运维、故障排查和决策支持提供实时且精确的洞察
  • 通过完全集成到ABB GMD Connect云服务中,GMD Copilot提供实时数据访问和复杂文档解读功能来增强运行效率
  • 在关键矿产需求井喷的背景下,该解决方案助力运营商提升正常运行时间和生产力

ABB新近推出一款AI赋能的数字助手——GMD Copilot以优化无齿轮磨机驱动系统(GMD)的运维工作。该应用能够为用户实时提供场景化的信息,从而全面呈现系统概况以提升GMD系统的运维决策。

无齿轮磨机驱动(GMD)操作人员将能随时随地获取答案与深度见解。ABB供图
无齿轮磨机驱动(GMD)操作人员将能随时随地获取答案与深度见解。ABB供图
center

磨机主要用于粉碎矿石,将有价值的矿物从剩余岩石中分离出来。由于取消了所有机械传动组件,并能够大规模运行,GMD能够以更低的排放实现更高效、更可靠的运营,助力行业满足当今市场对铜等重要矿物的需求以迈向绿色低碳的未来。全球铜市场预计到2030年将出现近500万吨的缺口1,因此随着全球电气化和脱碳浪潮,大力提高铜(以及其他类似矿物和金属)的产量刻不容缓。

GMD Copilot应用沿袭了传统的维保方式,其中涉及技术手册、现场服务报告和在线数据监测,支持用户母语提问,只需数秒钟就能直接从ABB云监测平台GMD Connect 获得准确、可执行的见解。其直观的用户界面便于检索技术文档、优化建议或维护指南等各类历史操作数据,帮助用户高效管理GMD系统。GMD Copilot与GMD Connect的集成还有助于用户实时洞察GMD系统的健康状况,从而提前发现隐患以避免计划外故障停机。

客户将可在多种智能设备上使用 ABB全新推出的人工智能数字助手GMD Copilot。 ABB供图
客户将可在多种智能设备上使用 ABB全新推出的人工智能数字助手GMD Copilot。 ABB供图
center

其强大的安全措施能够保持数据私密和安全,仅按项目授权用户访问,完全不涉及第三方信息。GMD Copilot应用专为全球运营而设计,具备多语言能力,允许各地区的团队以首选语种获得所需的技术支持。

客户在运维、性能及维保方面获得全新支持途径。ABB供图
客户在运维、性能及维保方面获得全新支持途径。ABB供图
center

“通过将生成式AI能力推广到核心工业应用,我们积极回应行业对效率更高、响应更快的GMD运维解决方案的迫切需求,” ABB过程工业无齿轮磨机驱动业务全球服务产品经理Carlos Miguez Fernandez表示:“GMD Copilot应用是我们工具套件中的新锐,能够有效提升设备正常运行时间,并助力客户的GMD系统保持其峰值性能。”

[1] Global Critical Minerals Outlook 2024 – Analysis - IEA2024年全球关键矿产展望 – 分析 – 国际能源署

链接

联系我们

下载

分享文章

Facebook LinkedIn X WhatsApp