在当今快速发展的工业领域,柔性生产已成为推动制造业转型升级的关键力量,也是工业4.0的核心体现。将设备的各个功能进行模块化设计、生产和应用,能够为柔性生产奠定坚实的基础。
ABB匠心推出Pos-E-Kon 重载连接器(Heavy Duty Connector, HDC),专为模块化生产预先接线和应对极端苛刻的工业环境条件而设计,针对高负载、复杂的工况环境,提高了生产效率,减少现场接线的品质风险,可应用于轨道交通、工业自动化、设备制造等工业领域,彰显ABB安装产品在电气连接技术领域的卓越实力与创新精神。
Pos-E-Kon 重载连接器全面覆盖了电源、信号、数据及混合传输等多种类型,广泛适用于机器人系统、风电设备、工程机械、自动化生产线等多个关键领域。其独特的模块化设计,能够灵活适配不同行业的多样化需求,显著提升设备连接的效率与安全性,为工业生产的稳定运行提供坚实保障。用户可以在没有任何专业人员的指导下自如地安装操作设备,维护简单。
该款重载连接器形状为矩形,相比圆形连接器,矩形连接器在灵活性和模块性方面更具优势,允许使用现成的模块进行用户自定义。此外,与传统连接方式相比,Pos-E-Kon 重载连接器具有防止误插、提高工作效率等优点,且具备 CE,UL,ROHS,GB/T 34989,KC8009RJ45,EN45545-2-HL3多项认证,更安全,更可靠。
ABB电气中国安装产品负责人董钢博士表示,“在全球能源转型和智能制造持续推进的大背景下,ABB重载连接器的发表,标志着我们在工业连接领域的持续发力。线束作为工业设备的‘供血系统’和‘神经系统’,其重要性不言而喻。而重载连接器,正是对于传统线束的高度集成和改进,以实现电气连接稳定性的大幅提升,安装效率的显著提高,以及后续维护成本的进一步降低。未来我们将继续把产品创新作为业务发展的第一驱动力,从客户乃至行业的痛点着眼,致力行业解决方案的改善和迭代。”
Pos-E-Kon 重载连接器的推出,不仅标志着ABB在电气连接领域迈出了坚实的一步,也将有望为全球智能制造与可持续发展注入强大动力,为工业自动化、能源电力、轨道交通以及严苛环境下的设备连接提供有力支持,共同应对工业互联时代的种种挑战,开创更加美好的未来。
请点击链接,了解更多有关Pos-E-Kon重载连接器的相关信息。
ABB是电气与自动化领域的全球技术领导企业,致力于赋能更可持续与高效发展的未来。通过融合工程经验与数字化技术,ABB帮助各行业高效运营,提升能源效率与生产效率,促进可持续发展,成就卓越,工诚臻远。ABB拥有140余年历史,全球员工约11万名。ABB在瑞士证券交易所(SIX Swiss Exchange: ABBN)和纳斯达克斯德哥尔摩证券交易所(Nasdaq Stockholm: ABB)上市。 www.abb.com
ABB在中国拥有研发、制造、销售和工程服务等全方位的业务活动,约30家本地企业,约1.5万名员工遍布于近130个城市,线上和线下渠道覆盖全国约700个城市。欲进一步了解ABB,请访问http://new.abb.com/cn,ABB直通车:https://mall.abb.com.cn,新浪微博:@ABB电气,官方微信:cnabblp,官方微信服务号:abbel_cn