随着数字经济的蓬勃发展,数据中心作为承载海量数据存储、计算和分析任务的重要基础设施进入高速增长阶段。截至2024年末,全国在用算力中心标准机架数超过880万,算力总规模较上年末增长16.5%。2025年初,国家发展改革委、国家数据局、工业和信息化部联合印发《国家数据基础设施建设指引》,开启了以数据为中心的新一轮数字布局。
在这场数据中心建设的热潮中,位于内蒙古中部的边塞之城和林格尔,凭借其独特的气候条件、丰富的能源资源、政策支持及成本优势成为算力发展的高地。2024年10月底,和林格尔新区算力规模突破30000P(1P约等于每秒1000万亿次计算速度),并且在建设规模和建设体量不断提升的同时,积极探索数据中心安全可靠、绿色低碳、快速交付的新答案。
作为电气问题解决专家,ABB面向数据中心行业的配电技术专长、数字化解决方案以及成功经验,持续推进算力与能源的深度协同,赋能低碳绿色数据中心向高质量发展迈进。

数据中心加速集聚的“引力场”
和林格尔新区地处北纬40°至42°,是国际公认的建设数据中心的黄金纬度区,这里日照充足,四季多风,绿色能源充沛,凉爽通透的气候环境为数据存储运算提供天然“大机房”。依托优越的自然禀赋和政策东风,和林格尔抓住了国家实施“东数西算”工程、构建全国一体化算力网的有利契机,用数据不断编织出“中国云谷”“世界算谷”的蓝图。
目前,和林格尔已集聚39个算力项目,投用算力总规模达到5.06万P,在全国“东数西算”工程八大算力枢纽、十大数据中心集群中排名前列。并且越来越多的银行也将数据中心落地和林格尔,数据中心的集聚形成了强大的数据处理和存储能力,为金融产业的数字化转型提供了有力支撑。
在市场需求旺盛增长的同时,数据中心对于安全可靠、绿色低碳、快速交付等指标也不断提出更高的要求,并聚焦于几个主要维度:
绿色低碳、能源高效:国际能源署(IEA)数据显示,2022年全球数据中心消耗的电量相当于全球总需求的2%。随着生成式AI飞速发展,这一数字可能持续膨胀。在项目规划阶段确定能源供给结构及构建完整能源高效管理理念,有助于构建高效、节能的新一代数据中心。
安全可靠、优化管理:安全可靠是数据中心的第一核心诉求。能源结构调整后,数据中心电源节点增加,持续扩大新能源接入比例可能对电力系统瞬态及暂态运行产生影响。运营过程中不能分割式管理,需要分层级、跨功能、更多深维度地挖掘节能机会,提升能源效率。
智慧运维、提升效率:运维是数据中心稳定、高效,业务连续性和数据安全的保障。物联网及人工智能技术的发展除了识别健康隐患,流程优化提高管理效率,更能辅助专业人员从管理强度、广度、深度全面优化,科学提高数据中心全生命周期的运维管理效率。
快速部署、灵活扩展:算力需求的激增要求数据中心建设速度快、交付快,而目前84.2%的数据中心建设周期超过12个月。模块化、预制化技术大幅缩短数据中心建设周期,结合负载分期投入,灵活部署动力模块,让数据中心弹性演进。
以技术创新为数据中心赋能
扎根数据中心行业多年,ABB依托深厚的技术能力和丰富的项目经验,不断探寻创新高效的解决方案,通过设备层级、间隔通讯层级、站控操作系统层上的创新突破,实现数据中心配电数字化、智能化,推进数据中心绿色转型。
设备层:中低压配电柜、UPS关键电源以及柴油发电机组等供配电设备是数据中心安全可靠运行的基础。ABB围绕设备层的中压主配电区、柴发配电区、低压变配电区、配电箱区、机房区不仅提供丰富的产品,还借助在配电领域积累的长期经验和大量数据,通过多维度的动态机理算法,对设备进行健康状态评估、故障隐患诊断并给出预测性的专家运维建议。
间隔层:ABB通过智慧变电站唯一指定通讯标准IEC 61850,实现设备间的通讯互联、数据共享,以及配电系统上下级开关联动的操作控制逻辑,确保系统的自知自愈功能。点对点通讯时间3ms,在出现故障时能快速定位、切断和隔离故障,及时恢复系统供电,把故障影响缩小在最小范围,为数据中心带来全站“无盲区”保护。
站控层:ABB ZEE600智慧配电管理系统通过对配电系统实时运行状态数据进行采集,以图形化方式呈现,帮助运行人员对运行状态进行全链路监测,提升对配电设备远程操作控制的便捷性。同时,系统还能从能耗机理模型出发,实现供电系统、冷却系统、IT系统间的能效动态协同调优,帮助客户进一步优化PUE。
探索算力与金融深度融合的新路径
安全性和高可靠性仍然是金融业对数据中心最基本的要求。作为企业安全的重要组成部分,数据中心基础设施和业务连续性对金融业至关重要。配电系统在这一基础设施中起着举足轻重的作用,是确保数据中心顺利运行的关键。
随着金融数据中心规模的扩大,设备种类的增加,复杂程度的提高,建设、运行和维护的复杂性也在不断升级。高效的配电系统可提供稳定可靠的电力供应,提高整体能效,并增强数据中心的灵活性。这满足了金融行业对数据中心安全性、高可靠性和业务连续性的严格要求。
当前,ABB数据中心方案已应用于国内各类金融大型数据中心和算力基础设施之中,成为众多企业的优选合作伙伴。在位于和林格尔的“金融云谷”中,国内某银行内蒙古数据中心采用了ABB中低压配电产品和解决方案,为金融数据中心的连续性和稳定性提供保障。
该数据中心项目规划总投资88亿元,总建筑面积71万平方米,全部建成后服务器装机能力达30万台。当前,项目一期总建筑面积约20.9万平方米,投用后将达到1万个机架规模,服务器装机能力12.9万台。
在该数据中心的中压配电系统中,ABB UniGear ZS1中压配电开关柜和ABB ZEE 600数字化系统是确保运行稳定和人身安全的重要组成。UniGear ZS1 采用500mm超窄柜宽设计提升功率密度,搭载高性能可抽出式断路器VD4保证产品性能,通过主回路优化提升载流效率,并集成12点温度监测模块、主动式弧光保护机制、基于IEC61850标准实现的GOOSE水平实时通讯, 来保证供电连续性以及设备资产与人身安全。

ABB ZEE600智慧能源管理系统集成电力监控、能源管理和资产健康管理功能,帮助用户全面地掌握供电系统及电气设备的运行情况,实现设备的预测性维护和全面的能效管理,提升数据中心供电可靠性和能源使用效率,让数据中心更加低碳、智能。
ABB与成套合作伙伴深圳海德森科技为该数据中心一期项目提供电池开关柜整体解决方案,其中应用了数百台Emax DC直流框架断路器和千余台Tmax XT DC 630直流专用塑壳断路器。

ABB Emax DC框架断路器的直流专用脱扣器单元,除具备基本的短路保护,更配备完整的过载保护、选择性保护和高级测量及通讯功能,满足数据中心客户更全面的需求,其高可靠性电气寿命为供电系统提供持久保障。Tmax XT DC直流专用塑壳断路器,提供稳定可靠的过载保护、短路瞬时保护和隔离绝缘,是系统的关键元素。进出线框架与塑壳直流断路器组合的强强联手,为数据中心UPS及后备蓄电池提供了完备的电气保护,保障了金融类数据中心供电的连续性和稳定性。

ABB的断路器产品设计精巧、外形尺寸小巧紧凑,可以大大节省开关柜的安装空间和成本,不但符合数据中心小型化发展趋势,也为数据中心的扩容和升级预留了充分弹性。
日前,该数据中心项目已通过竣工验收,通过承载海量金融数据的存储、处理与分析,全面提升银行的数据安全性和服务效率,并打造了金融行业数据中心的新标杆。
人工智能的全球竞速为数据中心带来新一轮的算力与碳排放狂飙。数据中心向绿色低碳、数字化和智能化迈进的过程中,ABB在始终与市场共振同频,ABB丰富的配电解决方案及一系列数字化技术创新赋能绿色数据中心高质量建设,并助力数据中心效率及可靠性提升,实现算力与能源的双向奔赴。
ABB是电气与自动化领域的全球技术领导企业,致力于赋能更可持续与高效发展的未来。通过融合工程经验与数字化技术,ABB帮助各行业高效运营,提升能源效率与生产效率,促进可持续发展,成就卓越,工诚臻远。ABB拥有140余年历史,全球员工约11万名。ABB在瑞士证券交易所(SIX Swiss Exchange: ABBN)和纳斯达克斯德哥尔摩证券交易所(Nasdaq Stockholm: ABB)上市。 www.abb.com
ABB在中国拥有研发、制造、销售和工程服务等全方位的业务活动,约30家本地企业,约1.5万名员工遍布于近130个城市,线上和线下渠道覆盖全国约700个城市。欲进一步了解ABB,请访问http://new.abb.com/cn,ABB直通车:https://mall.abb.com.cn,新浪微博:@ABB电气,官方微信:cnabblp,官方微信服务号:abbel_cn