Kuhmo 率先利用 ABB 同步磁阻电机与变频器开创节能木材生产新篇章

Kuhmo 率先利用 ABB 同步磁阻电机与变频器开创节能木材生产新篇章

芬兰锯木厂运营商 Kuhmo 是全球首家在木材干燥工艺中采用 ABB IE5 能效等级同步磁阻电机的企业。通过部署 ABB 高效电机与再生式传动系统,该工厂有望在几年内实现六位数能源成本节约。

当前能源议题备受关注,但 Kuhmo 在此之前就一直高度关注能源的使用,积极寻求优化与降低能耗的途径。这家位于赫尔辛基东北约 500 公里的锯木厂实施的核心节能策略之一是在所有相关应用中采用高效电机与传动组合方案。

Kuhmo Oy 总经理 Tommi Ruha 表示:“能源成本高昂,节能是践行负责任、环境友好型经营的关键。我们致力于采用最具能效的解决方案,这一策略自然帮助我们降低了能源开支。”

Kuhmo 电气自动化经理 Heikki Soininen 强调:“我们持续关注电机和传动技术的发展,并坚持采用经过优化的尖端产品。”

在该锯木厂的节能增效蓝图中,同步磁阻电机与 ACS880 工业传动始终占据核心地位。2017 年,ABB 推出 IE5 超高能效同步磁阻电机,其可选配置特别适合木材干燥应用,Kuhmo 由此成为全球首家在干燥工艺中安装该电机的锯木厂。

ABB 大客户经理 Olli-Petteri Karjalainen 称:“当时能源价格尚处正常水平,Kuhmo 就以前瞻性的超高效电机战略领先一步。他们树立的标杆为其他木材生产商指明了转型路径。”

节能增效战略投资

目前,Kuhmo 正在实施总投资 5000 万欧元的全面改造项目。现已完成第三条节能分拣线、新锯木厂进料系统和包装车间的建设,同时新型锯切生产线与双通道干燥系统也在紧张施工中。项目投产后,该厂松木及云杉年加工能力将提升至 60 万立方米。

全方位节能增效

采用高效电机实现的节能效益在工厂级累积后,Kuhmo 预计仅项目投运前几年即可实现六位数能源成本节约。

该企业配备完善的现场热电联产设施。其发电厂利用锯木厂加工过程中产生的树皮和木屑等副产品,可满足全年所有热能需求和高达 70% 的电力需求。

Ruha 称:“我们致力于构建从原料入厂到成品出库的全链条能效体系。能效不仅是当前的核心竞争力,更是未来的战略制高点。这应当成为现代企业的基本准则:以负责任的态度实现资源的最优配置。”

链接

联系我们

下载

分享文章

Facebook LinkedIn X WhatsApp