Metsä 集团新建的生物制品厂是芬兰工业史上的一次大规模的投资项目。为满足该厂逾千台电机的采购需求,集团最终选定 ABB 正是看中其卓越的项目经验、全面的产品组合以及强大的本土支持能力。
芬兰林业巨头 Metsä 集团正在芬兰中部的 Äänekoski 建设新一代生物制品厂,其 1000 多台电机全部由 ABB 提供。这项包含全方位项目服务的合同价值超过 3000 万欧元。
该项目总投资达 12 亿欧元,年产能达 130 万吨。除纸浆外,该厂还将生产妥尔油、松节油、木质素产品、沼气、木质燃料和生物电力等生物制品。在不使用任何化石燃料的情况下,其发电量将达到自身需求量的 2.5 倍,芬兰可再生能源占比因此提高 2 个百分点。
ABB 制浆和造纸部销售经理 Jorma Näsinkoski 表示,这份巨额合同为两家公司的长期合作翻开了新篇章。
ABB 将提供 1000 多台低压和大电机,包括 HXR、AMI、NXR 和 M3BP 等型号,以及 500 多台低压和中压传动。具体包括 ACS880 系列的 400 V 或 690 V 传动,以及用于给水泵的 4 台 ACS1000 水冷传动。
ABB 离散自动化与运动控制事业部国内销售总监 Aki Kulmala 表示:“ABB 负责整个工厂的电网接入、配电和工艺电气化系统,提供来自各个业务部门的多种产品。”
电机与发电机交付清单:1000 台电机(包含低压和高压)
成功的关键:ABB 专有技术、强大的本土支持、全面产品组合