Intertrade Hellas选用ABB质量控制系统以优化生活用纸生产

Intertrade Hellas选用ABB质量控制系统以优化生活用纸生产

  • 希腊领先的生活用纸制造商为其Inofyta工厂现有及新安装纸机选用了ABB成套技术解决方案
  • ABB将提供基于Network Platform 1200的解决方案,搭载高精度传感器并实现与分布式控制系统完全集成
  • 该项目将为这家纸商未来的数字化转型企划奠定基础

ABB赢得了与Intertrade Hellas S.A公司合作的机会,将为其Inofyta工厂的现有及新安装生活用纸纸机提供质量控制系统(QCS)。该项目包括基于ABB Network Platform (NP) 1200的QCS平台,同时集成传感器和控制系统,旨在提升产线的质量稳定性、生产效率以及数据可视性。

此次与ABB的合作项目将为Intertrade Hellas未来的数字化转型企划奠定基础。图片来源:Intertrade Hellas
此次与ABB的合作项目将为Intertrade Hellas未来的数字化转型企划奠定基础。图片来源:Intertrade Hellas
center

Intertrade Hellas成立于1992年,是一家总部位于雅典附近的私营生活用纸制品制造商,旗下运营四家生产工厂,共计14条生产线,年产能达7.8万吨。该公司拥有两大旗舰零售品牌,并为大型连锁超市提供品牌定制化生产。Intertrade Hellas的产品中约有18%远销至欧洲和中东地区超过28个国家和地区,是该地区制浆造纸行业的重要企业。

Inofyta工厂的两台生活用纸纸机将引入ABB基于NP1200的质量控制系统,搭载高精度测量传感器与集成控制系统,并将与该厂现有的分布式控制系统(DCS)实现全面互联。这一系统整合有助于简化运营,提高数据一致性,并为Intertrade Hellas提供有效的技术手段以减少生产波动,加快工艺变化响应速度,并稳定交付更优质产品。

ABB NP1200平台将显著提升产品稳定性、工艺效率并增强生产线数据可视化。图片来源:ABB
ABB NP1200平台将显著提升产品稳定性、工艺效率并增强生产线数据可视化。图片来源:ABB
center

首套系统解决方案计划于2025年10月底交付,用于1号纸机(TM1);第二套相同系统将于2026年完成交付以支持新安装的2号纸机(TM2)投产运行。

ABB的解决方案包含ABB Ability™ History,这一强大的工业流程信息管理平台可确保对时序数据的安全、可扩展访问。该平台能够与生产看板无缝集成以实时监测运行情况,并报告能源和耗材使用情况,还可通过开放平台通信统一架构(OPC-UA)与第三方系统建立互联,从而构建统一的数字化生态系统。通过实现全厂一致的优质数据互通,Intertrade Hellas将获得更深入的运营洞察与更快的响应速度,为未来的数字化转型奠定坚实基础。

迈向更智能、更可持续的生活用纸生产

“该系统在严苛工况下的卓越表现及其先进的数据工具,使我们在长期工艺优化和生产可持续性方面更具信心,”Intertrade Hellas技术协调与生产工程师Konstantinos Kintis表示,“作为市场领导者,ABB是帮助我们开启数字化转型进阶之旅的理想合作伙伴。”

ABB QCS 质量控制系统将通过优化能源与原材料利用率,助力Intertrade Hellas提升生产效率和可持续性。图片来源:ABB
ABB QCS 质量控制系统将通过优化能源与原材料利用率,助力Intertrade Hellas提升生产效率和可持续性。图片来源:ABB
center

ABB QCS系统采用专为适应严苛工业环境设计的高质量耐用组件,可将维护和更换需求降至最低。该系统以先进的定量和水分传感器为核心,可为ABB成熟的多变量横向控制系统提供稳定的高精度测量数据。如此强大的控制能力有助于Intertade Hellas节能降耗,提高原材料利用率,提升整体生产流程效率,从而逐步降低能耗,减少环境影响──这也是Intertrade Hellas可持续发展议程中的重点目标。

链接

联系我们

下载

分享文章

Facebook LinkedIn X WhatsApp