- ABB传动、机器人和贝加莱业务联合展出,齐聚8.1号馆
- 数十项AI与自动化技术融合创新,赋能更精益、更清洁运营
- ABB杯智能技术创新大赛结果现场揭晓,获奖师生零距离展台交流
9月23日至27日,ABB将亮相2025中国国际工业博览会(上海国家会展中心8.1号馆E001展位),集中展示运动控制、机器人、机械自动化等领域数十款尖端产品与系统解决方案,全面呈现人工智能(AI)与自动化技术深度融合的ABB最新成果,携手客户加快高端化、智能化、绿色化转型,助力中国新型工业化进程。
AI赋能机器人,融合智能制造新场景
ABB以AI技术持续推动工业机器人实现自我突破,并与行业场景创新地深度融合,以本地化创新赋能智造升级。本次ABB机器人将以“展示自主化多功能机器人未来图景”为主题,重点展示基于外部引导运动功能 (EGM)的动态路径跟踪与优化解决方案、可自动规划路径的机器人拆垛解决方案、 PoWa 协作机器人螺丝锁付工作站和物料搬运方案、简易编程功能包LeadPlus等一系列创新方案在汽车、电子、生物医药等关键领域的应用。
以机器人点焊工作站为例。作为一款完整的、已配置好且可直接使用的标准化解决方案,它专为新一代OmniCore™控制器重新设计和优化,搭载先进的集成视觉系统,针对电极头磨损进行补偿,确保焊接性能和质量。该方案中,ABB最新推出的高性能、空间优化型架式机器人IRB 6750S搭载OmniCore™控制器,能耗降低20%、路径精度可达0.9 mm,实现了行业领先的运动控制性能。
ABB机器人“领御华章”本土化战略再度进阶!三大全新机器人系列——Lite+、IRB 1200新一代工业机器人、PoWa协作机器人重磅亮相,从基础产线到精密制造,全方位覆盖多元自动化场景,精准响应中国市场需求。ABB全新PoWa协作机器人系列以紧凑型结构融合高速性能与协作能力,将在丰富应用场景展现卓越的灵活性。
集成自动化:打造柔性生产新标杆
ABB贝加莱将在工博会上首次展示ACOPOS 6D平面磁悬浮输送系统结合Codian SCARA机器人的创新应用。ACOPOStrak、ACOPOS 6D柔性输送技术包推动消费品包装(CPG)、电子与半导体等传统产线从机械束缚迈入多维度、灵活定义的数字化空间,也将柔性制造和工业自动化带入“软件定义制造”的全新高度。现场观众和工程师们可以近距离感受它的灵活与易用。
贝加莱基于“集成自动化”思想推出的机器中心的机器人架构(MCR),将机器人、生产设备、输送系统无缝集成为一个小型生产单元,由机器上的工控机进行统一控制,提升整线设备可靠性与协同度的同时,还降低控制器、人机接口(HMI)硬件的消耗以及用户的学习和使用成本,实现高性价比的机器控制。
贝加莱聚焦本地化及服务智能化,发布多个系列的AI应用创新方案,包括ACOPOS D1伺服驱动器、SmartScreen本地化HMI、ACOPOSinverter D57/D57 Plus国产变频器等。 贝加莱还融合AI技术推出了高性价比的M系列产品,其中MDoctor是一款融合了振动传感器、AI数据分析软件和HMI的机器预测性维护方案;而MHelp-机器助手则发挥大语言模型(LLM)的语言交互、学习及推理优势,实现人机交互、故障定位与解决方案推理、知识推送等,帮助现场人员更好地管理机器运行。M系列采用私有知识库进行训练,有效降低部署成本和提高安全性。
高效运动控制,构建低碳可持续未来
本次工博会上,ABB云传动、通用型传动ACS580MV及其服务产品组合等重磅产品及解决方案将悉数与观众见面。ABB创新的运动控制产品、解决方案与服务将推动工业、城市、基础设施建设和交通运输领域实现节能增效,提升安全性和可靠性并实现高效的运动控制。
ACS580MV是ABB通用型传动产品家族的成员,可控制不同行业的多种应用,仅需简单的设置或调试。内部标配所有基本功能,可减少所需额外硬件的数量和简化传动选型;ACS580MV服务产品组合基于ABB在中压变频器领域的深厚积累与全生命周期管理,通过优化运维策略,显著提升设备可靠性、延长使用寿命、有效预防突发故障,助力客户实现更长的连续运行时间、保障生产稳定,并持续降低设备运营的综合成本。
ABB云传动将ABB在变频器行业的专家知识借助物联网、云计算与人工智能等技术应用到变频器的智能诊断与寿命预测和优化上,帮助用户缩短停机时间,提高生产效率,实现智能化运维。用户可以通过扫码传动机身的云传动码方便快捷访问。目前该产品已覆盖超过2800位客户,6万多台设备通过云传动连接上云,获得云连接、云监测、云诊断、云预测、云优化、云档案等强大功能和全流程数字体验。
以赛促创,培育智能制造新生力量
9月24日,由ABB与中国自动化学会联合主办的2025 ABB杯智能技术创新大赛将在中国国际工业博览会ABB展台上举行颁奖仪式,嘉宾和现场观众将共同见证新一批优秀作品、创新成果的诞生。获奖学生代表将受邀在ABB展区现场观摩研学,了解前沿技术与解决方案,启迪未来科研与职业发展。
关于中国国际工业博览会
中国国际工业博览会是我国以中国冠名的、历史最长的国家级工业展会之一,自1999年创办以来,每年秋季在上海举办,已成功举办二十余届。该展会成长为我国工业领域面向世界的重要展示窗口和经贸交流合作平台,成为了一张面向国际展示中国工业高质量发展成果的金名片,有力促进了中国工业与全世界的交流、交往和交融。本届工博会以“工业新质,智造无界”为主题,旨在构建开放协同的智能产业生态,为全球工业转型升级提供中国方案。
ABB是电气与自动化领域的全球技术领导企业,致力于赋能更可持续与高效发展的未来。通过融合工程经验与数字化技术,ABB帮助各行业高效运营,提升能源效率与生产效率,促进可持续发展,成就卓越,工诚臻远。ABB拥有140余年历史,全球员工约11万名。ABB在瑞士证券交易所(SIX Swiss Exchange: ABBN)和纳斯达克斯德哥尔摩证券交易所(Nasdaq Stockholm: ABB)上市。 www.abb.com