9月24日至26日,2025年易派客石油石化工业展览会在南京举行。ABB全面展示了面向石化行业的全场景电气解决方案。聚焦行业对连续生产、本质安全与低碳运营的迫切需求,ABB以“AI+电力”为核心,融合创新电气产品、数字化平台与智能服务,构建主动防御型配电系统,助力用户实现从“被动响应”到“主动预防”的安全升级,保障关键设施稳定运行,推动行业高质量可持续发展。
三道保障构建石化行业全电力系统的本质安全
第一道保障:高可靠性的配电设备

在展会现场,ABB展示了支撑主动安全体系的高可靠性配电设备,包括UniGear ZS1中压开关柜、ZX2中压开关柜、MNS® 3.0 Digital数字化低压开关柜、WavePro系列母线槽、Emax 2 Harness Pro双电源自动转换系统、SmartPQF有源动态滤波器等。这些经过全球1000多个项目验证的中低压配电产品与电能质量解决方案,为石化企业提供稳定、连续、高效的电力保障。

其中,MNS® 3.0 Digital数字化低压开关柜具备防电弧设计,支持在不断电情况下更换功能单元,极大提升了供电可靠性。在重庆华峰集团“高端化、智能化、绿色化”升级项目中,ABB提供的该解决方案不仅保障了电力安全,更实现了预测性维护,成为企业高效运营的坚实后盾。
第二道保障:智能高速切换系统HSTS

石化企业“晃电”现象被认为是石化行业常见的电能质量问题,比如雷击、短路或者其它原因造成的电压短时大幅度波动;无论是外部晃电还是内部故障,都会给系统带来电力供应的不足、甚至中断,对生产的连续性带来挑战。
ABB 智能高速切换系统HSTS提供电源快速切换,全过程切换时间30ms,确保配电系统的无忧切换,实现石化配电系统的快速自愈,保障连续供电的稳定性。
第三道保障:全方位的电力设备全生命周期的智慧管理

在电气设备全生命周期管理过程中,用户可能会面临设备元件老化、性能衰减、整体更换成本高、停电周期长、运维效率低等问题。OneFit® 易替服务,作为面向中、低压开关设备的高性价比升级改造解决方案,可灵活覆盖局部升级、改造、延寿及替换等需求,以低投入、短停电、高效能,实现电气设备的焕然新生。PowerCare无忧运维,紧扣当前企业对设备管理精细化、数字化的诉求,融合“专属管家+先进算法+运维平台”的创新模式,为客户提供全方位的设备全生命周期管理服务。
“AI+电力”构建石化配电系统的主动安全
石化行业生产对于供电的连续可靠性要求极高,一旦发生电力故障,不仅可能导致装置非计划停车,造成巨大经济损失,更可能引发安全事故。传统的“被动运维”模式依赖定期检修与人工经验判断,难以及时发现潜在隐患,已无法满足现代工业对本质安全与高效运营的双重需求。

当下人工智能时代已然来临,行业正迫切需要一场从“经验驱动”向“AI驱动”的运维模式变革。基于ABB Ability资产健康管理的经验,迭代采用新一代人工智能互动AI 技术,为客户变配电站电力设备训练健康大模型,以实现更加精准的设备健康及失效的预测。
平台聚焦电老化、热老化、机械老化和环境老化四大关键劣化机理,提供设备全面的健康评估、精准的失效预测和动态风险预警。它不仅是设备状态的“监测者”,更是主动安全的“决策大脑”,通过AI实现自主感知、自主诊断与自主决策,帮助用户提前识别隐患、优化维护策略,真正构建起具备前瞻能力的主动防御体系。

随着新能源渗透率不断提升,石化企业工业园区的配电网正面临源荷波动加剧、调控复杂度上升等挑战。现场展示的ABB ZEE600智慧微电网调控系统,融合AI技术,可对园区的“源-储-荷”进行主动精准调控,提高新能源的就地消纳率和能源利用效率。应用该系统的厦门ABB工业中心,配置发电预测和负荷预测AI算法,对20%的负荷进行主动精准调控,用电成本整体下降20%,年均碳排放减少达13400吨。与此同时ABB持续推进产品环保认证与全生命周期管理,其中,ABB中低压开关设备已获得EPD认证,助力客户精准管控碳足迹、碳核算与绿色采购,助力客户的可持续发展。
ABB已参与中国石化、中国石油、中国海油、国家能源集团、恒力石化等众多国家级重点项目建设,持续以“AI+电力”重新定义石化行业电力系统的可靠性标准。欢迎莅临南京国际博览中心4号馆ABB展位,深入了解如何通过“AI+电力”赋能,助力企业迈向更安全、更高效、更可持续的未来。
ABB是电气与自动化领域的全球技术领导企业,致力于赋能更可持续与高效发展的未来。通过融合工程经验与数字化技术,ABB帮助各行业高效运营,提升能源效率与生产效率,促进可持续发展,成就卓越,工诚臻远。ABB拥有140余年历史,全球员工约11万名。ABB在瑞士证券交易所(SIX Swiss Exchange: ABBN)和纳斯达克斯德哥尔摩证券交易所(Nasdaq Stockholm: ABB)上市。 www.abb.com
ABB在中国拥有研发、制造、销售和工程服务等全方位的业务活动,约30家本地企业,约1.5万名员工遍布于近130个城市,线上和线下渠道覆盖全国约700个城市。欲进一步了解ABB,请访问http://new.abb.com/cn,ABB直通车:https://mall.abb.com.cn,新浪微博:@ABB电气,官方微信:cnabblp,官方微信服务号:abbel_cn