ABB低压传动50 周年:以创新与节能增效推动可持续发展

ABB低压传动50 周年:以创新与节能增效推动可持续发展

  • 本月,ABB 低压传动迎来50 周年里程碑
  • 这项由芬兰工程公司 Strömberg (后并入ABB)开创的技术,彻底改变了工业能耗与脱碳方式
  • 全球 45% 的电力由工业电机转化为动能,但目前仅有不到 25% 的电机配备了变频器
  •  变频器技术目前已为欧盟每年节省 410 亿千瓦时电力,但其节能潜力远未充分释放——每年可进一步节约1407亿千瓦时

2025 年 10 月,ABB 低压传动迎来其50 周年里程碑。1975 年,该技术首次在芬兰一家锯木厂投入商业使用。这项技术由当今电气与自动化领域的国际企业ABB 的前身 ——Strömberg 在 20 世纪 70 年代开发。

低压传动的问世,解决了传统鼠笼式感应电机长期存在的局限性——自1888 年尼古拉・特斯拉发明以来,这种电机只能以固定转速运行。在变频器问世之前,针对变动负载的电机性能调节通常依赖于机械节流方式(如风门、阀门等) —— 这类解决方案在能效提升方面收效甚微。

“50 年来,ABB 低压传动已成为许多划时代技术与突破的一部分,从电动公共交通到当今对节能低碳产业的全力推进。在变频器问世之前,要让固定转速电机输出恰当功率,就像开车时将油门一脚踩到底,同时却要踩着刹车来控制车速,”ABB 运动控制事业部传动产品业务单元全球总裁候思敏(Tuomo Hoysniemi)解释道。

“从商业角度看,这种能耗方式成本极高,但能效损失更为严重。使用变频器后,用户可以精确控制输出功率,从而显著提高工业能效。低压传动是一项重大突破技术,现已成为了行业标杆,并获得快速普及,但时至今日,全球仍仅有不到 25% 的工业电机配备了变频器。”

首批商用低压传动由芬兰电气工程公司 Strömberg 在 20 世纪 70 年代初开发,该公司于 20 世纪 80 年代并入 ABB。1975 年,该公司推出了 SAMI A(Strömberg 异步电机变频器),这是首款能够精确调节交流感应电机速度的低压传动产品。

同年晚些时候,SAMI A 实现了首次工业应用——在芬兰北部的 Karihaara 锯木厂安装了三台 350 kVA/500 V 设备。这次应用证明,变频调速技术能够在工业环境中带来可量化的能效与可靠性优势。该技术迅速拓展到新的行业和应用领域,如赫尔辛基地铁系统,为更平稳、更节能的公共交通提供了支持。

领导原始开发团队的 Strömberg 工程师 Martti Harmoinen,因其贡献于 1981 年获得芬兰工程奖,并于 1995 年被授予荣誉教授称号。

“虽然并非地球上的每台电机都能配备变频器,但毫无疑问,大多数电机都应该配备,”ABB 运动控制事业部大功率产品业务单元全球总裁 Chris Poynter 表示。“当前存在一种认知误区,认为可持续性发展代价高昂。然而在工业环境中,提高能效和实现脱碳不仅是企业履行社会责任的表现,更是具有商业远见的决策。配备变频器的电机全生命周期运行成本,远低于因设备过早报废而产生的损失。”

独立研究表明,若能在泵机、风机和压缩机等恒流量与变流量应用场景中更广泛地部署变频器,欧盟年能耗有望降低约1400亿千瓦时。ABB 估计,在此类应用场景中使用变频器,单套装置能耗最高可降低 12%。

尽管 Martti Harmoinen 已于 2023 年辞世,但他开创的技术成果仍是 ABB 推动全球智能高效电机系统发展的核心基石。如今,ABB凭借在变频器设计与制造领域的技术优势,持续投入前沿技术研发,以充分挖掘全球工业的能效潜力。在未来 50 年,我们或将见证传动技术的持续革新与全面普及,或是颠覆性技术的诞生。无论未来呈现何种机遇,ABB均已整装待发,全力把握。

*如需了解更多信息,请阅读英文新闻稿或访问ABB低压传动50周年网站。

ABB是电气与自动化领域的国际企业,致力于赋能更可持续与高效发展的未来。通过融合工程经验与数字化技术,ABB帮助各行业高效运营,提升能源效率与生产效率,促进可持续发展,成就卓越,工诚臻远。ABB拥有140余年历史,全球员工约11万名。ABB在瑞士证券交易所(SIX Swiss Exchange: ABBN)和纳斯达克斯德哥尔摩证券交易所(Nasdaq Stockholm: ABB)上市。 http://www.abb.com

ABB运动控制事业部在全球电机和变频器领域是加速创建更高效和可持续发展未来的核心力量。我们不断创新,拓展技术疆界,为客户、行业和社会提供节能增效、脱碳和循环经济解决方案。通过数字化赋能的变频器、电机和服务,帮助客户和合作伙伴实现更优的产品性能、安全性和可靠性。为了支持全球产业迈向更精益、更清洁的新时代,我们为工业领域的广泛应用提供变频器和电机解决方案。凭借在电气传动系统领域140多年的专业经验,我们遍布100个国家的23000多名员工每天都在持续学习和改进。go.abb/motion

链接

联系我们

下载

分享文章

Facebook LinkedIn X WhatsApp