ABB集团发布2025年第三季度业绩

ABB集团发布2025年第三季度业绩

订单额与销售收入增长强劲,利润率同比提升,自由现金流稳健

  • 订单额为91.43亿美元,同比增长12%;按可比口径增长9%
  • 销售收入为90.83亿美元,同比增长11%;按可比口径增长9%
  • 运营利润为16.62亿美元;利润率为18.3%
  • 运营息税摊销前利润为17.38亿美元;利润率为19.2%
  • 基本每股收益为0.66美元,同比增长29%
  • 经营活动现金流为17.77亿美元,同比增长32% 
  • 资本回报率为23.3%

    关键数据





    变化

    变化

    (单位:百万美元,或另行标注)

    2025年
    第三季度

    2024年

    第三季度

    美元

    按可比口径

    2025年

    前9个月

    2024年

    前9个月

    美元

    按可比口径

    订单额

    9,143

    8,193

    12%

    9%

    28,141

    25,602

    10%

    9%

    销售收入

    9,083

    8,151

    11%

    9%

    25,918

    24,260

    7%

    6%

    毛利润

    3,702

    3,245

    14%


    10,587

    9,612

    10%


        占销售收入比例

    40.8%

    39.8%

    +1 pts


    40.8%

    39.6%

    +1.2 pts


    运营利润

    1,662

    1,309

    27%


    4,802

    3,902

    23%


    运营息税摊销前利润

    1,738

    1,553

    12%

    9%

    5,043

    4,534

    11%

    10%

        占运营收入比例

    19.2%

    19.0%

    +0.2 pts


    19.5%

    18.6%

    +0.9 pts


    持续经营活动利润(税后)

    1,235

    937

    32%


    3,542

    2,955

    20%


    归属于ABB的净利润

    1,208

    947

    28%


    3,461

    2,948

    17%


    基本每股收益(美元)

    0.66

    0.51

    29%


    1.89

    1.60

    18%


    经营活动现金流

    1,777

    1,345

    32%


    3,520

    3,138

    12%


    自由现金流

    1,552

    1,173

    32%


    3,049

    2,642

    15%


    ABB集团首席执行官马腾表示: “第三季度ABB实现稳健订单增长,运营业绩持续提升,并创造了强劲的现金流。我们将持续投资,以响应市场对电气化与自动化技术强劲增长的长期需求。”

    CEO综述

    2025年第三季度,我很高兴看到整体市场态势保持强劲,客户持续加码电力与自动化领域的投资。我们实现了1.01的订单出货比,三个事业部对此作出积极贡献,机器人与离散自动化事业部仍受离散自动化市场低迷影响。运营整体表现略超预期:销售收入同比实现高增长11%(按可比口径增长9%),利润率提升20个基点至19.2%,自由现金流高达16亿美元。综合看来,我们正稳步迈向再创年度业绩新纪录的目标。

    本季度订单额达91亿美元,同比增长12%(按可比口径增长9%),四个事业部均实现增长。数据中心业务需求尤为突出,订单增速保持两位数水平;电气事业部中基础设施与商业建筑等领域的市场需求向好。机械制造领域订单虽实现显著增长,但主要受益于去年同期较低的基数,整体市场环境仍较为疲软。能源领域客户需求保持稳健态势。延续近期趋势,制浆造纸、化工和矿山等过程工业相关领域需求低迷,汽车行业及住宅建筑市场也未有明显改善。

    美国关税相关的市场不确定性依然存在,但目前对市场需求和盈利暂无实质性影响。我们继续聚焦自身可控领域:深化服务客户、夯实市场地位、提升盈利水平。

    我们长期坚持的本地化运营战略持续取得成效,并继续加大本土化投入力度。本季度,我们宣布在北美地区累计投资2.1亿美元,用于提升电气事业部在美国和加拿大的本土研发与制造能力。这些投资将重点满足AI数据中心激增的电力需求、电网现代化与韧性升级以及客户提高能效、减少停机时间以降低成本等长期需求。

    运动控制事业部传动产品业务单元推出了新一代机械类传动,进一步夯实客户价值。该产品专为工业机械类应用场景设计,在满足严苛网络安全要求的同时,显著提升性能与互联能力,帮助客户降低复杂度并缩短安装时间。团队表现卓越。

    三季度结束后,我们宣布机器人业务单元的调整方案:不再按原计划分拆,而是与软银集团签署协议,以53.75亿美元企业估值出售该业务。我们认为,该报价体现了ABB机器人业务的长期实力;与软银在人工智能、机器人及下一代计算领域的领先能力结合,将释放更大潜能。本次交易预计将于2026年中后期完成,所得资金将按资本配置原则使用。协议签署后,ABB将自2025年第四季度起,调整为三大事业部。机器人业务部门将被列为“非持续经营”项目,机械自动化业务单元并入过程自动化事业部。

    此外,公司还宣布首席财务官天一(Timo Ihamuotila)将于2026年2月1日起卸任执委会成员,专注于非运营职务。内部候选人Christian Nilsson将接任这一职务。Nilsson自2017年起担任电气事业部首席财务官。

    center

    ABB集团首席执行官 马腾

    前景展望

    自2025年第四季度起基于新报告架构提供相关指引

    2025年第四季度,ABB预计销售收入按可比口径将实现中等个位数增长,基于历史趋势,预计运营息税摊销前利润率较第三季度环比将下降约150个基点。但全球商业环境仍存在不确定性。

    2025年全年,ABB预计订单出货比将大于1,销售收入按可比口径将实现中等个位数增长,运营息税摊销前利润率有望达到16%-19%长期目标区间的高端区间,但全球商业环境仍存在不确定性。

    ABB是电气与自动化领域的全球技术领导企业,致力于赋能更可持续与高效发展的未来。通过融合工程经验与数字化技术,ABB帮助各行业高效运营,提升能源效率与生产效率,促进可持续发展,成就卓越,工诚臻远。ABB拥有140余年历史,全球员工约11万名。ABB在瑞士证券交易所(SIX Swiss Exchange: ABBN)和纳斯达克斯德哥尔摩证券交易所(Nasdaq Stockholm: ABB)上市。 www.abb.com

    链接

    联系我们

    下载

    分享文章

    Facebook LinkedIn X WhatsApp