电力,城市蓬勃生长的血脉。一张张电网点亮万家灯火、驱动千行百业。新时代能源变革背景下,如何在满足用电需求的同时,实现城市绿色、智慧与安全的发展,正成为电网建设的核心命题。
《我们的回答》第2季首期上线!看ABB如何以深厚行业经验和全领域技术创新,携手保定华创,在雄安新区电网建设中树立绿色智慧新标杆。

难题的新解法
作为承载着国家千年大计的“未来之城”,雄安新区在规划之初就确定了可持续、高质量发展的目标:全区供电可靠性99.999%、100%清洁能源、基础设施智能化超90%。这些标杆性指标对电网建设提出了优质可靠、绿色环保、数字智能的严苛要求。

ABB的作答,以绿色破题未来。
作为低碳环保理念的倡导者与践行者,ABB自2014年即实现了环保气体绝缘环网柜和开关柜的中国本地化生产。2019年,雄安新区前瞻性的率先全面采用了无六氟化硫(SF₆-free)环保设备;2020年,ABB在雄安新区批量交付搭载Safe Digital数字智能解决方案的Safe Air环保气体环网柜,为绿色智能配电网发展提供可参考的案例,并为2023年开始的全国范围的无六氟化硫设备的大规模应用奠定了基础。
2020年,ABB与保定华创电气有限公司展开深入合作,协同创新,为雄安新区配电项目打造安全可靠、绿色低碳的数字化配电解决方案。搭载数字传感技术的Safe Air环保气体绝缘环网柜和PrimeGear ZX0环保气体绝缘开关柜,结合保定华创的设备状态监测方案,实现了对配电系统的实时感知,主动运维,推动雄安配电网实现数字化智能化升级。

创新赋能绿色高效
ABB Safe Air环网柜采用干燥空气作为绝缘介质,实现100%无六氟化硫,采用可以回收再利用的热塑性材料,产品可回收率超过97%,真正意义上做到了绿色环保。 PrimeGear ZX0 开关柜是ABB整合全球研发资源和先进技术开发的新一代环保气体绝缘开关设备,集安全、可靠、绿色、智能于一体,实现了对具有温室效应的SF₆气体的完全替代,并集成多项数字化方案,为新区建设提供高标准支持。

全链提速化解交付难题
面对项目建设交付周期紧、施工难度高、配电室空间有限等挑战,ABB创新采用“后出线”升级定制化设计,通过设计、生产、物流等全链条服务优化,将供货周期缩短30%,确保项目高效落地。 在能源转型与城市进化并行的时代,雄安的“未来之城”为城市电网树立了全新标准。ABB将继续携手合作伙伴,用技术创新力量回答时代能源课题! 欢迎持续关注《我们的回答》系列故事。ABB期待与您同行,共创可持续美好未来。
ABB是电气与自动化领域的全球技术领导企业,致力于赋能更可持续与高效发展的未来。通过融合工程经验与数字化技术,ABB帮助各行业高效运营,提升能源效率与生产效率,促进可持续发展,成就卓越,工诚臻远。ABB拥有140余年历史,全球员工约11万名。ABB在瑞士证券交易所(SIX Swiss Exchange: ABBN)和纳斯达克斯德哥尔摩证券交易所(Nasdaq Stockholm: ABB)上市。 www.abb.com
ABB在中国拥有研发、制造、销售和工程服务等全方位的业务活动,约30家本地企业,约1.5万名员工遍布于近130个城市,线上和线下渠道覆盖全国约700个城市。欲进一步了解ABB,请访问http://new.abb.com/cn,ABB直通车:https://mall.abb.com.cn,新浪微博:@ABB电气,官方微信:cnabblp,官方微信服务号:abbel_cn