ABB与SSAB达成重要合作,助力推进瑞典无化石钢厂电气化项目建设

ABB与SSAB达成重要合作,助力推进瑞典无化石钢厂电气化项目建设

  • ABB将为SSAB位于瑞典吕勒奥的钢厂提供主要电力基础设施的设计、供应、安装与调试服务
  • 项目内容涵盖电气化产品及工程服务,旨在助力钢厂向无化石钢铁生产转型
  • 这座位于瑞典北部沿海的SSAB工厂投产后,预计将促进瑞典全国的二氧化碳排放总量降低7%

近日,ABB与钢铁企业SSAB正式达成合作,将为SSAB位于瑞典吕勒奥的新建无化石燃料钢厂提供主要电力基础设施。项目内容涵盖主配电系统的设计、供应、安装和调试服务,为新厂区全域的电力供应提供可靠保障。该项目标志着SSAB向无化石钢铁生产转型迈出了重要一步。

新建生产设施将取代SSAB在吕勒奥的现有钢厂,并计划于2029年底投入无化石钢铁生产。据SSAB测算,新项目投产后,预计每年可减少280万吨二氧化碳排放1,相当于当前钢厂排放量的90%。此举有望使瑞典碳排放总量降低7%2。

在2025至2028年间,ABB将交付一系列产品及服务,构建一套稳定、高效且面向未来的电力系统,为该厂实现无化石钢铁生产奠定基础。项目供货范围包括全套电力设计方案、中低压设备、配电变压器、不间断电源系统(UPS)、直流配电、备用电源系统、自动化电力控制以及监测系统等产品与服务。作为此项目的独家供应商,ABB还将负责设备安装与调试工作。

可靠的配电系统是SSAB转型的核心环节,因为新钢厂将采用电弧炉等能源密集型工艺。ABB在项目早期便参与其中,经过前期研究与可行性分析,设计出可保障将电力从电网稳定输送至厂区全域的配电系统,从而满足工厂新的能源需求。此次审慎的合作为淘汰煤基炼钢并实现无化石钢铁规模化生产奠定了坚实基础。

  • ABB的Frederik Esterhuizen(左)和SSAB的Carl Orrling在开工仪式现场。图片来源:SSAB
  • 作为SSAB无化石钢铁生产转型项目一部分的工厂示意图。图片来源:SSAB
  • 位于瑞典北部的SSAB吕勒奥厂区将于2029年投入无化石钢铁的生产。图片来源:SSAB
  • SSAB举行开工仪式,出席仪式的有公司员工、合作伙伴以及瑞典副首相兼能源、商务与工业部长Ebba Busch。图片来源:SSAB

“数十年来,ABB一直是SSAB重要的供应商。此次协议将延续我们的合作历程,ABB将全面负责吕勒奥新钢厂的主要电力基础设施的设计、供应与调试工作,”SSAB首席技术官兼转型项目负责人Carl Orrling表示,“ABB早期参与项目以及其联合全球技术专长与强大本地化布局的能力,是我们决策的关键考量。借助新技术的应用,我们有望实现降本增效、缩短交货期并提升响应需求波动的能力。在现有生产线结束服务后,我们在吕勒奥的生产设施将大幅度降低碳排放。”

“可靠的电气化解决方案是无化石钢铁生产的核心所在,”ABB过程工业金属及电能转换业务全球负责人Frederik Esterhuizen表示,“从项目规划初始,我们就与SSAB紧密合作,共同设计既能满足当前需求,又能为其长期转型提供支撑的电力基础设施。这种合作方式使我们能够提供完整的一体化解决方案,也使SSAB确信,钢厂的每个环节都将获得稳定高效的电力供应,从而顺利淘汰煤基炼钢。”

该项目是ABB与SSAB长期合作关系的延续,彰显了ABB作为值得信赖的合作伙伴,在助力钢铁及有色金属行业向可持续运营转型方面所发挥的重要作用。

  1. SSAB receives environmental permit to transform steel plant in Luleå - SSAB
  2. SSAB continues the transformation with a fossil-free mini-mill in Luleå, Sweden - SSAB

链接

联系我们

下载

分享文章

Facebook LinkedIn X WhatsApp