厦门ABB低压电器设备有限公司(简称“厦门ABB低压”)于近日举行Tmax XT6智能生产线投产仪式。ABB电气智慧电力业务全球总裁马思(Massimiliano Cifalitti)、ABB电气智慧电力业务亚洲区高级副总裁施世杰(Sergio Silvestri), ABB电气智慧电力业务全球财务总监高禄( Luca Grassi )及厦门ABB低压管理团队、员工代表出席仪式,共同见证ABB在智能制造领域的新突破。
ABB电气智慧电力业务全球总裁马思(Massimiliano Cifalitti)在仪式上表示, “Tmax XT6智能生产线为中国日益增长的电气化需求提供了先进的断路器技术支持。在厦门,我们的团队正依托于ABB的自动化技术,提升交付速度,为客户提供更优质高效的服务,这也是我们面向未来创新的生动实践——通过推动先进技术的本土化落地,结合专业团队的协同赋能,助力客户实现更精益、更清洁的运营,成就卓越典范。”

ABB电气智慧电力亚洲区高级副总裁施世杰(Sergio Silvestri)在讲话中表示: “Tmax XT6智能生产线的成功投产,是ABB深耕中国市场、践行智能制造的又一重要里程碑,更是团队协作与创新的成果。我们将持续以专业团队的紧密协作、创新技术和卓越客户服务,与合作伙伴携手,共创可持续发展的未来。"

智能柔性生产线,赋能本地化高品质服务
Tmax XT6智能生产线专注生产XT6系列低压断路器,涵盖630A和800A等规格,支持TMA热磁脱扣器和EKIP电子脱扣器,产品可广泛应用于工业、商业和基础设施等领域。该产线专为提升产品安全性、可靠性和高质量而打造,可大幅提高易用性、集成度和物联能力,在为客户提供优质的电力保护解决方案的同时还可高效、快速的响应本地化需求。
Tmax XT6智能生产线采用柔性精益生产布局设计理念,并整合了先进的自动化和数字化技术,实现从配料到包装入库的全流程智能化生产。生产线集合机器人、柔性传输系统、智能测试装配、自动激光打标,及人工智能光学检测设备,产线设备自动化率达75%。并通过MES制造执行系统及IIoT工业物联网,实现生产数据实时采集、监控和所有关键工艺参数的追溯,确保产品高质量制造和交付。此外,Tmax XT6智能生产线在设计和运营中还充分融入可持续发展理念,接入ABB ZEE600系统实现设备能源动态监测及管理、提升设备能效等措施,助力实现零碳目标。

Tmax XT6智能生产线的成功投产,标志着厦门ABB低压在生产制造模式上实现重要突破,以更优质的品质、更高柔性和更快响应速度满足客户的多样化需求。未来,厦门ABB低压将继续深化智能制造布局,推进数字化转型,不断提升产品品质和服务能力,为客户创造更大价值,为行业高质量发展贡献ABB力量。

ABB是电气与自动化领域的全球技术领导企业,致力于赋能更可持续与高效发展的未来。通过融合工程经验与数字化技术,ABB帮助各行业高效运营,提升能源效率与生产效率,促进可持续发展,成就卓越,工诚臻远。ABB拥有140余年历史,全球员工约11万名。ABB在瑞士证券交易所(SIX Swiss Exchange: ABBN)和纳斯达克斯德哥尔摩证券交易所(Nasdaq Stockholm: ABB)上市。 www.abb.com
ABB在中国拥有研发、制造、销售和工程服务等全方位的业务活动,约30家本地企业,约1.5万名员工遍布于近130个城市,线上和线下渠道覆盖全国约700个城市。欲进一步了解ABB,请访问http://new.abb.com/cn,ABB直通车:https://mall.abb.com.cn,新浪微博:@ABB电气,官方微信:cnabblp,官方微信服务号:abbel_cn