- Manganese Metal Company(简称 MMC)在全球具有重要地位,是全球最大的 99.9% 高纯度无硒电解金属锰(EMM)精炼企业
- 该金属材料对工业和能源转型具有关键意义,广泛应用于锂离子电池、合金与焊接以及电子行业
- 该精炼厂的运行对连续供电较为依赖,ABB的控制器技术可帮助其应对电力供应不稳定带来的影响
ABB为位于南非姆博贝拉的Manganese Metal Company(简称MMC)精炼厂配置了应用于大功率整流器的高性能控制器技术,可保障稳定的电力供应。

该厂位于南非姆普马兰加省东北部,是全球主要的高品质电解金属锰(EMM)生产企业,同时也是全球最大的99.9%无硒电解金属锰精炼厂,在国际占据重要地位。MMC为遍布20个国家的120余家客户提供产品及服务,其年产量中约95%用于出口,产品广泛应用于工业和能源转型领域,包括锂离子电池制造、合金与焊接以及电子行业。
在竞争激烈的全球环境中,运行稳定性是MMC取得成功的关键。因此,为缓解因供电不稳定导致的电压波动对老旧变压器造成的压力,MMC选择引入ABB技术。ABB的AC 800PEC高性能控制器专为快速、精准应对电压波动而设计,并与ABB的大功率整流技术(六台MCR1000装置)相结合,可提供卓越的系统可用性与生产效率。该控制器能够运行配备快速控制算法的高性能应用,其快速控制回路的周期用时可低至100微秒。

据MMC反馈,该先进控制系统可显著减少计划外停机时间,并提升整体运营稳定性。随着系统稳定性的增强,MMC在生产过程中可实现更高的可预测性与可靠性。
MMC首席运营官Teheli Morabe表示:“我们此前面临多项严峻挑战,这些问题影响了我们的日常运营,甚至可能波及我们的市场地位。技术条件的限制,尤其是老旧整流技术的使用,在恶劣天气或电网波动期间频繁导致系统跳闸。而精炼厂对连续生产的要求极高,停机不可接受,因此我们必须在不影响生产连续性的前提下解决这些问题。ABB的创新方案不仅解决了我们当前的运营挑战,也为构建长期稳定性与竞争力奠定了基础。”

ABB过程工业大功率整流器业务全球负责人Ralph Burgener表示:“我们与MMC的合作项目,展现了ABB化无形为有形的高超控制技术能力,对客户的关键运营产生重大积极影响。电力供应挑战在全球范围内普遍存在,而在南非尤为突出。通过运用自动化与电力控制技术攻克这些难题,令我们的工程团队倍感自豪。我们正助力这家锰金属精炼厂在国际竞争中脱颖而出,这与ABB ‘工诚臻远’ 的使命高度契合。”