当前,全球能源转型加速推进,低压电器与可再生能源领域迎来高质量发展新机遇,行业亟需标杆企业引领技术创新与生态共建。4月10日,2026年新能源电器联盟年会暨第七届 “艾唯奖” 颁奖典礼在上海隆重举行,以 “破界共生 智启生态未来” 为主题,搭建行业交流与标杆遴选平台,推动产业向绿色化、智能化、高端化迈进。
ABB凭借多年行业积淀、持续创新力与多场景产品布局,一举斩获 “最具影响力品牌” 与 “生态领航品牌” 两项品牌类大奖;同时,Emax 2 Harness双电源自动转换系统、S200系列微型断路器、Tmax XT塑壳断路器分别获评风电系统、新基建、光储系统三大核心场景优选产品。
品牌获誉,彰显深耕价值
“最具影响力品牌” 的荣誉,源于ABB百余年的创新积淀与在中国市场的深耕细作。ABB始终秉持“在中国,为中国” 的发展理念,将技术创新与中国产业实际需求深度融合,赋能各行业可持续高质量发展。目前,ABB在中国已形成研发、制造、销售和工程服务全方位布局,拥有约30家本地企业、1.4万名员工遍布于100余个城市,近85%的销售收入来源于本土制造的产品、系统和服务,产品与解决方案广泛应用于北京人民大会堂、雄安新区、京沪高铁等重点工程,深度赋能中国经济高质量发展。
“生态领航品牌” 彰显了ABB的责任担当,公司致力于到2050年实现净零排放,携手客户共同减排;促进循环经济,高效利用资源;与合作伙伴、供应商及地区一道推动社会进步。目前,ABB在中国已有9家制造工厂被国家工业和信息化部授予 “绿色工厂” 称号,14家企业通过了ISO50001能源管理体系认证,并有多家企业荣获净零标杆企业、废弃物零填埋金级UL认证以及 “国家级绿色供应链管理企业” 称号。
产品创新,适配多域场景

由厦门ABB低压电器设备有限公司研发的Emax 2 Harness双电源自动转换系统,采用第三代断路器双电源自动转换技术,获评优选风电系统用断路器。该产品专为风能配电、半导体、机场、医院、数据中心等对供电稳定性要求高的关键基建打造,内置智能模块可直接实现“两进线一母联”自动切换,无需额外控制器即可实现0s断电并联转换,保障关键设备稳定运行,大幅提升供电系统的可靠性与简洁性。

S200系列微型断路器,凭借高安全性、强通用性的综合优势,摘得优选新基建用小型断路器奖项。其可实现短路电流毫秒级分断,搭配三级限流功能筑牢用电安全防线;配备触头位置指示窗、导线和汇流排独立接线的双端子,兼顾操作安全与运维便捷,且附件齐全、拥有全球多国权威认证,能广泛适配民用、商用、工业多场景,精准匹配新基建配电核心需求。

Tmax XT 塑壳断路器,凭借广泛的规格覆盖、卓越的分断性能与灵活的保护方案,获评优选光储系统用塑壳断路器。该产品拥有高达 200kA 的短路分断能力,额定电流覆盖16A 至 1600A,适配从小型户用到大型电站等不同规模光储系统。支持热磁与电子两种脱扣模式,可灵活选配智能附件实现定制化功能。产品采用模块化设计,支持快速安装与维护,大幅降低运维成本,有效保障光储系统安全高效运行,助力新能源发电项目落地。
未来,ABB 将以此为新起点,持续以技术破界、以生态共生,聚焦新能源、智慧建筑、新基建等关键赛道,为能源转型与产业高质量发展提供澎湃动力,赋能更清洁、更精益的电气化未来。
ABB致力于以电气和自动化技术,赋能可持续与高效发展的未来。通过融合工程经验与数字化技术,ABB致力于帮助各行业提升能源效率与生产效率,成就卓越,工诚臻远。ABB拥有140余年历史,全球员工约11万名。ABB在瑞士证券交易所(SIX Swiss Exchange: ABBN)和纳斯达克斯德哥尔摩证券交易所(Nasdaq Stockholm: ABB)上市。 www.abb.com
ABB在中国拥有研发、制造、销售和工程服务等全方位的业务活动,约30家本地企业,约1.5万名员工遍布于近130个城市,线上和线下渠道覆盖全国约700个城市。欲进一步了解ABB,请访问http://new.abb.com/cn,ABB直通车:https://mall.abb.com.cn,新浪微博:@ABB电气,官方微信:cnabblp