电力设备是工业生产稳定运行的重要保障。在设备升级与绿色可持续发展的双重驱动下,电力设备焕新已成为企业发展的必选项。面对连续生产任务与设备焕新需求的核心冲突,ABB携手齐鲁伊士曼精细化工有限公司,共同探索出了一条“分批改造+利旧焕新”的破局之路,为化工行业电力设备升级改造提供了一份可借鉴的实践范本。
行业难题与ABB解法
齐鲁伊士曼作为一家典型的化工企业,对供电的安全可靠性、连续性有着极为严苛的要求。2002年公司成立之初,便选用ABB中低压开关设备来保障供电系统的安全稳定运行,截至2021年,该批设备已连续运行近20年。在持续运行中,受多种因素影响,设备元器件与材料不可避免地出现磨损、老化,潜在运行风险大幅上升。同时,随着配电产品升级迭代,部分元器件逐步退市,备品备件采购与故障维修面临挑战,危及生产安全。设备焕新刻不容缓。
若采用传统整体设备更换方案,企业将面临高昂的投资成本及一系列繁琐工作,例如全新设备采购、土建改造、旧设备拆除、新设备安装调试及电缆敷设等。更重要的是,全流程施工会导致长时间停电,将对连续生产造成严重冲击,显然不符合企业实际需求。
ABB以 “OneFit®易替服务解决方案” 精准破题。这是一套面向中、低压开关设备的高效升级改造方案,核心是将 “利旧” 与 “焕新” 有机结合:一方面,充分利用原有设备的钣金、铜排、绝缘件、电缆等状况良好的结构部件,实现资源循环利用,践行绿色可持续发展理念;另一方面,采用ABB新一代主元件及关键零部件,更换老化、退市或即将失效的部件,全面提升设备的整体性能和可靠性,重塑设备全生命周期。该方案具有停电时间短,投资成本低,低碳环保的特点,同时还可以根据企业的具体需求及实际工况进行量身定制,适配化工企业连续生产的核心需求。

作为齐鲁伊士曼的原厂设备供应商及长期合作伙伴,ABB深度了解其生产运营及设备使用现状,量身定制“分批改造”的实施策略,搭配“利旧焕新”的升级方式,逐年推进厂区中低压开关设备升级改造,保障电力设备的安全可靠性。
从安全到可持续
2022-2025 年间,ABB为齐鲁伊士曼分批完成配电设备升级改造。范围覆盖中压真空断路器、计量小车、低压室、低压空气断路器、低压抽屉柜及电容电抗柜等核心设备,全面提升设备运行性能与整体可靠性,实现配电设备从安全提升到整体寿命的可持续延展。
低压柜抽屉由MNS 2.0升级为OneFit® MNS 3.0,OneFit® MNS 3.0操作更加便捷,载流量及短路分断能力均有提升,进一步保障低压供电稳定性。

作为配电柜核心部件的断路器,是此次改造升级的重中之重。原有F系列低压空气断路器更换为OneFit® Emax 2低压空气断路器,OneFit® Emax 2继承了F系列产品的电流承载、电压稳定等卓越性能,并搭载可集成的电能控制模块,能够精准评估能耗、科学管理负载,助力企业优化用能效率,迈向智慧用能新阶段。

在中压ZS1开关设备改造中,采用新一代浇注式极柱VD4真空断路器替换原组装式VD4真空断路器。新一代VD4断路器具备极柱免维护、运维成本低、可靠性更高等优势,有效降低设备运维压力,进一步筑牢中压供电安全屏障。

绿色环保与经济高效
OneFit®易替服务解决方案通过充分利用原有设备可用部件,减少设备报废带来的资源浪费。相较于整体更换方案,项目整体投资节省30%、系统改造停电时间缩短60%,实现环境效益、经济效益与生产效益的多赢,真正助力企业绿色可持续发展。
在“双碳”目标与产业升级同步推进的今天,齐鲁伊士曼通过此次电力设备升级改造,不仅重新定义了“绿色化工”的核心内涵,也为工业企业的高质量发展提供了可复制、可借鉴的实践范本。
未来,ABB将继续在更广阔、更多元的应用场景中深耕“利旧焕新”模式,携手更多工业企业,共同书写产业升级与绿色发展的新篇章。
ABB致力于以电气和自动化技术,赋能可持续与高效发展的未来。通过融合工程经验与数字化技术,ABB致力于帮助各行业提升能源效率与生产效率,成就卓越,工诚臻远。ABB拥有140余年历史,全球员工约11万名。ABB在瑞士证券交易所(SIX Swiss Exchange: ABBN)和纳斯达克斯德哥尔摩证券交易所(Nasdaq Stockholm: ABB)上市。 www.abb.com
ABB在中国拥有研发、制造、销售和工程服务等全方位的业务活动,约30家本地企业,约1.5万名员工遍布于近130个城市,线上和线下渠道覆盖全国约700个城市。欲进一步了解ABB,请访问http://new.abb.com/cn,ABB直通车:https://mall.abb.com.cn,新浪微博:@ABB电气,官方微信:cnabblp