近日,ABB ZX2气体绝缘开关柜成功应用于国投集团雅砻江茶布朗光伏发电项目,为这一国内规模领先的超高海拔山地光伏工程提供关键电力保障,助力项目全容量并网发电。此次应用是ABB在极端环境新能源解决方案领域的重大突破,为高海拔地区清洁能源开发提供了可复制的技术范本。

茶布朗光伏电站作为国家首个水风光一体化基地的核心组成部分,装机容量达1000MW,地处平均海拔4400米区域,是国内建设难度最大的超高海拔光伏项目之一。在高海拔地区,稀薄的空气会严重削弱空气绝缘开关柜的绝缘与散热性能,项目所在地气压仅为标准大气压的60%,紫外线强,昼夜温差大,气候恶劣,开关柜可靠性与安全性面临严峻挑战。
ABB ZX2气体绝缘开关柜凭借全密封的设计,优化的气箱及主回路设计结构,在第三方认可试验室通过了针对高原环境的完整型式试验,成功解决了超高海拔环境下的配电难题。

ZX2开关柜同时具备以下优势,是应对高海拔严苛环境的理想之选:
结构紧凑,快速安装– 定制化插接式母线电压互感器、高度模块化的母线拼接技术与紧凑型布置,可适配光伏电站的预制舱或撬装化部署需求。工厂预充气体,缩短施工周期,适配项目有限的施工窗口。
适应恶劣环境,后期免维护 – 采用全封闭独立气室结构,所有一次带电导体均封装在不锈钢隔室内,可有效抵御灰尘、湿度等恶劣环境影响。气箱加热带设计确保设备满足-25°C温度下的稳定运行。
方案灵活 – 柜内可灵活安装多绕组高精度电流互感器,满足计量、测量及主后备保护等复杂的测控要求,确保开关柜在严苛环境下可靠运行。
远程控制,少人值守 – 开关柜集成ABB电动三工位开关,将“合闸、分闸、接地”三个工作位置融为一体,支持远程电动控制,运维人员在集控中心即可完成隔离开关的分合及接地操作,改变了高海拔分散场站“翻山越岭、手动操作”的传统运维模式,实现了少人值守和无人干预。

在茶布朗项目中,ZX2 设备应用于 1#、2# 升压站,承担清洁能源汇集、分配与系统保护核心功能,可靠处理约 200 万块光伏组件的电力输出。项目投运后,预计年平均发电量 19.4 亿千瓦时,相当于每年节约标准煤 60 万吨、减少二氧化碳排放 155 万吨。
ABB电气配电系统业务中国区负责人罗辉表示,支持中国能源转型是ABB的重要使命,我们很荣幸能够为茶布朗光伏电站提供可靠的配电解决方案,用创新技术和行业专长应对高海拔极端环境带来的多重挑战。我们致力于成为客户首选的智慧电力系统共建者,推动更大规模的可再生能源应用,构建 “源网荷储” 协同互动、低碳高效的用能生态,积极携手生态伙伴,加速创新技术在新能源场景的市场化落地,为更具韧性的未来电网提供发展新路径。
ABB电气配电系统解决方案,不仅基于技术革新,更源于大量极端环境下的成功验证。ABB ZX2气体绝缘开关柜已在全球范围内为多个海拔4000米以上的能源与工业项目提供了可靠供电,其中包括国内已投运的、海拔高达5300米的矿业项目,这些实践证明了ABB解决方案在极限环境下的高度适应性与稳定性,能够守护高原地区电力生产的连续性和安全性。
ABB致力于以电气和自动化技术,赋能可持续与高效发展的未来。通过融合工程经验与数字化技术,ABB帮助各行业提升能源效率与生产效率,成就未来,工诚臻远。ABB拥有140余年历史,全球员工约11万名。ABB在瑞士证券交易所(SIX Swiss Exchange: ABBN)和纳斯达克斯德哥尔摩证券交易所(Nasdaq Stockholm: ABB)上市。 www.abb.com
ABB在中国拥有研发、制造、销售和工程服务等全方位的业务活动,约30家本地企业,约1.5万名员工遍布于近130个城市,线上和线下渠道覆盖全国约700个城市。欲进一步了解ABB,请访问http://new.abb.com/cn,ABB直通车:https://mall.abb.com.cn,新浪微博:@ABB电气,官方微信:cnabblp