ABB推出适用于太阳能和储能系统的高效电能转换解决方案

ABB推出适用于太阳能和储能系统的高效电能转换解决方案

  • 大规模可再生能源发电的快速发展在全球范围内创造了对可靠高效电能转换和电网并网解决方案的强烈需求。
  • ABB Proteus大规模电能转换产品组合凭借高达99.45%的转换效率,实现更大能量产出。
  • 电池储能系统(BESS)解决方案包括双向变流和控制系统,具备黑启动和构网能力。

随着电网约束日益加剧和可再生能源扩张加速,ABB正式推出Proteus光伏和电池储能系统(BESS)产品组合。根据国际能源署预测1,全球大规模可再生能源发电在未来四年将增长60%,Proteus产品组合为全球电力公司、发电企业和可再生能源开发商提供高效电能转换解决方案。

ABB将于2026年6月22日至25日在德国慕尼黑举办的欧洲国际太阳能展(Intersolar 2026)上,在B3.250展台展示新型Proteus光伏逆变器。

ABB可再生能源业务线负责人Daniel Gerber表示:“全球能源转型需要经过验证、可扩展且可靠的电能转换解决方案。ABB电能转换装机容量已累计超过120GW,凭借其加强版光伏、BESS和控制系统技术,以及全球布局、工程、制造和服务能力,为全球客户带来高性能且稳定可靠的项目交付。”

光伏是公认的最具可扩展性和成本竞争力的清洁能源,在实现全球净零目标、推动工业进一步电气化、加速能源转型进程中发挥着至关重要的作用。中国、印度和美国等主要市场的大规模光伏项目快速增长,正带动项目开发商和发电企业对可靠、高效的电能转换及电网并网解决方案的需求。

ABB Proteus产品组合可满足这一市场需求。其光伏、储能变流器和交流升压一体舱和控制系统转换效率高达99.45%,可更大限度提高能量产出。超清洁电源输出,电流谐波总畸变率(THDi)低于0.7%,可降低设备压力,延长系统寿命。

此外,混合液冷和风冷技术保证长期运行可靠性,紧凑的系统架构可降低安装复杂度、运输成本和现场装配难度。新型Proteus逆变器采用优化的热管理系统和更坚固耐用的机械结构,在各类运行环境下均具备更高的长期可靠性和性能表现。

可再生能源的多样性加剧了电网的不稳定性,也催生了对BESS解决方案的迫切需求,该解决方案在发电侧与用电侧之间有效地发挥调节作用,同时确保电网稳定、可靠及持续供电。ABB Proteus BESS解决方案包含双向变流站和高效可靠的控制系统,具备构网和黑启动等高级功能,加之其不限电池类型的设计和超低谐波畸变率,使其成为大规模BESS项目的理想逆变器选择。

ABB电能转换装机容量已累计超过120GW,业务覆盖70多个国家和地区,为各主要国家和地区的电力公司、工程采购承包商(EPC)和开发商提供支持。凭借数十年在电能转换和电网并网领域积累的深厚经验,ABB提供经过验证的解决方案,并依托本地工程和服务能力,确保技术支持和项目可靠交付。该产品组合设计使用寿命长达30年,并配套的全生命周期服务,以保障长期可靠运行和稳定可用性。

如需了解更多信息,请阅读英文新闻稿。

ABB致力于以电气和自动化技术,赋能可持续与高效发展的未来。通过融合工程经验与数字化技术,ABB帮助各行业提升能源效率与生产效率,成就未来,工诚臻远。ABB拥有140余年历史,全球员工约11万名。ABB在中国拥有研发、制造、销售和工程服务等业务活动,30家本地企业,1.4万名员工遍布于100余个城市。 abb.com/cn

ABB运动控制事业部在全球电机和变频器领域具有技术优势,是加速创建更高效和可持续发展未来的核心力量。我们不断创新,拓展技术疆界,为客户、行业和社会提供节能增效、脱碳和循环经济解决方案。通过数字化赋能的变频器、电机和服务,帮助客户和合作伙伴实现更优的产品性能、安全性和可靠性。为了支持全球产业迈向更精益、更清洁的新时代,我们为工业领域的广泛应用提供变频器和电机解决方案。凭借在电气传动系统领域140多年的专业经验,我们遍布100个国家的23000多名员工每天都在持续学习和改进。go.abb/motion

1. https://www.iea.org/reports/renewables-2025

链接

联系我们

下载

分享文章

Facebook LinkedIn X WhatsApp