ABB亮相2026中国电力企业数智化大会

ABB亮相2026中国电力企业数智化大会

• 我们致力于成为客户首选的智慧电力系统共建者,以“AI+电力”技术为核心,推动配电网进化,从人工调度到智能决策,从被动响应到主动预测,从自动控制到自主优化
• ABB从智慧配电网、绿色微电网、配微协同三大维度,展示适配零碳园区、算力中心建设需求的前沿技术与落地应用
• ABB利用人工智能和数字化技术打造源网荷储多能柔性示范工程,适配算电协同建设路径,落地实践新能源高质量发展

6月23日-25日,2026中国电力企业数智化大会暨AI赋能新型电力系统论坛在杭州举办。大会由中国电工技术学会主办,聚焦AI与电力产业融合,解读 “十五五” 能源领域政策方向,助力行业数智化与绿色转型。 

随着用电需求持续激增、新能源高比例规模化并网、极端天气频发、全社会用电结构持续迭代,配电网的建设发展正面临紧迫挑战。ABB携AI+电力整体解决方案亮相现场,围绕“AI+电力,构建新型电力系统创新配电模式”,从智慧配电网、绿色微电网、配微协同三大维度,展示前沿技术与落地应用。  

智慧配电网:从“被动响应”到“主动预测”,筑牢配电数智底座

center

随着新能源深度渗透,传统配电网模式正在向主动配电网转变,SSC600 平台通过数模转换实现全电量高频采集,构建4kHz数据流实时扰动监测体系,可实现毫秒级电气量全域感知,基于AI与电 力数字化IEC61850 网络通信技术的深度融合,可精准捕捉多元能源系统中电能质量突变特征与故障征兆,预测未来7天电力系统出现失效风险的概率,提升系统运行主动安全水平,预测准确率达95% 实现配电网快速的调度调节,开启新型电力系统配电新模式。  

ABB推出新一代SmartBox AI维安博士,基于多维老化机理分析:聚焦电老化、热老化、 机械老化和环境老化四大关键劣化机理,提供设备全面的健康评估、通过互动式AI实现健康评估算法的自主迭代,根据设备运行场景训练自己的健康大模型,实现从“经验驱动”到“AI 驱动”的运维模式变革。  

绿色微电网:从“人工调度”到“智能决策”,打造零碳园区与算力中心双引擎  

center

立足双碳目标,ABB智慧微电网系统借助多智能体协同技术,统筹风光、储能、负荷等各类能源,精准预测负荷与新能源出力,动态优化储能、柔性负荷,提升新能源消纳率和替代率,助力零碳园区建设。  

面对算力中心用电激增、绿电使用要求趋严的行业现状,ABB提出算电双向协同新模式:一方面通过绿电直供算力负荷,以绿色能源支撑算力运转;另一方面算力作为柔性可调负荷,实现算力反哺电网,构建算电协同新业态。 ‌

配微协同:从“末梢神经”到“智慧中枢”,构建虚拟电厂协同生态  

center

通过园区微电网至少5%以上负荷的灵活调节能力,实现快速响应配电网动态平衡的调度要求,保障电网的安全稳定。ABB虚拟电厂管理平台(iCE600)采用多站点协调管控技术,将分散的光伏、储能、可控负荷、微电网等异质资源聚合为统一调度单元,实现跨地域集中管控,适配多类电力交易场景。该平台将其核心关联因素及交易逻辑进行整合,提供面向应用场景的市场分析、出清分析及申报策略,针对虚拟电厂业务实现负荷精准预测、自主策略生成与柔性调控,激活负荷侧虚拟电厂潜能,提高企业电力交易效益。  

成为智慧电力系统共建者,用创新配电模式加速实现净零未来  

center

ABB电气配电系统中国区市场总监蒋英亮相大会主论坛,带来题为《“AI+电力”在工业绿色微电网中的创新应用》的主旨分享。她指出,当前新型电力系统建设亟待破解电网削峰填谷难题,依托辅助调节能力提升新能源消纳水平。各类工业园区兼具电力消费与供给双重属性,因此打造工业绿色微电网,是落地新型电力系统建设的关键路径。依托源网荷储柔性调控技术,可有效提升绿电替代与本地消纳能力,实现需求侧精准响应,构建虚拟电厂。

厦门ABB工业中心园区源网荷储多能柔性示范工程深度融合“AI+电力”创新技术,搭建共济配电架构,依托一体化微电网聚合平台与自主优化算法,实现园区绿电替代率36%,本地新能源消纳率达90%,灵活可调负荷占比突破20%,能源成本降低23%的经济效益,实现可持续发展与产业增效双重价值。

center

围绕“算电协同”发展趋势,蒋英表示,“算电协同”是AI时代新型能源体系的底层支撑。2026政府工作报告已将“算电协同”纳入新基建,明确算力枢纽新建设施绿电使用占比需达80%以上。绿电稳定供给算力基础设施,算力负荷又反向赋能电网调度,数据中心供电模式正由单向“电随算走”,升级为双向互动的“算电协同”新格局。

ABB ZEE600智慧微电网管理系统应用于AIDC智算中心的建设,源侧实现光伏、储能、柴发和市电的多能协同调控,全站IEC61850/GOOSE冗余组网架构,100毫秒实现故障的自知自愈,1分钟实现市电、柴发和负荷的快速切换,实现智算中心的连续供电本质安全;将算力负荷作为可调节性资源,实现源荷双向调度调控,与电网动态平衡调度精准响应,构建虚拟电厂,实现算电协同的优化管理。          

ABB致力于以电气和自动化技术,赋能可持续与高效发展的未来。通过融合工程经验与数字化技术,ABB帮助各行业提升能源效率与生产效率,成就未来,工诚臻远。

秉承140余年创新历史,ABB业务遍布全球 100 多个国家和地区,员工约11万名,2025年销售收入为332亿美元。ABB在瑞士证券交易所和纳斯达克斯德哥尔摩证券交易所上市。欲进一步了解ABB,请访问http://new.abb.com/cn,ABB直通车:https://mall.abb.com.cn,新浪微博:@ABB电气,官方微信:cnabblp

center

链接

联系我们

下载

分享文章

Facebook LinkedIn X WhatsApp