ABB专注“AI+电力”,描绘工业配电的智能化新蓝图

ABB专注“AI+电力”,描绘工业配电的智能化新蓝图

center

在新能源、高端制造与AI基础设施快速发展的背景下,工业配电系统正在经历一场深层重构。过去,配电系统更多承担保障供电的基础角色,如今,随着源网荷储协同、新能源大规模接入以及工业场景对连续生产要求的不断提升,配电系统正逐渐演变为企业能源管理、生产效率与低碳运营的重要支撑平台。“配电”的价值边界,正在被重新定义。

在“双碳”目标与新型电力系统建设持续推进的当下,工业侧配电已不再只是能源链条中的末端环节,而是逐渐成为连接能源生产、储存、调度与消费的重要节点。尤其是在新能源波动性增强、工业负荷复杂度提升的背景下,企业对于配电系统的要求,正在从“稳定运行”进一步转向“主动感知、实时决策与智能协同”。

从“故障响应”走向“预测运行”

工业配电长期面临一个现实问题:大部分运维工作仍建立在“事后处理”基础之上。设备告警、人工巡检、定期维护虽然能够降低风险,但难以真正解决系统运行中的不确定性。

ABB 电力系统失效预测解决方案SSC600平台,通过数模转换实现全电量高频采集、构建4kHz数据流实时扰动监测体系,实现数据互联互通,其基于AI与电力技术的深度融合,创新构建暂态/稳态双模分析框架,可精准捕捉多元能源系统中电能质量突变特征与故障征兆,能够对未来7天内可能出现的失效风险进行预测,并对源网荷储资源进行动态优化配置。

其价值并不仅仅在于“提前发现故障”,更重要的是让配电系统具备趋势分析与运行预判能力。对于连续化生产行业而言,配电系统的可靠性直接关联产线稳定性与运营成本。随着新能源接入比例持续提高,传统依赖经验判断的运维方式已难以满足复杂场景需求,预测性运维正逐渐成为工业能源体系的重要能力之一。这一变化背后,本质上是工业电力系统从“静态管理”向“动态智能”演进。

此前,虽然标准设备健康管理应用可以实现从设备状态信息采集,到机理算法的评估诊断,到运维建议,但是整个健康管理功能未形成闭环,不能实现机理评估算法的自我迭代,依然只能靠人工收集反馈进行手动升级。近期,ABB推出新一代SmartBox AI 维安博士,可以通过互动式AI实现健康评估算法的自主迭代,根据设备运行场景训练变电站自己的AI健康大模型,实现从”经验驱动“到"AI驱动”的运维模式变革。

配电设备开始具备“系统思维”

过去,开关柜、断路器等设备更多以独立单元存在,数据孤立、状态分散一直是工业配电中的典型问题。随着数字化技术深入配电层级,设备之间的连接关系正在被重新建立。ABB MNS 3.0 Digital数字化低压开关柜,正是这一趋势的体现。通过配置智能化元器件与MNS®数字化管理平台,系统能够实现从设备状态、能耗数据到健康管理的全流程监测,还能接入其他ABB设备或者第三方设备。这意味着,传统配电设备正在从单一功能单元,逐渐转向具备数据采集、运行分析与协同控制能力的智能节点。

center

更值得关注的是,这种变化正在推动工业配电从设备管理转向系统管理。企业关注的重点,也不再只是单台设备是否稳定运行,而是整个配电系统能否实现能源效率、安全性与运营成本之间的动态平衡。

在分布式能源、大规模储能以及柔性负荷不断增加的背景下,工业配网结构正变得更加复杂。设备智能化水平的提升,将成为未来新型电力系统的重要基础。

center

直流配电正在打开新的产业空间

相比交流系统,直流配电近年来正在数据中心、新能源、电动船舶以及“光储直柔”等领域快速升温。原因并不复杂。随着新能源与储能系统的大规模应用,越来越多设备本身已基于直流运行。传统“交流—直流—交流”的多次转换,不仅增加能耗,也带来系统复杂性与稳定性挑战。

长期以来,直流系统由于缺乏自然过零点,故障切断难度远高于交流系统,这也限制了直流配电的大规模应用。随着固态保护技术不断成熟,直流配电在工业与基础设施场景中的应用空间正在进一步打开。在这一背景下,直流配电被视为未来高效能源体系的重要方向之一。ABB SSCB固态断路器,能够实现微秒级保护响应,并支持1000V直流系统快速保护。从技术层面来看,其核心意义在于解决直流系统保护难题。

center

尤其是在AI数据中心快速扩张背景下,800VDC架构正在受到越来越多关注。高功率密度、高能效以及更低损耗需求,正在推动配电架构发生变化。而这一变化,也意味着工业电力系统未来将不只是“电气化”,更将向“数字化+电气化”方向持续演进。

智能制造正在重构电气产业竞争力

在当前全球制造业加速重构的大背景下,智能制造已不仅是效率提升工具,更逐渐成为产业竞争力的重要组成部分。ABB近期在厦门投产的Tmax XT6智能生产线,进一步体现出其在本土化智能制造上的持续布局。这条生产线主要生产Tmax XT6系列低压断路器,整合了机器人、柔性传输系统、自动测试装配及AI视觉检测,产线设备自动化率达到75%。

center

一方面,中国市场对于电气化与能源基础设施的需求仍在快速增长。另一方面,客户对于产品交付速度、定制化能力与品质稳定性的要求也在持续提高。在这一趋势下,制造体系本身的柔性化与数字化能力,正在成为企业核心竞争优势的重要来源。结合IIoT工业物联网及MES制造执行系统,Tmax XT6智能生产线可实时监控生产数据、追溯关键工艺参数,实现从配料到包装入库的全流程数字化生产,其背后反映的并不只是单一工厂升级,而是整个电气产业制造逻辑的变化——生产系统正在从“规模制造”进一步走向“数据驱动制造”。

与此同时,生产线接入ABB ZEE600智慧能源管理系统实现能源动态监测与能效管理,也体现出制造体系与低碳运营之间的进一步融合。未来工业竞争,不再只是产品性能竞争,也将越来越体现为能源效率与可持续能力之间的竞争。

center

从配电系统智能化,到直流配电发展,再到智能制造体系升级,工业电力系统正在进入一个由数字化、智能化与低碳化共同驱动的新阶段。而“AI+电力”的真正意义,也不仅仅是技术叠加,更是工业能源体系运行逻辑的一次重大升级。

链接

联系我们

下载

分享文章

Facebook LinkedIn X WhatsApp