在阿曼西北部的伊布里与杜库姆,阿曼国家电网储能项目正稳步推进,其中包括伊布里(IBRI)和杜库姆(DUQM)两座500MW储能电站,分别由中国电力技术装备有限公司和国电南瑞科技股份有限公司总承包。ABB为这两个储能电站提供了Safe 36kV环网柜,承担电能的接入、分配、控制与保护,连接起储能系统与外部配电网。这些储能设施有力支撑了阿曼“2040愿景”中30%电力来自新能源的目标,亦推动了能源多元化,对改善当地能源结构、促进可持续发展具有重要意义。

Safe系列环网柜的密闭系统,遵循IEC标准设计,可提供30年免维护保障,大幅减少运维工作量,降低全生命周期运营成本,为储能站高压配电系统构筑起坚实可靠的安全防线。

面对项目工期紧迫的特殊挑战,ABB高效统筹资源,突破供应链瓶颈,基于敏捷的制造体系,成功缩短交付周期50%,帮助客户如期、高质量的完成交付。
ABB电气配电系统业务中国区负责人罗辉表示:“在这样的极端环境下,用户需要能应对复杂工况的成熟解决方案。凭借ABB在能源电力领域的丰富经验、高效网络和协作体系,我们很荣幸深度参与中国企业的海外项目,用创新技术平抑光伏发电的波动性,提高电网对清洁能源的消纳能力,为当地提供稳定可靠的绿色电力。我们致力于成为客户首选的智慧电力系统共建者,希望能够进一步深化与客户的长期战略合作关系,共同开启更多的市场空间,推动新型能源体系建设与加速能源转型。”
ABB致力于以电气和自动化技术,赋能可持续与高效发展的未来。通过融合工程经验与数字化技术,ABB帮助各行业提升能源效率与生产效率,成就未来,工诚臻远。ABB拥有140余年历史,全球员工约11万名。ABB在瑞士证券交易所(SIX Swiss Exchange: ABBN)和纳斯达克斯德哥尔摩证券交易所(Nasdaq Stockholm: ABB)上市。 www.abb.comABB在中国拥有研发、制造、销售和工程服务等业务活动,30家本地企业,1.3万名员工遍布于100余个城市。欲进一步了解ABB,请访问http://new.abb.com/cn,ABB直通车:https://mall.abb.com.cn,新浪微博:@ABB电气,官方微信:cnabblp