青岛顺安热电携手 ABB 传动以清洁能源与智能技术驱动供热行业绿色转型

随着经济发展和人们生活水平的不断提高,人们对供暖的需求日益增加。然而传统燃煤供热不仅能源利用率低,还会对环境造成严重污染。为改善供热低能效、高污染的现状,传统燃煤供热方式正被清洁能源所取代,供热行业正朝着绿色转型的方向发展。

青岛顺安热电有限公司是一家采用清洁能源供。热的企业,公司致力于新能源项目的开发和利用,通过技术创新实现能源的高效转化与污染物的超低排放。在“碳达峰、碳中和"目标指引下,顺安热电公司积极开展供热技术与节能技。术的研发,在热电联产集中供热中采用具有独。创性的余热利用与烟气超净排放技术,对燃煤:清洁供热节能减排具有重大意义。该技术通过:换热器从工业产生的高温废气中提取热能,将原本浪费的低品位热能转化为可利用的高品位。热能,大幅提升能源利用率。2019-2022年顺安热电的热电联产机组余碳配额相当于节约原。煤2.37万吨,综合能源利用效率提升10%。

为了实现从热源到管网全流程的能源节约,青岛顺安热电开启了2000余个换热站的自控:技术改造项目,青岛顺安热电有限公司总经理周赞庆表示:“青岛是一个沿海城市,设备受高湿、高盐影响严重,需要能在严苛环境下稳定运行的变频器。同时,为了实现智慧供热,我们需要性能可靠的变频器解决换热站高电耗、高热耗造成的能源浪费和成本增加。"在换热站改造项目中,ABB传动为客户提供了包括ACP510变频器和AC500ecoPLC的打包方案,顺利完成了新老设备的承接替换。

清洁供热一直是顺安热电发展的战略目标。以此为契机,在整个供热系统都实现节能增效成为顺安热电追求的方向。青岛顺安热电有限公司总工袁永功表示:“ABB传动产品能帮助我们实现能源节约、提高供热效率。ABB变频器根据换热站的实际供热需求和运。行工况,精确控制水泵运行速度,实现节能和稳定供热。同时,ABBPLC产品灵活可扩展,且调试使用便捷,让我们能轻松使用变频器控制流量。”

在运行过程中,ABB变频器实时监测水温、压力、流量等各种参数。当室外温度变化或用户热量需求变化时,变频器根据预设的控制逻辑(如气候补偿曲线)自动调节循环泵电机的转速、热水循环流量,达到节能:的目的。对于补水泵,变频器通过监测二次网的压力,采用PID控制算法,自动调节补水泵电机的转速,以维持二次网的压力恒定在设定值。当系统压力变化时,调整补水泵运行速度。

正式调试运行后,ABB变频器的稳定性和数字化产品深得客户肯定。青岛顺安热电有限公司总经理周赞庆表示:“使用了ABB的变频器和PLC后,不仅提升了能效,同时延长了运行时间,保证顺安热电为城阳区95%以上的居民及180家企事业单位提供稳定的供热保障。ABB传动还为我们提供了214个数字化连接点,为预防性维护提供了坚实基础,有ABB技术专家守护设备运行,让我们没有后顾之忧。”

展望未来,青岛顺安热电有限公司将继续以清洁供热为核心战略,深化与ABB传动的技术协作,不断挖掘供热系统节能增效的潜力。在“双碳”目标的引领下,将清洁供热的温暖送至千家万户,守护城市蓝天,提供绿色热源。

链接

联系我们

下载

分享文章

Facebook LinkedIn X WhatsApp