以“智以致用”为主题的2026年云栖大会于9月22日-24日在杭州国际博览中心举行。ABB亮相大会展览展示区,以“算电协同,智享未来”为核心理念全面呈现ABB面向数据中心行业的创新产品与一体化解决方案,助力AI时代算力基础设施高效、可靠、绿色可持续发展。
AI算力需求爆发式增长,正给数据中心带来能耗、散热、供电连续性等多重挑战。国家能源局数据显示,2025年我国已建成42个万卡级智算集群,算力中心总用电量达1700亿千瓦时,占全社会用电量的1.6%;预计到2030年数据中心耗电量将达8000亿度,占全社会用电量6%左右。这一加速发展态势,要求数据中心基础设施从根本上转变建设思路与应对方式。
电气技术:算电协同与全直流配电护航AI算力
ABB以"算电协同"为核心理念,集中展示了创新产品与解决方案。该理念将算力基础设施与新能源发电、储能设备等深度融合,实现算力负荷与电力供应的双向互动与优化配置。ABB技术赋能的AIDC智算中心创新配电架构,将算力动态负荷作为可调节资源,通过AI智能体对光储发一体化多能协同调度,实现“电随算走,算随电调”的算电优化管理。
由于传统低压配电架构成本高、损耗大,向800V乃至1500V高压直流升级成为趋势。ABB为数据中心提供全域直流配电技术、母线等产品标准化设计以便于优化升级。在本次活动上展出了中压电力模块、固态断路器、800V DC直流配电方案及全链路保护方案,助力构建更环保高效的数据中心配电架构。这些技术涵盖于 ABB Infinitus 直流解决方案产品组合,该产品组合将固态变压器、直流配电和保护等技术集成于从电源侧到机架侧的供电链路,包括五大关键技术模块,贯穿中压供电系统、直流电源与电能质量、直流配电、直流保护以及冷却系统优化。
ABB以服务赋能数据中心电气设备的全生命周期管理,助其降本增效和提升运营可靠性。本次展示的Navigate咨询服务、OneFit易替服务、Care无忧服务, 依托 "升级改造,咨询先行" 理念,构建 "咨询-改造-运维" 的服务闭环。同时,以数字化、智能化方式响应数据中心客户的需求,助力其提升电气设备的可靠性和运维效率,支持可持续运营目标的实现。
传动控制:变频器与PLC协同,助力数据中心绿色节能
在数据中心的能耗结构中,空调系统设备能耗仅次于IT设备,节能潜力较大。冷却系统中大量使用的变频器会产生谐波电流,导致电网损耗增加、组件寿命缩短。ABB本次展示的超低谐波变频器ACH580-31/34,采用有源前端整流技术,无需外部滤波器即可将电流谐波畸变率控制在3%以下,功率因数接近1。该产品采用一体化紧凑设计,具备弱电网稳定运行和升压功能,适用于冷水机组、冷却塔和泵类设备等大功率负载场景,保障系统稳定并显著降低能耗。
此外,ABB还将展示以AC500 PLC为核心的数据中心一体化管理系统,可对冷源机组、电池储能、楼宇管理、电力管理、燃料管理和备用电源管理等子系统集中监控与协调,支持多种协议,完全符合IEC 62443网络安全标准。变频器与PLC协同,为数据中心提供可靠正常运行时间、优化能源使用和无缝集成。
电机业务:筑牢供电稳定与环温控制双重防线
数据中心的持续、稳定、高效运行,依托不间断的电力供应和稳定的环境温度。ABB本次展示的数据中心用NMG发电机与用于冷却系统的LV Titanium VSM变频一体机解决方案,为数据中心动力与环境两大基础设施筑牢坚实底座。
数据中心对供电连续性有着严苛要求,备用电源系统承担保障算力业务不间断的关键作用。ABB 数据中心用NMG发电机作为备用柴油发电机组的核心部件,以稳定运行的可靠性精准响应数据中心对供电连续性的刚需。其优异的高容性负载承载能力及瞬态响应能力,可满足数据中心复杂负载和快速交付需求。
数据中心内,数以千计的服务器持续高速运作,大型算力中心单柜功率甚至高达100千瓦以上,这些设备在运行中持续释放大量热量。ABB高效电机作为冷水机组、风机阵列、液冷CDU、冷却塔及循环水泵等温控设施设备的驱动核心,提升冷却系统整体效能,保障数据中心环境温度,大幅降低PUE,助力算力基础设施绿色可持续运营。
数据中心是AI时代的关键基础设施。ABB致力于通过电气化与自动化的深度融合,以‘算电协同’理念帮助客户应对能耗与可靠性挑战。ABB期待借助云栖大会这一平台,与产业伙伴携手,共同推动数据中心向更绿色、更智能的未来迈进。欢迎莅临ABB展台,体验面向数据中心的数智创新成果。
关于云栖大会
云栖大会是中国云计算产业链的年度盛会,由阿里云协同其合作伙伴与全球客户共同呈现。云计算与人工智能产业链的上中下游在此汇聚,展示最先进的科技成果,交流最前瞻的技术洞见,是行业内极具影响力的科技交流平台。在云栖大会上,人们探讨技术演进的趋势,预见即将走进现实的产品与方案,交换业务信息、结识新的伙伴,云栖大会也已发展成为中国最具影响力的AI盛会之一。
关于ABB
ABB致力于以电气和自动化技术,赋能可持续与高效发展的未来。通过融合工程经验与数字化技术,ABB帮助各行业提升能源效率与生产效率,成就未来,工诚臻远。ABB拥有140余年历史,全球员工约11万名。ABB在中国拥有研发、制造、销售和工程服务等业务活动,30家本地企业,1.3万名员工遍布于100余个城市。 abb.com/cn