第九届中国国际进口博览会期间,ABB正式发布WavePro-II Edge直流母线系统。该产品面向高功率密度数据中心和智算中心,适用于800V直流配电架构,以大容量电力传输、可靠的故障保护与灵活的部署能力,应对AI算力快速增长带来的配电挑战,为客户提供高效、可靠的直流配电选择。

AI算力需求快速增长,推动单机架功率从当前接近200kW向未来1MW及以上演进,对数据中心的配电容量、能效与空间利用提出更高要求。ABB与波士顿咨询集团(BCG)联合研究显示,直流配电可通过减少电能转换环节,带来5%以上的系统级能效增益。与之相适应的大容量直流配电技术,正成为算力基础设施升级的重要支撑。
作为连接上游供电设备与机房配电系统的重要环节,WavePro-II Edge额定电压为1000 VDC,能够满足800V直流配电架构下的大容量电力传输需求,减少多路并联敷设带来的安装及运维复杂度。可降低相同传输功率下的配电电流,有助于缩小母线槽外形尺寸,减少配电系统占用空间,为算力设备留出更多空间。

在结构设计方面,WavePro-II Edge延续了ABB交流母线槽中置保护接地导体(PE)与镜像式全对称结构的设计理念,并将其应用于直流大电流场景。正负极铜导体对称布置于保护接地导体两侧,结合低温升设计与铝镁硅合金全波纹外壳,有助于实现均衡散热、降低配电损耗。针对直流系统电流无自然过零点、电弧难以自行熄灭的特点,在分接单元配置ABB快速脱扣型直流断路器,通过快速故障切除与故障隔离设计,将故障影响限制在局部,降低故障蔓延及业务中断风险。
在安全性与环境适应性方面,WavePro-II Edge符合国家标准GB7251.6并获得相关认证。产品具备IP42至IP66等多种防护等级可选项及IK10机械碰撞等级;建筑结构中防火180分钟,并按照IEC 60068-3-3: 2019试验方法通过9度设防烈度抗震验证,为关键算力基础设施的安全稳定运行提供保障。
除电气性能与安全保护外,WavePro-II Edge还充分考虑智算中心的建设效率与未来扩展需求。采用分段预制设计,可根据项目建设进度灵活安装,并支持后续扩容。在适用的安装条件下,相比传统电缆方案,安装工期可显著缩短,有助于降低现场施工复杂度,提升部署效率,为智算中心直流配电系统的规模化建设提供支持。
WavePro-II Edge主要面向新建高密度算力园区、超大规模数据中心及智算中心。对于既有设施,可根据实际需求继续沿用交流配电系统;新建园区则可结合负载需求与建设条件评估直流配电架构,并在规划阶段合理预留母线通道、变配电容量及保护配合空间,以减少后期重复改造。作为ABB数据中心直流解决方案的重要组成部分,WavePro-II Edge能够为客户在不同建设阶段的配电系统规划与升级提供更多选择。
江苏威腾ABB母线有限公司总经理蒋润东表示:“随着AI算力密度持续提升,配电系统不仅要承载更大的电力容量,更需要兼顾能源效率、供电可靠性与未来扩展能力。WavePro-II Edge将ABB在母线技术领域的积累延伸至高压直流大电流应用,帮助智算中心将电力更加高效、可靠地送达算力机架,为下一代算力基础设施建设提供支持。”
依托在电气化领域的技术积累与工程经验,ABB可提供从方案设计、站点勘察、安装调试到全生命周期运维的服务支持,并将持续深化在中国数据中心市场的布局,以创新的直流配电技术与解决方案,助力客户构建高效、可靠、可扩展的算力基础设施。
ABB致力于以电气和自动化技术,赋能可持续与高效发展的未来。通过融合工程经验与数字化技术,ABB帮助各行业提升能源效率与生产效率,成就未来,工诚臻远。ABB拥有140余年历史,全球员工约11万名。ABB在瑞士证券交易所(SIX Swiss Exchange: ABBN)和纳斯达克斯德哥尔摩证券交易所(Nasdaq Stockholm: ABB)上市。 www.abb.com
ABB在中国拥有研发、制造、销售和工程服务等业务活动,30家本地企业,1.3万名员工遍布于100余个城市。欲进一步了解ABB,请访问http://new.abb.com/cn,ABB直通车:https://mall.abb.com.cn,新浪微博:@ABB电气,官方微信:cnabblp