ABB涡轮增压携新品亮相第29届国际内燃机大会

center

        6月10日-14日,第29届CIMAC(国际内燃机大会)在加拿大温哥华会议中心盛大举行。在本届大会上,ABB涡轮增压携最新技术和解决方案与业界同仁见面。ABB作为全球涡轮增压系统的领军者,始终致力于持续发明与创新,推动涡轮增压技术的发展,凭借卓越的性能为广大客户创造更多价值!

center
center

        作为ABB在本次大会上的“主角们”,ABB涡轮增压在本届CIMAC上推出了四款新品,包括Tekomar XPERT智能发动机软件、新型A255-L和A260-L涡轮增压器以及ABB Power2®二级涡轮增压系统。下面就让我们一起来感受一下它们各自拥有怎样的强大“本领”吧~

面向船队的智能发动机性能软件

        ABB涡轮增压对数字化平台ABB Ability™ Tekomar XPERT进行了升级,有助于用户准确洞察从船队到船只的发动机性能,所有关键指标都可一目了然。 如果安装到船队的每一艘船上,Tekomar XPERT可对发动机性能的偏差进行量化,并提供简单指导,使发动机处于最佳运行状态。按照该软件提供的建议操作,用户将能节省大量燃油,每艘船通常每天可节省0.5吨至3吨燃油。 因此,Tekomar XPERT能实现全公司的船舶发动机性能评估,提供对整个船队的综合分析。它还能够对发动机、船舶和船队的基准进行分析和排序,而友好的用户界面可以根据使用对象量身定制。

        该软件可用于任何船用主、辅助发动机,而无需考虑其制造商、类型、使用年限或大小。无需安装任何硬件,该软件便可装入航运公司的标准IT系统,通过个人计算机、平板电脑和移动电话使用。截至目前,已有超过1400艘船安装了Tekomar XPERT。

为低速船用发动机定制的紧凑型涡轮增压器

         新A255-L和A260-L从成熟可靠的A100-L和A200-L设计扩展而来,体积更小、性能卓越,同时保留最新涡轮及压气机关键技术的设计优势。其外形设计紧凑,能灵活安装在空间优化的现代发动机上。对船东而言,这种ABB新型涡轮增压器具备高效率、低油耗、低排放等优势,还能降低维护成本,有助于用户实现最优成本控制。

        两款产品可完全应用于低、高压双燃料发动机,帮助优化燃烧,提高发动机效率,并减少温室气体的排放量,并以其卓越的涡轮增压效率,确保在高负荷运行中保持较高的空燃比,从而降低可能对运行和排放产生不利影响的爆燃趋势。此外,其还拥有减少氮氧化物和硫化物排放的优势。

为铁路客户增添动力的ABB Power2®二级涡轮增压系统

         ABB涡轮增压系统现推出适用于高速内燃动车组的Power2涡轮增压系统,为发动机制造商带来先进的二级涡轮增压技术,可显著提高机车的功率密度和应用灵活性,从而降低发动机的排放和油耗。该系统适用于最严苛的铁路应用场景,设计紧凑、易于维护,不仅延长了涡轮增压系统的使用寿命与维护保养周期,同时更适应铁路机车的检修周期,降低生命周期的使用成本,令客户受益。

center

         此外,Power2二级涡轮增压系统还使机车能够达到国际海事组织(IMO) Tier III级标准。相比单级涡轮增压系统解决方案而言,节省了高达6%的燃料消耗率,并支持用户在减小选择性催化还原装置(SCR)的尺寸和尿素消耗需求的情况下达到IV级标准。

链接

联系我们

下载

分享文章

Facebook LinkedIn X WhatsApp