随着人类预期寿命的延长,老年人口数量将持续增长。因此,环境辅助生活(AAL)解决方案的重要性日益突出。该解决方案的目标是延长老年人在家中独立居住的时间。
“我的生活,我的方式”是首个采用 ABB 全新开放式 API 平台的项目,其目的是在辅助生活环境中,为社会和临床护理的各个关键方面,提供全面护理和虚拟支持的替代方法。
该项目由 iHomeLab 和 bonacasa Smart Living 联同众多国际合作伙伴一起实施,旨在帮助大量住户能够独立居住更长时间。项目通过 ABB-free@home® 智能家居系统,为瑞士 bonacasa 公寓的辅助生活住户提供虚拟助手。
住户可以通过语音控制或平板电脑与名为安妮的虚拟助手互动。该解决方案使用 ABB-free@home®,通过 ABB 的开放式 API、MyBuilding 门户和 ABB Ability™ 云平台帮助用户轻松控制智能公寓的所有功能。
ABB 在 IFA 2019柏林国际电子消费品展览会上推出其开放式 API 平台,不仅为智能家居领域带来重大变革,更为开发商和合作伙伴开辟新的可能性,集成数百种应用程序和虚拟助手等解决方案。
“我的生活,我的方式”是 ABB 全新开放式 API 平台应用的一个有力例证,展现了平台如何实现更广泛的第三方集成,造福最终用户。通过 ABB-free@home® 的 API,住户可以让虚拟助手访问智能家居菜单,轻松控制其公寓中多达 15 种的功能,包括门控自动化、灯光和视频对讲系统。
这项试验适逢医疗服务供应面临重大挑战的时期,预计 2017-2021 年全球医疗保健支出将以每年 4.1% 的速度增长,而 2012-2016 年的年增长率仅为1.3%*。许多临床医生和全球性医疗服务提供商正纷纷将目光转向智能技术,将其作为一种积极的途径,提供创新且具成本效益的方法,帮助缓解健康信托机构的人员和财政压力。
该项目在瑞士 bonacasa Smart Living 的住户中进行试用,检验不熟悉高科技产品的群体对虚拟助手的接受程度。 程序包括对用户行为进行详细分析并作出结论,这对于项目的进一步开发和商业化至关重要。本次实验的目的还希望证实虚拟助手能够为住户提供真正的帮助,帮助居民生活变得更舒适,以健康和积极的方式维持日常生活规律。
ABB 集团智慧建筑业务单元负责人 Oliver Iltisberger 表示:“我们生活在一个医疗保健成本不断上涨和人口老龄化的世界,每年的医疗保健支出高达数万亿美元。智能技术可提供全新的开创性方式,实现部分护理自动化,有助于人们在自己家中生活得更有质量、更安全、更舒适,缓解资源压力。这是一次令人振奋的尝试,证明了如果将智能技术全面集成到生活环境中,并通过我们的开放式 API 平台为用户提供个性化方案,那么智能技术的使用就会变得非常简单。”
ABB-free@home® 允许通过移动设备或个人电脑,轻松控制家居自动化应用程序。在这次试验中,除了墙上的控制面板以外,住户还可以通过平板电脑上的虚拟“管家”来控制和管理家中的某些功能,包括灯光、百叶窗、HVAC(供暖、通风和空调)和门控系统。
智能技术被融入外形时尚的人性化控件内,可通过手机、电脑或平板电脑等个人设备使用。 虚拟助手让技术使用变得更简易,与智能技术互动的方式更自然,同时有助于住户更好地控制其日常生活。
iHomeLab 的 Andrew Paice 博士表示:“这次试验的目的是要通过人和技术的融合,帮助老年住户提升独立生活能力和满足感。 虽然这项技术非常复杂,但最终用户使用的虚拟助手功能却非常简单易用且人性化。虚拟助手可以显示在个人电脑、电视、平板电脑或智能手机的屏幕上。住户可以使用其母语与虚拟助手交谈。在某种程度上,虚拟助手有点像一个现代版的管家:非常了解您,随时随地为您着想,满足您所需。”
此外,与日俱增的孤独感和与世隔绝让越来越多的老年人备受困扰,虚拟化身项目可通过数字视频通话和即时消息,促进亲朋好友之间建立更紧密的联系。
辅助生活空间中的数字化支持确保解决方案的轻松集成,能够将智能家居和医疗保健技术打包整合到一个支持和护理方案中。
从药物控制管理、饮食帮助到警报设置和提醒,再到提供生活独立性、安全性、通信以及社交娱乐的功能,虚拟助手带来的数字支持正逐渐被广泛接受,在试用结束后有 2/3 住户要求保留该平板电脑。
ABB 的 Iltisberger 表示:“我们相信,这种类型的虚拟助手尤其适合帮助老年住户和行动不便人群的生活,比如通过编程支持和维持健康的日常生活,或是为康复期间的患者提供支持。
ABB 全新 API 平台将推动世界医疗领域的发展,预计辅助生活计划的智能技术将会大幅增加。ABB 还将继续与合作伙伴携手,在推动智能家居和建筑技术发展方面大力投入,为生命各个阶段的生命周期服务提供支持。”
瑞士的 bonacasa 是一个概念独特的地产项目,地点位于 Malters、Oensingen 和 Utzenstorf,包括 1,000 套自有公寓和 750 套 B2B 公寓。每套公寓都配备了现代集成智能技术环境,可提供个性化服务。无论是身体健康的家庭、退休人士和/或需要一定程度的照顾才能独立生活的人士,都能通过这个环境获得更安全、更便利的生活方式。
ABB(ABBN: SIX Swiss Ex)是全球技术领导企业,致力于推动行业数字化转型升级。基于超过130年的创新历史,ABB以客户为中心,拥有全球领先的四大业务——电气、工业自动化、运动控制、机器人及离散自动化,以及ABB Ability™数字化平台。ABB电网业务将于2020年转让给日立集团。ABB集团业务遍布全球100多个国家和地区,雇员达14.7万。ABB在中国拥有研发、制造、销售和工程服务等全方位的业务活动,44家本地企业,近2万名员工遍布于130余个城市,线上和线下渠道覆盖全国约700个城市。
欲进一步了解ABB,请访问http://new.abb.com/cn,ABB直通车:https://mall.abb.com.cn,新浪微博:@ABB电气产品,官方微信:cnabblp,官方微信二维码: