ABB电压调节技术帮助显示屏制造企业节省成本

PCS100 AVC-40可防止生产设备因电压暂降而导致停机

稳定可靠的电力供应对生产高科技产品的公司来说至关重要,如半导体和汽车制造等行业。借助ABB创新的电力产品,包括上海和辉光电在内的全球众多高科技公司的电能质量得到了很大程度的保障。

上海和辉光电是当地规模化生产中小尺寸AMOLED显示屏的领导者。公司在上海设有大规模的洁净厂房,每月产能可达3万片,服务的客户包括领先IT科技企业等等。

面临的挑战:电压暂降带来的损失巨大

半导体行业最头痛的电力问题是电压暂降,这种短时的电压下跌通常是由短路故障、过载或大电机启动等引起。它可以导致生产意外中断,损坏敏感设备,产生高昂的停产损失或维修成本。

为了解决电压暂降问题,有些工厂通常会采用后备电源用于在紧急情况下给负载供电。上海和辉光电从建厂以来的几年间一直都是采用中压动态UPS系统来提供电源保护。尽管采用了这些系统给关键负载提供保护,每年还是遭受3到4次因电压暂降带来的停产损失。

解决方案:PCS100 AVC-40 动态电压调节器

center

ABB可以提供完整电压暂降的解决方案,通过ABB团队专业的方案设计, PCS100 AVC-40技术能带来的价值最终获得了和辉光电的认可。

动态电压调节器(AVC)可以快速校正电压暂降或暂升,为工业和大型商业负载正常运行保驾护航。AVC-40效率可高达98%,使散热和电力消耗降至最低。

和UPS不同,AVC无需电池或飞轮储能,它可以从电网获取额外的能量来补偿电压暂降。所以它没有UPS具有的电池维护问题,占地面积也更小,可以大量节省安装空间。

ABB中国电压调压产品和营销经理黄洪星介绍:“为了论证领先的电压调节技术,我们的团队与和辉光电历经数个月的时间详细讨论,随着和辉光电对AVC-40方案的深入了解,最终认可了ABB的技术能够帮他们解决一直以来遇到的电能质量问题,节省大量停产时间和成本,为生产出高品质的产品提供优质的供电保障”。

为了保护关键的产线设备如蒸镀线,和辉光电安装了6台PCS100 AVC-40设备。AVC是为保护生产设备免受电压暂降干扰而专门设计。

和辉光电高级电气工程师表示,相比其它公司,ABB在强大的技术和服务能力上更显优势,ABB在半导体行业客户应用积累了大量成功经验,这增加了和辉光电对AVC-40产品的信心,这是为什么选择ABB的原因。

使用效果:不再受影响的生产

在安装AVC后仅仅3个月时间,工厂就发生了一次电压暂降事件。没有受AVC保护的设备发生了停机,而加装AVC保护的负载没有受任何影响,好像电压暂降没有发生一样。

基于AVC能避免大量的停产损失,和辉光电预期加装AVC-40的投资回报期少于两年。

ABB先进的AVC技术提升了和辉光电生产效益,助力其保持在显示屏行业的领先地位。

ABB(ABBN: SIX Swiss Ex)是全球技术领导企业,致力于推动行业数字化转型升级。基于超过130年的创新历史,ABB以客户为中心,拥有全球领先的四大业务——电气、工业自动化、运动控制、机器人及离散自动化,以及ABB Ability™数字化平台。ABB电网业务将于2020年转让给日立集团。ABB集团业务遍布全球100多个国家和地区,雇员达14.7万。ABB在中国拥有研发、制造、销售和工程服务等全方位的业务活动,44家本地企业,近2万名员工遍布于130余个城市,线上和线下渠道覆盖全国约700个城市。

欲进一步了解ABB,请访问http://new.abb.com/cn,ABB直通车:https://mall.abb.com.cn,新浪微博:@ABB电气产品,官方微信:cnabblp,官方微信二维码:

center

链接

联系我们

下载

分享文章

Facebook LinkedIn X WhatsApp